虽然 Cree LED 以开启 LED 照明革命和引领 LED 创新而闻名,但他们进入中功率 LED 领域的时间相对较晚。然而,随着 Cree LED 最近出售给 Smart Global Holding,以及对照明用 LED 的重新关注,Cree 正在为其主流 LED 产品组合带来简单性和创新性。
Cree 的最新发展将使他们与他们的高功率和 COB LED 一样,成为该领域的顶级玩家。即使在中功率 LED 这样一个成熟且商品化的领域,Cree LED 仍有很大的空间,可以为他们的 J 系列 LED 组件针对特定应用进行优化,而这是他们长期以来的传统做法。

图 1:Cree LED J 系列 LED 系列
自 2018 年以来,Cree LED 在中功率领域提供高性能的产品。他们已经扩展到包含所有重要的中功率外形规格的广泛且高性能的产品组合:2835、5050、3030、2016 和 5630。他们还将在今年完成整个组合的行业领先基准,并准备扩大特性、功能和性能。
特别是,Cree LED 中功率产品组合提供:
1) 简化产品导航和选择。
2) 整个产品组合的高效性和卓越的流明维护,包括涵盖 J 系列所有产品项的 DLC Horticulture 产品。
3) 稳健的机械设计和生产,包括出色的耐腐蚀性。
4) 每个外形规格的类别针对应用进行优化,因此 Cree LED 产品可满足各种成本和性能目标。
5) 简便且对客户友好的部件编号系统,易于识别产品的性能等级。该系统经过精简,可以方便地进行性能升级,并将对现有产品资格的影响降到最低。

图 2:Cree LED 中功率性能组和等级
在中功率 LED 这样一个充满活力的市场中,产品命名是整个行业的问题 – 2835 市场尤其令人困惑。虽然快速而猛烈的产品推出有利于效率和成本的提高,但许多供应商的产品系列也变成了难以辨认的杂乱的零件编号。Cree LED 的命名系统通过使用易于理解的类别系统帮助客户了解性能差异,如上图 2 所示。 色温、CRI 和电压等级也很容易解码。
Cree LED 还以最高水平的可靠性而闻名,J 系列 LED 产品组合也不例外。所有 J 系列 2835 LED 都采用业界最坚固的方法制造,包括 J 形环线接合技术和卓越的耐腐蚀性。 这些微小但重要的质量标准使 Cree LED 作为市场领导者脱颖而出。
为了支持日益增长的低电流运行趋势和更高的电路板封装密度的市场需求,Cree 开发了 J 系列 2835 G 类 LED,其分光档次电流为 55 mA,在分档条件下可达到 228 lm/W。2835 LED 各自针对客户的实际操作条件进行了优化,并在竞争中脱颖而出。预计低电流和低工作温度的趋势,加上更大的封装密度,将成为更高能效环境照明灯具的重要推动力。期待看到 Cree LED 的进一步创新,以支持越来越多的低电流、高密度的照明应用。
3030 外形规格封装通常用于高可靠性室内和室外照明应用。J 系列 3030 高光效 LED 系列提供嵌入式性能升级,同时具有业界最佳的长期可靠性和耐腐蚀性。3030 HE LED 是第一个在 16000 小时的高温 LM-80 测试后表现出小于 1 级色移的中功率 LED,并有长达 20000 小时的 LM-80 数据来证明其坚如磐石的流明维持率。
在 J 系列产品组合的高功率方面,Cree LED 是第一家在 6-V 5050 中以 400 mA 提供超过 200 lm/W 的 LED 制造商,他们在这一领域保持了一年多的功效领先地位。由于 5050 LED 通常用于带有辅助光学器件的户外应用,因此与其他常见供应商相比,它们更适合与这些光学器件一起使用。最后,Cree LED 让人不失所望的是,5050 LED 具有业界领先的流明维持寿命。
在您开发主流照明产品时,请考虑并评估 J 系列 LED,以找到与您所期望的 Cree 旗舰级 XLamp LED 产品组合相同的性能、可靠性和简单性。