随着汽车电子化、智能化的趋势提速,以及自动驾驶技术、V2V通信、其他安全和传感系统的发展和演进,新的汽车特性和功能都在推动对汽车电子元件的需求。
汽车电子主要应用于动力控制系统、车载信息娱乐系统、汽车安全控制系统和车身电子系统等,为了提高驾驶体验,汽车电子化率不断提升。有数据显示,2020年汽车电子占整车成本比例为34.32%,至2030年有望达到49.55%。
IC Insights也有数据统计,预计到2025年,车载娱乐系统、车身、安全系统和动力系统的单车电子元件用量相较于2018年将分别提升1.6倍、1.6倍、1.8倍和1.7倍。
汽车电子化率提升,相应也提高了对各个组件中不可或缺的被动元器件的需求量,带动被动元件新市场。从每辆汽车使用的被动元器件来看,太阳诱电曾表示,每辆中端车平均用量约为6300个,高端车平均用量约为8200个,纯电动汽车平均用量增加到14000个左右。未来随着新能源汽车渗透率的提高,被动元器件的需求将持续上升。
与消费电子产品不同的是,汽车电子具有更高的安全性要求,且细分市场更多,汽车电子的进步倒逼被动元件向高端化、精细化发展。
其中,钽电容器作为被动器件的重要细分品类,凭借独特的性能优势在许多微处理器系统和高性能DC-DC转换器中变得非常流行,适用于汽车信息娱乐系统以及主动安全系统等关键应用领域。

特斯拉引领电动汽车市场,竞争者持续增长(图源:新浪科技)
随着全球各国推动新的计划鼓励消费者购买电动汽车,也让其对钽电容的需求正在提升。Canalys报告显示,2021年全球电动汽车销量为650万辆,同比增长109%,占所有乘用车销售的9%。预计到2030年电动汽车将占据全球乘用车市场的近一半销量。
汽车之外,5G、快充市场加速钽电容起量
钽电容器属于电解电容的一种,结构上最主要的特点是使用金属钽做介质。
钽电容性能优良,拥有高能量密度、高可靠性、稳定的电性能、较宽的工作温度范围等特性,适用于有可靠性要求的场合,虽然因为其成本较高,导致市场份额小于其他三类电容器,但在高端电容器的领域,钽电容器拥有稳定的市场份额和性能优势。

不同电容器的电容量范围(图源:天风证券研究所)
与一般电容相比,钽电容的性能效果好,钽电容的体积小,又可以达到较大的电容量,因此在电源滤波、交流旁路等方面都有应用。另外,钽电解电容器具有储藏电量、进行充放电等性能,所以还主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数等电子元件。
从封装形式上可分为贴片钽电容和引线钽电容;从电解质形态方面可非为固体电解质和非固体电解质钽电容器。其中最常用的是固体钽电容器。作为电子线路中必不可少的基础电子元器件,钽电容器产品在军民领域应用广泛,适用于消费电子、工业控制、信息通讯、汽车电子、电力设备、轨道交通、军工电子、航空航天等诸多领域。
在民用市场中,除了文章开头提到的汽车电子市场,5G基站建设为钽电容器市场创造了新的增长点。5G基站对电子元器件先择的首要条件,就是要能满足户外温度波动下,产品的使用寿命及可靠性,要能得到绝对保证,所以很多场合只能选用钽电容产品进行设计。
5G基站覆盖范围小于4G基站,5G基站数量是4G基站的2-3倍。近两年电信运营商持续加大5G网络建设力度,现有以及规划中的5G基站建设为钽电容行业发展打开了新的大门。
5G行业外,另一个增量市场是国内引领的智能手机高功率快充充电器市场。在智能手机快充领域,充电头为了消除充电头对智能手机主板电路的影响,钽电容是必备的元器件。采用钽电容并联使用作为输出滤波,与传统使用的铝电解电容相比,输出更加稳定且体积能够减小75%。所以钽电容成了快充小型化的核心器件之一。
小型化快充市场的需求打开后,钽电容的产能需求缺口将再度被打开。
综合来看,随着电动汽车、5G基站、智能手机高功率快充充电器市场以及人工智能、AR、可穿戴设备、云服务器等市场的逐渐发展,高性能设备涌现,对钽电容等高端电容器将提出更多需求,从数量与规模上都隐藏着百亿甚至千亿级的市场,钽电容产业拥有广阔的发展空间。

全球钽电容器市场规模走势(图源:中国产业信息网)
随着钽电容器市场规模逐渐扩大,中国产业信息网预计,2023年全球钽电容器市场规模将达17亿美元,我国钽电容器市场将达72亿元。
钽电容供需失衡,行业厂商加码布局
在需求方面,能够看到近年来随着新一代信息技术深入应用,市场对小型化、高端化、集成化的电容器需求不断释放,钽电容器市场迎来了良好发展时机。
供给方面,目前以Vishay(威世)、KEMET(基美,2019年被国巨收购)、AVX公司为代表的国际钽电容器制造商主导国际钽电容市场,国内厂商包括国巨、振华新云、宏达电子、火炬电子等。
有业内人士表示,在民用市场,国际厂商与国内厂商不存在太大的市场准入差异,但以Vishay、KEMET、AVX 公司为代表的国际钽电容器制造商,因其进入市场较早,掌握和积累了钽电容器的核心技术和关键材料,且其钽电容器生产设备仪器先进、精度高、可控性强、效率高,无论是企业的规模,产品的可靠性、一致性,大容量、低ESR新产品开发等方面均领先于国内钽电容器企业。
据行业统计,KEMET和AVX在服务器基站上占据约60%的市场份额;而AVX在汽车市场同样表现优异,AVX车规钽电容专为具有较长预期使用寿命的高端商业应用而设计,在相同的外壳尺寸内提供更大的浪涌电流能力,确保商业产品组合中的卓越质量和更高的可靠性水平。
总的来看,钽电容品类繁杂,适用领域广泛,各个厂商各有拳头产品来应对市场需求。但钽电容器市场参与者较少,目前全球钽电容器市场已进入加速整合阶段,头部企业之间的竞争不断加剧。
2020年二季度以来,新冠疫情蔓延导致全球钽电容产能受影响,供需缺口持续扩大,钽电容迎来涨价潮,且交期不断延长。据不完全统计,自2020年底起,电容交期拉长至普遍15天至30天,最长24周才能交货,甚至一些车规电容部分货期元件交期已达到30周以上。
受到电动汽车、工业产品、5G基站以及消费电子等市场供货紧张影响,需求不断上扬,产能屡屡受限,目前市场上钽电容还缺货,但相对去年稍微有所缓解,但交期仍然比较长。据艾睿电子发布的市场报告显示,2022年Q1钽电容货期为20-34周,产品交期持续延长,且价格仍呈上涨趋势。

Arrow 2022年Q1市场趋势报告节选(图源:Arrow报告)
面对钽电容市场缺口,被动元件厂商纷纷积极加码布局。
以国巨为例,去年,中国台湾被动元件大厂国巨加速高阶产品布局,以钽电容为重点,锁定车用、工控等高毛利产品,新产能下半年陆续开出,今年还要再增加10%-15%产能,使得高阶产品产能增幅达到20%-25%。
国巨是全球领先的被动组件大厂之一,过去几年通过并购和联盟进行战略转型,扩大产品组合覆盖范围,转向更高端和专业的被动组件,创造跨产品的综效。在钽电容市场,由于基美在钽电容领域的优势,大大增强国巨的产品组合,尤其是在电动汽车、快充设备和5G方面的相关应用。预估国巨在2022年至2023年的获利年复合增长率为10到15%。
综合来看,备货需求驱动行业加快扩产,行业高景气走势还将持续。
产业链携手应对,arrow填补市场缺口
在一系列突发事件和需求井喷的双重影响下,钽电容产能缺口严峻,除了原厂扩充产能之外,供需情况还需全产业链上下游企业携手调整。
其中,分销商作为全产业链中间环节,就存在极大的发挥空间。尽管分销商无法直接给电容市场涨价“降温”,但可以发挥自身蓄水池的作用,加强与原厂沟通,及时了解原厂动态及产能情况,争取获得原厂更大的供货支持,尽可能满足客户不断增长的需求并争取合理价格。
艾睿电子作为行业领先的电子产品及相关服务的供应商,上游资源丰富,与KEMET、AVX、Vishay、Nichicon、NIC、Panasonic、ROHM等国际原厂深度合作,钽电容产品涵盖固体钽电容器、聚合物钽电容器、湿钽电容器等多品类的上万种产品,质量有保障且库存充足,在当前不稳定的市场和供应状态下,艾睿电子商城能够以完善的物料储备和供应能力,更好的帮助客户安全度过全球芯片供应链的受扰。
随着新技术应用,全球疫情及一系列突发因素,电动汽车、5G通讯、工业控制、智能手机等消费类电子市场强势走好,对元器件需求与日俱增,作为“配角”的电容器,也享受到了这波市场红利,钽电容成为其必不可少的电子元器件。
针对钽电容当前市场现状和趋势,对此有需求的采购和客户,可以结合自身实际需求和产品市场走势等多方面进行评估,适时调整采购策略和力度,在多变的市场行情中做好把控。
同时,采购者可以随时在艾睿电子商城、艾睿商城电容器产品页面查看相应产品的价格、库存和交期等信息,作为了解和下单参考,降低采购成本。