自从 19 世纪末 Warren Johnson(他创立的公司最终成为江森自控)开发出机械式双金属条恒温器以来,我们一直在寻找优化室内舒适度的方法。虽然简单的温度调节在发明之初确实是一个奇迹,但当今的智能建筑技术不仅可以控制温度,还可以与照明、室内空气质量设备、安保系统等接口。
在住宅层面,Google Home 或 Home Assistant 等控制器可能比较适合使用。然而,在更大的范围内,智能建筑控制解决方案早在 Google——甚至是我们今天所知的互联网——存在之前就已经在进行了。这些复杂的控制装置可用于保持室内居住者的舒适、安全和健康,同时节省能源和维护成本。
智能建筑控制的三个层次
智能建筑设备控制通常分为三个不同的层次:
•单元控制器:直接控制单台机器的机载或邻近硬件和固件包。该设备(例如,暖通空调控制器)可以与监控硬件进行通信,以获得更高级别的指令并与其他机器进行协调。
•监测控制器:这些控制器控制整个实体(通常是一栋建筑)的硬件和固件包。这些装置类似于工业 PLC,并与不同的单元控制器通信。它们能够协调硬件,如暖通空调系统和 VAV(可变风量)装置,甚至照明、安全和安保系统。这种智能建筑系统可以监控设备故障和预测性维护问题,并允许技术人员远程登录以帮助诊断和修复故障。
•企业级控制:在单一建筑之外,一系列监测控制器也可以通过企业级控制进行通信,这些控制器可能分布在一个工业园区、一所大学,甚至是一个广阔的地理区域。与单元和监控硬件不同,企业级控制通常不采用专门的物理控制器形式,而是作为基于云的 web 应用程序。这使企业级人员能够在高层次上了解建筑物的运作情况,同时允许他们进一步深入了解。
能效优势和未来改进 虽然监控和企业级控制听上去令人瞩目,但它们也有助于节省实际成本和能源。如果监控控制器不仅控制 HVAC 系统,还控制照明、占用传感器和室内空气质量传感器,则可以对建筑物的整体情况进行汇总并采取行动。 例如,如果人们占用某些办公室,但其他办公室空置,则监控控制器可以关闭无人房间的暖通空调气流,同时还关闭灯光以进一步减少电力使用。为应对封闭房间,暖通空调风扇可以降低其速度,以匹配整体气流需求的下降。引入的外部空气量也可以根据室内人数进行调节,以保持适当的水平。 在企业层面,设备的远程监控允许对问题做出即时反应,而不总是需要人员在现场。企业级监控也是长期规划的理想选择,让业主能够了解效率和/或预测性维护方面的投资如何随着时间的推移而发挥效用。

智能建筑的预测性维护和远程维护
一天下来,如果机器未得到最佳维护,会对效率产生非常不利的影响。监控甚至企业级控制设置允许技术人员监控环境水平与系统输入,以确定性能是否随着时间的推移而下降。这可能表明需要进行改装。来自专用预测性维护传感器的数据(例如用于感应机器振动的加速度计)可以在基于人工智能的模型的帮助下,在故障发生之前确定是否需要维护。
无论是通过预测性方法还是通过故障“自行安排的”维护,一旦确定确实有必要进行干预,非现场技术人员都可以远程登录以查找具体问题。例如,如果空气管道压力不足,即使风扇速度调到最大,技术人员(通常通过设备供应商的长期维护协议签约)也可能会建议更换皮带,因为皮带可能会打滑。然后,一名普通的内部维护技术人员就可以去“转动扳手”,省去了昂贵的专家上门服务。
开放标准为互操作性铺平道路
Trane、江森自控、Automated Logic 和 Siemens 等制造商拥有自己专有的单元控制器级编程系统,也有监控和企业级选项。如果一家硬件制造商能满足您的需求,并且您对价格满意(并且相信您将来也会满意),这样的系统可能会非常好用,并且可能会省去安装和维护的麻烦。
同时,技术很少一成不变,满足您当前需求的公司不一定是未来的最佳解决方案。好消息是,大多数现代系统可以在一种称为 BACnet(建筑自动化控制网络)的协议下协同工作。如果在特定机器上定义了设备功能,BACnet 协议提供了一种表示设备功能的标准方式。
BACnet 协议于 1987 年首次提出,并于 1995 年发布,这让该协议有超过 25 年的时间在整个行业传播。这是一个 ANSI/ASHRAE 标准,也在 ISO 下发布。设备供应商通常乐于推荐使用这种可互操作的标准,而且由于 BACnet 是一种开放标准,控制系统可以围绕该标准专门构建。例如,Tridium 生产的控制器和软件,可通过 BACnet 连接各种单元控制器。
智能建筑系统:开放而高效的未来
无论您是单一业主、管理一系列建筑物,还是租赁房东空房,未来似乎比以往任何时候都更高效、更舒适,而且(非计划)免维护。开放标准可能带来更多的进步和供应商之间的竞争,最终为最终用户(我们这些大部分时间都呆在室内的人)带来更好的舒适度和更低的成本。
感谢 AEE 认证能源经理 Brian Stortz 对本文的贡献。