一些地区的大型建筑,如商场、酒店、医院和政府办公室,已经允许电力公司远程管理他们的暖通空调系统,以管理极端的电力消耗。夏季将超市的温度提高 1ºC 可以节省数千度电。
2018 年,建筑施工和运营在全球最终能源使用量 (36%) 以及与能源相关的二氧化碳排放量 (39%) 中占最大份额。
照明、制冷、通风和冷却消耗了商业建筑总能耗的 64%。在家庭中,超过 50% 的总能耗用于供暖和空调。
今年秋天,欧洲将面临前所未有的能源危机。乌克兰战争以及对俄罗斯天然气的依赖,正迫使德国和法国等欧洲成员国实施严格的能源使用限制。
事实上,欧盟要求所有成员国分担这一负担。不依赖俄罗斯天然气供暖或发电的西班牙已经颁布了新的立法,规定企业和公共设施的空调温度不得低于 27ºC (81ºF),供暖温度不得高于 17ºC (63ºF)。一些行业,如超市、餐馆和其他与食品相关的行业,可以不受此限制。
太阳能电池板和电池储存提供能源独立性
过去 40 年来,光伏太阳能电池板的成本已大幅下降。1977 年,太阳能电池板的价格是每瓦 77 美元。在短短 45 年间,太阳能电池板的价格下降了 99.3%,达到今天的平均 0.60 美元。此外,太阳能电池板的发电密度要高得多,每平方米可以获得更多的电力。
光伏表面、面板或智能窗户以及现场电池存储的组合,有助于建筑物实现能效和一定程度的能源独立。
新建筑特别适合利用这些技术。设计光伏表面和屋顶太阳能电池板可以满足很大一部分电力需求。根据地点、季节和光伏发电量的不同,多余的电力可以储存在通常位于地下室的现场电池中,以供在夜间和阴天无法使用太阳能时使用。
基于公用事业的电源管理和电网平衡
在大多数地区,不同的季节意味着不同的用电量。在冬季很少使用暖气的地方,在夏季有大量的空调用电需求。此外,热浪和其他异常天气事件在全球范围内越来越常见。伦敦等城市正在经历超过 40ºC (104ºF) 的高温,这在 10 年前是不可想象的。在发生此类事件的地区,电网对前所未有的电力需求增长却毫无准备。
如今,公用事业公司通常会请求企业帮助他们解决白天和不同季节用电不均衡的问题。
电力公司一直在与工业和商业建筑物业主合作,帮助平衡电力消耗。在一年中不同时间或季节用电不均衡的地区,电力公司为工厂、酒店和办公楼等企业提供特殊优惠,帮助他们管理一些耗电系统,主要是空调设备。酒店和大型零售商允许公用事业公司直接管理他们的暖通空调,根据整体用电量调节温度。例如,在一家大酒店里,温度稍微升高 1ºC,客人几乎不会察觉,却可节省兆瓦级别的电力。
此外,如果建筑物中有发电系统和存储装置,如光伏板和电池蓄能系统,则产生或积累的多余电力有助于平衡当地电网,尤其是在极端天气导致高用电量的情况下。
在停车场充电的电动汽车可用于照明
到 2030 年,全球将有 2.5 亿至 3.2 亿辆电动汽车(包括插电式混合动力车)以及 200 多万辆电动公交车在道路上行驶。2021 年全球可用的电动汽车型号是 2015 年的 5 倍,到 2021 年底可用的型号达到 450 种。
在全球许多城市,建筑物都被要求在车库中安装电动汽车充电桩。随着电动汽车数量的增加,使用这些汽车来平衡可再生能源发电以及提供离网蓄能的可能性也在增加。
这还不是全部。使用车辆到电网技术 (V2G),几辆电动汽车就可以提供廉价的蓄能,并在停电时为建筑物中一些关键系统的运行供电。
为了实现这一目标,智能建筑物中的电动汽车充电桩必须是双向充电桩,最好配备直流电源连接器,如 CHAdeMO。发生电力故障时,该系统允许存储在电动汽车电池中的电力实时传输回建筑物基础设施。这种解决方案有助于避免使用污染性的柴油发电机。
向绿色能源过渡需要利益相关方携手合作
建筑物设计和施工具有极大的潜力来帮助最大限度减少能源消耗,从而缓解当前的能源危机。虽然我们已经拥有实施这些解决方案所必需的技术,但建筑行业必须与不同的利益相关方合作。
如果没有通用标准和不同系统的互操作性,就难以有效地连接所有必要的部分并利用我们已经拥有的技术。
如今,许多建筑物已经安装太阳能电池板、智能暖通空调和某种形式的储能装置。此外,电动汽车充电桩也出现在许多车库和其他室内设施中。各行业需要找到一种方法来连接所有这些元素,并促进电力分配和消耗的管理。
大多数分析师认为,在可预见的未来,能耗和成本都不会下降。建筑和城市是电力的最大消费者。电力生产出来而未被使用对任何人都没有好处。所有利益相关方必须合作,提高整个生态系统的可持续性。