人工智能全面进化 引领科技突破性发展

近年来,人工智能有了飞跃式的发展,生活中已经有许多应用导入人工智能技术,为生活带来便利与乐趣。本文将为您介绍人工智能的发展趋势,以及在人工智能领域居领导地位的NVIDIA推出的相关解决方案。

人工智能、机器学习、深度学习的差异

人工智能(Artificial Intelligence, AI)的概念在许多小说、电影中,已经被多次地讨论与呈现,有的谈论AI对于人类的帮助,甚至谈到AI是否有意识与感情,有的则描述AI对人类所带来的威胁,呈现出未来的末世光景。无论AI对于人类会有哪些利弊得失,AI的发展已经是大势所趋,并朝向改善人类生活的方向前进,未来AI最终会演化到哪种程度,目前则尚无定论。

AI是一种广泛的概念,指由人类制造出来的机器所表现出来的智能型态,通常是指通过计算机程序来呈现人类智能型态的技术。除了AI之外,机器学习(Machine Learning)与深度学习(Deep Learning)这两个名词也经常被提及。我们可以用一个同心圆来将这三个名词定义一个范围,人工智能便是最外围的圆圈,再来则是中间的机器学习,最内层的则是深度学习。

机器学习最基本的做法是使用算法来解析数据,并从中学习数据,然后对世界上的事物进行确定或预测。因此,与其使用一组特定的指令手动编码软件程序来完成特定任务,不如使用大量数据和算法,对机器进行“培训”,从而使机器能够学习如何执行任务,这便是机器学习的基本概念。

深度学习则是一种实现机器学习的技术,来自早期机器学习人类的思考模式来实现的人工神经网络。大多数情况下人工神经网络能在外界信息的基础上改变内部结构,是一种自适应系统,通俗的讲就是具备学习功能。人工神经网络已经被用于解决各种各样的问题,例如机器视觉和语音识别,这些问题都是很难被传统基于规则的编程方式所解决。

AI的概念在上个世纪40年代计算机发明之后,便已经被学界讨论,但受限于计算机的运算速度,许多想法仍停留在纸上谈兵的理论阶段,但自2015年以来,随着图形处理器GPU快速发展与广泛可用性,使并行处理变得更快、更便宜、更强大,让实现人工神经网络的深度学习成为可能,扩展了AI的整个领域,例如无人驾驶汽车、智能语音助手等在深度学习的帮助下,人工智能甚至可以达到我们长期以来的科幻梦想,像是能为人类做各种事情的人型机器人。

NVIDIA为人工智能应用加速

NVIDIA1999年发明了GPU, 这极大地推动了 PC 游戏市场的发展,重新定义了现代计算机图形技术,并彻底改变了并行计算。最近,GPU 深度学习为现代 AI 这个新的计算时代带来了新动力 - GPU 在能够感知和理解世界的计算机、机器人和自动驾驶汽车中发挥着大脑的作用。藉助了NVIDIA超过15年的CUDA开发经验,通过采用GPU加速的库强化了底层CUDA原函数的优势,诸如线性代数、高级数学和并行化算法之类的众多库,为计算密集型应用程序生态系统奠定了基础,NVIDIA的软件库都提供了最简单的GPU入门方法,通过采用NVIDIA CUDA-X AI库,得以实现机器学习与分析的各种算法。

开发AI应用程序首先要训练具有大型数据集的深度神经网络,NVIDIA推出的GPU加速的深度学习框架,为设计和训练自定义深度神经网络提供了灵活性,并提供了与PythonC/C++等常用编程语言的界面。每个主要的深度学习框架(例如TensorFlowPyTorch等)都已经通过GPU进行了加速,因此数据科学家和研究人员无需进行任何GPU编程,即可在数分钟内提高工作效率。

对于AI研究人员和应用程序开发人员而言,采用Tensor内核的NVIDIA VoltaTuring GPU可加快培训速度并提高深度学习性能,FP32FP16混合精度矩阵乘积将极大地提高资料吞吐量,并减少AI训练时间。此外,NVIDIA深度学习软件开发工具包(SDK)包含高性能库,这些库实现了构建模块API,可直接在其应用中实施训练和推理。

NVIDIA TensorRT™是用于高性能深度学习推理的SDK,它包括深度学习推理优化器和运行,可为深度学习推理应用程序提供低延迟和高吞吐量。在推理过程中,基于TensorRT的应用程序的运行速度比仅基于CPU的平台快40倍,借助TensorRT,可以优化在所有主要框架中训练的神经网络模型,以高精度对低精度进行校准,最后部署到超大规模数据中心、嵌入式或汽车产品平台。

NVIDIA成立了深度学习学院(Deep Learning Institute, DLI)提供有关AI、加速计算和加速数据科学的实践培训。通过DLI的自定进度的个人在线培训、针对团队的面对面研讨会,以及适用于大学教育工作者的可下载课程资料,研发人员、数据科学家和学生可以通过云中的GPU获得实践经验,并获得能力证明以支持专业发展。

NVIDIANGC则是用于深度学习、机器学习和高性能计算(HPC)的GPU优化软件的中心,数据科学家、研发人员可以专注于构建解决方案,收集见解并交付商业价值。

相关新闻文章

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。