空调占世界总电力需求的 10%。预计到 2050 年,这一数字将增加两倍。新的建筑材料、传感器和人工智能可以帮助新的和现有的建筑优化其能效。
我们需要一种新的方法来打造适应气候变化的建筑,如材料、建筑设计和技术,以应对不同的气候相关挑战,如极端高温和低温、洪水和停电。
数字设计工具以及基于若干可持续发展参数(包括材料、阳光、微气候、能源和气候影响)的优化高效设计,有助于实现更好的设计和更可持续的建筑。
此外,建筑业占温室气体排放的很大一部分,因此该行业有很大的责任、也有很大的机会来限制温室气体排放。
适当的绝缘是降低功耗的好方法
自 2011 年以来,欧盟的建筑检查(指令 2010/31/EU)需要计算每年在房屋、公寓和其他建筑内保持舒适温度的耗电量。根据可用面积、位置和保温情况,建筑物和单元会收到一个范围从 A 到 F 的可持续性评级标签,以及估计的年耗电量。
根据法律规定,在出售或出租任何房屋、公寓、商店等的所有广告和文件中都必须包含该评级。
因此,由于能源价格的上涨远远超过通货膨胀,并且由于气候变化,供暖和空调的使用每年都在增加,投资于更好的基础设施保温不仅有助于减少气候变化的影响,而且有助于提高房屋或公寓的价值。
智能窗户提供更好的保温和发电
根据美国能源部的数据,老旧低效的窗户可能造成超过 25% 的家庭取暖/制冷能源成本。出于这些以及其他原因,许多房主都选择智能窗户。
为最大限度地发挥新窗户的作用,美国门窗热效评级委员会 (NFRC) 为窗户、门和天窗等认证产品颁发了能源性能标签。
这些标签包含 U-Factor 评级,即一种产品能在多大程度上防止热量从室内散发出去;太阳能得热系数,即产品能在多大程度上抵制不必要的得热量;可见光透射率,即产品能在多大程度上有效利用日光照亮住宅;还有漏风,即有多少空气经过门窗进入房间。
一项越来越受欢迎的技术是低辐射 (low-E) 玻璃。它有一层微小的金属颗粒附着在玻璃上。这些粒子反射红外辐射,因此来自太阳的太阳能被反射回来,使房屋在夏季更加凉爽。这种涂层还能反射室内的红外辐射,帮助住宅在冬季保持温暖。
此外,智能建筑技术包括电致变色玻璃窗户和自动变暗的天窗。这些面板根据外部光线动态改变色调,无需百叶窗或遮光板就能提高居住者的舒适度。虽然这些面板可以在没有人类互动的情况下运行,但可以使用电源旋钮或智能手机应用程序来进行控制。
光伏窗户
现在许多新建筑标配大块玻璃,尤其是办公建筑。采用自然光的优势,尤其是在工作环境中采用自然光,已经得到广泛的证明,现在多个国家和地区已经将其作为一项要求提出。
既然新建筑和许多现有建筑的表面都有这么多的玻璃,为什么不利用这些玻璃来收集太阳能呢?
光伏玻璃(PV 玻璃)的透明度,加上获取电力方法的简单性,使得该玻璃的应用引起大家的强烈兴趣,并可以取代任何有玻璃或水晶的物体。这些玻璃对太阳的紫外线和红外线辐射也有很好的防护作用,从而提供很好的隔音和隔热效果。这些产品在光伏效率和透光率方面的差异为建筑设计提供了多种选择。
会“呼吸”的建筑
加泰罗尼亚高级建筑研究所 (IAAC) 目前正在开展一个项目,旨在研究水凝胶陶瓷外立面在炎热气候下为建筑物降温的优势。这项技术被称为“会呼吸的”建筑,它使用一种叫做“水凝胶”的不溶性聚合物,制造水通道和陶瓷。
水凝胶吸水时,体积可膨胀到 400 倍。这反过来又使面板能够吸收湿气,并允许湿气蒸发,因此与呼吸相似。
“借助当今技术的精确能量和热量分析,水凝胶陶瓷的被动系统可以有效地保持人类舒适区内的湿度和温度平衡,”IAAC 网站说。
传感器和人工智能最大限度地减少极端天气状况
如今,我们经常看到,许多建筑都配备一组传感器和网关,收集与不同建筑空间和设备的状况和运行相关的不同数据集。
通过使用机器学习和人工智能等高级分析和技术,可以预测天气和其他事件对建筑和其他基础设施的影响。
如今,Google、IBM 和 Microsoft 等公司已经开发出复杂的预测模型,可以实时预测潜在的破坏性天气。
从不同的天气信息服务(包括天气预报)收集信息,使智能建筑能够为即将到来的天气事件做好准备,并调整通风、排水和其他系统,最大限度地降低功耗和对基础设施及其居住者的潜在损害。
强大的分析能力、更好的建筑材料与可持续性设计相结合,有助于减少气候变化对建筑和城市的影响,从而降低功耗和额外的温室气体排放。