微控制器 (MCU) 是单个 IC 上的小型计算机,包含一个处理器内核、存储器和可编程输入/输出外围设备。 MCU 可嵌入到大量的产品中,其中涵盖了从汽车到微波炉、电视机的一切产品,再到手机、家用电器和其他更多产品。 这些低功耗计算机专用于执行一个特定的任务和运行存储在 ROM 中的程序。
通常情况下,专用的输入设备会随附一个小的 LED 或 LCD 显示器用于输出。 输入可以通过远程控制、引擎控制器和键盘完成。 MCU 起主要作用的是 1000 字节的 ROM 和 20 字节的 RAM,但成本只有几美分。 由于 MCU 专用于执行一个特定的任务,因此低成本、低功耗的性能往往是主要目标。
例如,Freescale DEMO9S09QG8 8 位微控制器是一个用于 MC9508QG8 MCU 的演示板。 在此设备中,易于在集成的 USB-BDM 接口和随附软件示例的 CodeWarrior Development Studio 基础上开发应用程序代码。 有一个 32 针的连接器,允许 DEMO9S0QG8 板连接到一个扩展的评估环境。 功能包括一个 16 针的 DP、8 KB 的闪存、512 字节的 RAM、12 个 GPIO(只有 1 个输入和 1 个输出)、一个定时器接口模块以及 SCI 和 SPI 通信端口。
Texas Instruments 的 MSP430A0121DW 微控制器是一种超低功耗的混合信号 MCU。 Texas Instruments MSP430 系列的超低功耗微控制器由若干个设备构成,具有多种外围设备共同用于各种应用。 优化体系结构以延长便携式测量应用中电池的寿命。 该设备具有强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器,以及实现最大编码效率的恒定生成器。
通过数控振荡器 (DCO),可以在不到 6 微秒内从低功耗模式切换到主动模式。 MSP430F12x 系列是一种超低功耗的混合信号微控制器,带有一个内置的 16 位定时器和 22 个 I/O 引脚。 应用包括传感器系统,以捕获模拟信号并将其转换为数字值,并处理数据或传输到主机系统,以及作为一个独立的 RF 前端传感器。
Renesas UPD70F3476AGJA-GAE-G 32 位单芯片 MCU 是专为汽车应用而设计。 单芯片 MCU 是 NECEL 的 V850 32 位 RISC 系列中的一员,通过基于 RISC 的控制器实现匹配的性能,以满足嵌入式控制应用的需求。 它的设计尺寸紧凑,实现了通用的外设功能与专用的 CAN 网络支持的完美结合,如串行通信接口(UART、时钟控制 SI)、定时器和测量输入(A/D 转换器)。 包括六个步进马达的控件和驱动。 它具有省电模式,可以在各种不同的条件下高效地管理功耗,例如汽车仪表板或车身的功耗。
Silicon Labs 的 EFM32LG360F128G-E-CSP81 高性能 32 位 MCU 专为 32 位 ARM Cortex-M0+、Cortex-M3 和 Cortex-M4 微控制器等应用而设计,用于能源、天然气、水和智能计量、保健和健身、智能配件、报警和安全系统,以及工业和家庭自动化。
功能包括一个存储器保护单元、灵活的能量管理系统、3 V 20 nA 时的关断模式、3 V 0.4 µA 时带有 RTC 的关断模式,以及 3 V 0.65 µA 时的停止模式,同时还包括上电复位、电压伏特减弱检测器、RAM 和 CPU 保留和 3 V 0.95 µA 的深度睡眠模式,包括带有 32.768 kHz 振荡器的 RTC。