IO-Link促进工业4.0的快速发展

1023-ArrowTimes-BD-Header-Image-820x410

随着工业4.0概念的推广,对于制造环境的智能化要求越来越高,IO-Link通信网络(IEC 61131-9)的出现,为智能工厂的发展铺平了道路,可用于直至执行器和传感器级别的双向点对点数据连接,从而实现数据预处理、传感器参数调整和先进的诊断。本文将为您介绍IO-Link技术的发展,以及由Arrow和意法半导体(ST)推出的IO-Link相关解决方案。

简化工业自动化的连接和管理难题

IO-Link是一种工业自动化领域中的通信协议,它用于连接和管理工厂设备中的传感器、执行器和控制器。IO-Link允许数据在传感器和控制器之间进行高速传输,同时可以通过IO-Link来配置传感器和执行器的参数,这样的特性使得设备的设置和更改变得非常简单和灵活。

IO-Link还可支持数字和模拟数据的传输,这意味着不仅可以传输开关状态等数字数据,还可以传输温度、压力等模拟数据,使其适用于各种不同的传感器和执行器。

IO-Link还可以实时监控传感器和执行器的状态,并提供详细的诊断信息。这有助于提高设备的可用性,并减少停工时间。一个IO-Link主站可以同时连接多个设备,从而节省连接成本,并简化系统架构。IO-Link是一个开放标准,支持多个供应商的设备,这意味着您可以在不同供应商之间进行选择,而无需担心兼容性问题。

IO-Link可广泛应用于自动化生产线中,用于连接和控制各种传感器,如光电传感器、压力传感器、流量计等,它使生产线更加灵活并且易于配置。IO-Link的诊断特性允许远程监控和诊断设备,这在远程位置的工厂或设备上非常有用,可以减少维护时间和成本。IO-Link还可以用于将传感器数据集成到物联网(IoT)应用中,有助于实现预测性维护和实时生产优化。

IO-Link技术适用于所有基于传感器的工厂应用,其中端点(例如传感器或阀门、电机启动器或RFID读取器)被要求成为最低层网络的一部分。信息被收集并提供给更高级别的现场总线,从而允许将这种基本的点对点通信从现场收集到智能工业环境中。

由于IO-Link具有上述所有特点,还包括可靠性以及热插拔和反极性等功能,并提供合理的成本(标准接口和替代并行布线),加上工业传感器是高价值和高成本的设备,因此,工业传感器和执行器的制造商,正在通过IO-Link功能来增强测量点,为生产线中的设备提供显着的附加价值。

1011-BD-PLC-Block-Diagram

满足IO-Link应用的完整解决方案

Arrow和ST针对IO-Link应用,提供了一系列解决方案,包括IO-Link收发器、STM32微控制器以及保护器件,以帮助满足IEC 6100对静电放电(ESD)、突发和浪涌抗扰度的要求,并提供一套硬件和软件评估工具来帮助满足实施高效的IO-Link网关。

首先在可编程逻辑控制(PLC)和人机界面(HMI)应用上,ST推出了新的SIL-2兼容演示――STEVAL-SILPLC01,其采用了即将于2024年推出的STM32MP2微处理器(MPU)。STEVAL-SILPC01是一款采用1oo2架构的PLC解决方案,具有CLT03-2Q3双通道数字输入和IPS160HF单通道数字输出。硬件设计符合SIL级别,其上一代采用STM32H723VG为核心,已通过TÜV Italia(TÜV SUD集团)的正式评估,符合SIL 2 / PL d要求,其随机故障率、系统能力(针对硬件)、符合IEC 61508、EN 62061、EN ISO 13849-1和EN ISO 13849-2标准的架构约束。

新版本则采用了STM32MP2 MPU,这是一款带有神经处理单元的工业级64位MPU,适用于需要高端多媒体功能的安全工业4.0和高级边缘计算应用,STM32MP25系列是STM32MP2系列中的第一个系列。这些MPU围绕运行频率高达1.5 GHz的单或双Arm® Cortex®-A35内核,以及运行频率高达400 MHz的单Arm® Cortex®-M33内核构建。

STM32MP25 MPU通过1.2 GHz的32位接口提供长期且成本优化的DRAM支持(DDR4和LPDDR4)。STM32MP25系列凭借高达1.35 TOPS的神经处理单元(NPU)和用于高级HMI的3D图形处理单元(GPU),在工业环境中实现边缘AI解决方案。

STM32MP25具有强大的稳健性,可支持10年100%运行时间,温度扩展至+125℃,具有完整的连接性,支持时间敏感网络(TSN),可提供最多3个千兆位以太网端口(带2端口交换机),以及PCIe Gen2、USB 3.0、3个CAN-FD接口。此外,STM32MP25还支持高端图形能力,具有1080p图形功能(3D GPU、H.264硬件视频编解码器),支持RGB、MIPI DSI和LVDS显示器,具有MIPI CSI-2相机接口与Lite-ISP,并具有强大的安全性,达到SESIP 3级认证,支持Cortex®-A和Cortex®-M上的TrustZone®,以及强大的硬件加密与安全供应生态系统,样品将于2023年底提供。

1011-BD-STM32MP25

支持多协议的8端口IO-Link主站

通过ST与艾睿电子的联合实验室,艾睿电子的ARW-IOLM4P-STM32L4是IO-Link 4端口主控制器,支持多达16个不同的主收发器PHY,符合IO-Link V1.1.3和IEC 61131-9标准,并支持SPI接口,是基于STM32L4 MCU ARM低功耗系列,优点是易于使用,节省客户的开发时间,缩短上市时间。

通过艾睿电子与ST的联合实验室,ST也推出了基于STM32L431与AX58100和L6360(IO-Link Master PHY)的解决方案,这是8端口IO-Link主站,支持多协议的工业现场总线。

STM32L431xx器件是基于高性能Arm® Cortex®-M4 32位RISC内核的超低功耗微控制器,工作频率高达80 MHz。Cortex-M4内核具有单精度浮点单元(FPU),支持所有Arm®单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了全套DSP指令和内存保护单元(MPU),从而增强了应用程序的安全性。

通过ST合作伙伴计划,该解决方案搭配了由ASIX推出的AX58100,这是一款2/3埠EtherCAT从站控制器(ESC),集成两个支持100Mbps全双工操作与HP Auto-MDIX功能的高速以太网PHY。AX58100支持CANopen(CoE)、TFTP(FoE)、VoE等标准EtherCAT协议,适用于工业自动化、电机控制、运动控制、机器人、数字信号I/O控制、模拟数字转换器(ADC)/数字模拟转换器(DAC)转换器控制、传感器数据采集等,为各种实时工控产品应用,提供了经济有效的解决方案。

L6360 IO-Link通信主收发器IC则是一款符合PHY2(3线)标准的单片IO-Link主端口,支持COM1(4.8 kbaud)、COM2(38.4 kbaud)和COM3(230.4 kbaud)模式。L6360支持18V至32.5V电源电压,支持高侧、低侧或推挽式(< 2 Ω)的可编程C/QO输出级,以及高达500 mA L+保护的高侧驱动器,附加IEC61131-2 Type 1输入,通过电流限制和可编程截止电流提供短路和过流输出保护,具有3.3V/5V、50mA线性稳压器,以及5 mA IO-Link数字输入,具有可用于IC控制、配置和诊断的快速模式I2C,以及诊断双LED序列发生器和驱动器,具有5 V和3.3 V兼容I/O,支持过压保护(> 36 V)、过温保护、静电放电保护,采用小型化VFQFPN 26L(3.5x1x1 mm)封装。

1011-BD-L6360-IO-Link

支持工业应用的多款IO-Link设备

ST还推出多款IO-Link设备,像是STSYS-ACCFA002是支持IO-Link至8通道数字输入,无需额外的电源,输入端口由SCLT3-8B提供保护。STSYS-ACCFA003则是支持IO-Link至8通道数字输出,具有绝缘高侧数字输出,输出电流限制为0.7A。

1011-BD-STSYS-2

在IO-Link设备的传感器部分,则有STSYS-ACCFA006,这是一款IO-Link传感器RFID标签读取器,支持13.56MHz频率,无需额外电源。此外还有STSYS-ACCFA007这款IO-Link飞行时间(ToF)距离测量传感器,具有精度高、范围广的特性,支持从厘米到米的精度范围。

1011-BD-STSYS-ACCFA006

1011-BD-STSYS-ACCFA007

此外,ST还推出带IO-Link接口的新型振动传感器,采用了IIS3DWB 3轴数字振动传感器与ISM330IS 3轴加速度计和3轴陀螺仪,搭配STM32G071CB微控制器与适用于工业传感器应用的双通道收发器――L6364Q。其中L6364是一款适用于SIO和IO-Link工业传感器应用的双通道收发器,可充当具有传感器或执行器功能的微控制器与24 V电源和信号电缆之间的桥梁。

IO-Link设备的执行器部分,则有STSYS-ACCFA005 IO-Link执行器塔灯指示器,具备低侧输出驱动,带按钮作为输入,可轻松扩展到任何PD输入/输出尺寸。另外还有STSYS-ACCFA008这款IO-Link 32路空气电磁阀驱动器,支持32通道高侧驱动,为负载提供隔离24V电源,支持IO-Link B类接口。

此外,ST还有支持32通道电磁阀驱动器的IO-Link执行器,这款可扩展、可配置的工业执行器采用了STM32G071和L6364Q核心器件,并推出32通道电磁阀驱动演示系统,是可进行气阀驱动的工业执行器演示系统。

1011-BD-STSYS-ACCFA005

1011-BD-STSYS-ACCFA008

结语

IO-Link是一个功能丰富的工业通信协议,提供了许多优异的特性,可以改善工厂自动化系统的性能和灵活性,并且在各种应用中都具有广泛的潜力。由Arrow和ST推出的众多IO-Link解决方案,将有助于客户快速开发IO-Link相关的产品,若您想更深入了解相关的产品信息,请洽艾睿电子以获得更完整的技术支持。


相关新闻文章

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。