不间断电源(UPS)系统广泛用于各种重要基础设施短期停电时的替补电源,是相当成熟的应用,但随着碳化硅(SiC)技术的快速发展,也对UPS系统带来了新的设计理念,提升了UPS系统的运作效率。本文将为您介绍UPS系统的发展,以及由安森美(onsemi)所推出的功率MOSFET解决方案。
UPS为基础设施提供稳定的电源
不间断电源(UPS)系统广泛用于保护电信、数据中心、医院、工业设施等众多应用,为这些系统中的关键组件提供电源,除了当电网短期停电时可做为替补电源之外,UPS系统还通过提供电源过滤功能,来确保可靠的电压供应。
UPS系统通常有离线和在线这两种主要配置,离线系统与主电源线并联,并为主线提供支持。不同的是,在线系统位于主电源线,可以提供更好的性能和电能质量,这在更高功率或更严苛的应用中很常见。
电信、数据中心、医院等基础设施需要以尽可能低的成本实现高效与可靠的电力,UPS系统更在其中扮演重要的角色,与传统基于硅的功率器件和其他选择方案相比,采用基于SiC的技术来设计UPS系统,将可极大提升这些基础设施运作的能源效率。
最近UPS功率级中采用了SiC晶体管,效率显著提高到98%以上,如此高的效率,应归功于采用SiC这类的宽能隙(WBG)半导体,与MOSFET和IGBT等传统硅基器件相比,宽能隙半导体可以在更高的温度、频率和电压下工作。采用基于SiC的UPS还具有更好的散热性,因此可以在更高的温度下工作,采用SiC器件的UPS将更小、更轻、更高效。

提供完整的SiC功率半导体解决方案
安森美在电源管理和转换方面长期拥有专业知识并具有领先地位,可帮助全球客户以尖端技术开发UPS系统,最大限度地提高负载的电能质量和可靠性,同时降低拥有成本。安森美拥有SiC、SiC/Si混合和IGBT模块技术,并广泛提供先进的分立SiC MOSFET、IGBT和中压SJ MOSFET,以及多功能栅极驱动器、功率转换、传感和保护IC系列,可帮助满足低、中和高功率UPS设计的各种要求。
安森美运用SiC技术开发了包含SiC MOSFET与SiC二极管的SiC模块,以及SiC MOSFET与SiC驱动器。安森美的SiC MOSFET具备快速且坚固耐用的特性,其介电击穿场强提高10倍,电子饱和速度提高2倍,能隙提高3倍,热导率提高3倍。所有的安森美SiC MOSFET都包括符合AEC-Q101和PPAP的选项,专门为汽车和工业应用设计和认证,其系统优势包括通过降低功率损耗实现最高效率、更高的功率密度、更高的工作频率、更高的工作温度、降低的EMI,以及最重要的是降低系统尺寸和成本。
安森美的高性能GaN、IGBT、MOSFET、电流隔离、光隔离和SiC MOSFET驱动器,非常适合高功率应用,这些驱动器专为高系统效率、高可靠性、短传播延迟等而设计,这些栅极驱动器的理想性能特性,使其能够满足汽车、工业、云电源和计算应用的要求,以下将为您介绍安森美的SiC相关解决方案。

提高效率或功率密度的SiC模块
安森美推出的NXH006P120MNF2 SiC模块是一个半桥或2件装SiC模块,带有2个6 mΩ的1200V SiC MOSFET开关,和一个F2封装的热敏电阻。SiC MOSFET开关使用强大的M1平面技术,并由18V-20V栅极驱动器驱动,通过平面技术和更低的芯片热阻来提高可靠性,以20V运行以降低损耗,若以18V运行则可与其他模块兼容。NXH006P120MNF2 SiC模块可应用于直流-交流转换、直流-直流转换、交流-直流转换,常见的最终产品包括UPS、储能系统、电动汽车充电站与太阳能逆变器。
另一款NXH010P120MNF1 SiC模块是2件装半桥拓扑,在F1模块中包含一个10 mΩ的1200V SiC MOSFET半桥和一个NTC热敏电阻。NXH010P120MNF1 SiC模块推荐的栅极电压为18V - 20V,具有低热阻特性,拥有导热界面材料(Thermal Interface Material, TIM)或无TIM选项,可在更高电压下改善RDS(ON),提高效率或提高功率密度,是具有高可靠性导热界面的灵活解决方案,可应用于交流-直流转换、直流-交流转换、直流-直流转换,最终产品包括电动车充电器、储能系统、三相太阳能逆变器与UPS。

易于安装与更高输出功率的集成模块
安森美的NXH400N100H4Q2 SiC混合模块是一种功率集成模块(PIM),包含一个I型NPC级,其中包含用于中性点箝位的100 A、1200 V SiC二极管,用于外部IGBT的400 A、1000 V IGBT,以及用于外部IGBT的400 A、1000 V IGBT内部IGBT,还包括一个板载热敏电阻。NXH400N100H4Q2 SiC混合模块具有低热阻基板模块、焊接和压配选项,以及1000V低VCE(SAT) IGBT和1200V SiC二极管优化组合,可用于直流-交流转换,具有易于模块安装与更高的输出功率,可灵活支持不同的制造工艺,在正常和无功功率条件下,具有出色的效率和热损耗,是输出功率高于1200V IGBT解决方案,可应用于1500V系统直流-交流转换,最终产品为1500V分布式公用事业太阳能逆变器与1500V储能系统。
NXH300B100H4Q2 Si/SiC混合模块是一款三通道飞跨电容升压模块,每个通道包含两个1000 V、100 A IGBT、两个1200 V、30 A SiC二极管,以及两个1600 V、30 A旁路二极管,该模块还包含一个NTC热敏电阻,其具有低热阻基板模块与焊接和压配选项,支持1000V低VCE(SAT)快速开关IGBT,以及1200V SiC二极管优化组合,可用于飞跨电容升压级,具有易于模块安装与更高的输出功率,可灵活支持不同的制造工艺,拥有出色的效率和热损失,是输出功率高于1200V IGBT解决方案。NXH300B100H4Q2 Si/SiC混合模块可应用于MPPT升压阶段,最终产品包括1500V分布式公用事业规模太阳能逆变器与储能系统。
安森美的NXH200T120H3Q2 Si/SiC混合模块也是一款PIM,包含一个分体式T型中性点箝位三电平逆变器,由两个200A/1200V带反向二极管的半桥IGBT、两个中性点100A/650V SiC二极管、两个150A/带有反向二极管的650V中性点IGBT、两个半桥150A/1200V整流器,以及一个负温度系数热敏电阻(NTC)。NXH200T120H3Q2 Si/SiC混合模块具有低VCE(SAT)快速开关IGBT,在中性点与SiC二极管相结合,以及低热阻底板与焊脚,具有最高水平的功率密度和效率,短期高功率条件下的高稳健性,无需压装工具即可安装,可应用于直流-交流级,最终产品包括太阳能逆变器、UPS与储能系统。
NXH80T120L2Q0是一款PIM,包含一个T型中性点箝位(NPC)三电平逆变器,由两个80 A/1200 V半桥IGBT,以及40 A/1200 V半桥二极管和两个50 A/600 V NPC,组成带有两个50 A/600 V NPC二极管的IGBT,模块还包含一个板载热敏电阻。NXH80T120L2Q0是具有低VCE(SAT)的高速1200V和650V IGBT,带有预涂TIM和不带预涂TIM的选项,以及带有压入式引脚和焊接引脚的选项,可提高功率效率、更简单的安装过程,具有更广泛的模块安装工艺选择,可应用于太阳能逆变器、UPS逆变器,最终产品为太阳能串型逆变器。

提升开发效率的开发评估板
安森美也推出多款用于开发功率系统的开发评估板,SEC-3PH-11-OBC-EVB是一种三相车载充电器(OBC)PFC-LLC平台,可通过AEC-Q SiC功率器件和驱动器实现最先进的系统效率。该系统拥有高性能SiC MOSFET 1200 V、80 mΩ(NVHL080N120SC1)、SiC MOSFET栅极驱动器6A(NCV51705)和SiC二极管650 V、30 A(FFSB3065B-F085)。该套件采用模块化方法设计,并配备用户友好的GUI(图形用户界面),有助于评估OBC应用中的SiC器件。LLC系统由嵌入式软件以电压或电流控制模式驱动,该平台可用作三相交流/直流电源转换的学习环境。
SEC-3PH-11-OBC-EVB可用于开发交流/直流三相PFC全桥(电压源逆变器)、直流/直流LLC全桥,可执行软件FOC(磁场导向控制)、CC(恒定电压)和CV(恒定电压),输入电压为195-265 Vac,直流总线最大值为735 Vdc,输出电压为200-450 Vdc,输出电流为0-40A,采样频率最大值为400赫兹,具有经过验证的最先进的可实现效率(>95%),可促进系统评估的测试和测量,是建立三相PFC/LLC拓扑系统的专有技术,可应用于OBC、电动汽车充电、三相交流/直流转换。
另一款SECO-GDBB-EVB是栅极驱动器即插即用生态系统的基板,可用于比较不同栅极驱动器和技术(例如NCP51705、FOD8334或NCV57000)的动态性能和功能。此外,该套件有助于为最终应用选择优化的栅极电阻(Rg)。SECO-GDBB-EVB最多可容纳六个不同带有栅极驱动器的子卡,为它们提供通用PWM控制信号,并在栅极驱动器之间,提供相同的工作条件以进行可靠的比较,开关频率(10-200 kHz)和占空比可手动调节,可通过BNC连接器进行微调和扩展频率范围,电路板上有多个测试点,可用于电压和电流测量。
SECO-GDBB-EVB的输入电压为15 V ± 1 V,具有可调频率和占空比的板载PWM生成器,可用于外部PWM生成的BCN连接器,具有SiC和IGBT栅极驱动器的隔离电压(4轨+15 V/-9 V和2轨+20 V/-4 V)与精选子卡,以及各种迷你板可用于开箱即用的测试栅极驱动器,像是NCP51705SMDGEVB、SECO-NCD5700-GEVB、SECO-NCD57000-GEVB、SECO-NCP51530HB-GEVB、SECO-NCP51561BADWR2G-GEVB,可应用于不同栅极驱动器技术的比较,便于选择栅极电阻,用于工业和自动化领域。
结语
UPS系统是电信、数据中心、医院、工业设施等众多应用的重要基础设施的重要备援电源,而SiC技术则能够提升UPS的运作效率,是新世代UPS设计的最佳解决方案。安森美提供完整的SiC器件、模块解决方案,并提供便利的软硬件开发环境,将是开发UPS系统的最佳选择。