连接 M2M 应用到云,以增强硬件销售

用于简化云中机器对机器 (M2M) 通信和数据分析的新行业解决方案每一天都在出现。这些解决方案针对可从连接环境中受益的新的和现有的基础设施。寻求获得竞争优势的成功企业将利用这些解决方案,以帮助其服务的企业管理设备和企业的信息技术 (IT) 领域之间复杂的相互依存关系。

IDC 预计,物联网 (IoT) 技术和服务的全球收入将从 2012 年的 4.8 万亿美元增加至 2017 年的 7.3万亿美元。为了让原始设备制造商赢得更大的硬件销售潜在收益流,他们必须理解和帮助客户解决后端的云功能 M2M 和智能系统应用的复杂性问题。企业需要“现成的”专用解决方案,以解决从网络边缘到云的互操作性和无缝连接、汇总、过滤和共享数据。

M2M 项目大多数经常失败的地方

随着企业客户开发 M2M 应用并连接到云,远程监控、收集、存储
and analyze data is essential.和分析数据的能力至关重要。当这些客户尝试建立分布式连接系统时,他们碰到了一些障碍,这些障碍超越了其企业核心竞争力并占用了宝贵的项目时间和资源。

M2M 项目有几个地方可能会失败(图 1),从选择和集成传感器和满足认证要求,到使用最佳的 M2M 协议和管理系统生命周期。M2M 市场充满了数百项
来自不同供应商的不同技术,必须将这些技术拼凑在一起以形成一个解决方案,这导致要做大量的工作,才能将这些不同的技术合并成生产就绪的解决方案。

寻求进入物联网的企业可能没有在内部解决所有这些问题的 IT 部门或
技术专长。经验丰富的物联网提供商的技术解决方案,可帮助消除潜在障碍,提高硬件销售,帮助客户扩展和扩大其项目,而几乎不改变基础设施。借助正确的构建块,原始设备制造商 (OEM) 可为数据集成提供一个端到端的解决方案,建立满足未来需求和连接到云的稳固 M2M 应用。

成功 M2M 应用的构建块

成功的 M2M 应用利用从设备硬件和软件到 M2M/物联网集成平台的经验证构建块。提供应用就绪解决方案的原始设备制造商能够帮助客户降低设计风险,加速产品上市,并降低总拥有成本。

1.多业务网关

多服务网关非常适合
M2M 应用,因为它们能够将传感器、激励器、和设备连接至企业。这些网关启用字段和云之间的双向通信,并提供本地处理和存储能力,以提供离线服务、近实时管理和现场设备控制(图 2)。

多业务网关的方法通过使用现成专用设备最大程度地降低开发风险,旨在满足垂直市场的价值主张。使用公共协议将数据从边缘传送到企业,以有效地解耦

数据提供商和数据消费者。该方法通过集成和合并数据流,提供满足未来投资需求的设计灵活性和能力。

欧陆科仪 (Eurotech) 的 ReliaGATE 多业务网关是准备部署的工业级智能设备,支持用于生成即时服务的通讯、计算能力、简化应用部署和 M2M 平台集成。

预认证的硬件简化 M2M 项目

启用蜂窝技术是企业客户面临的最艰难、最费时的挑战之一。欧陆科仪的 ReliaCELL 坚固安装移动适配器简化了物联网硬件和网关的蜂窝设计挑战,可实现快速和高可靠性的蜂窝连接。ReliaCELL 自带认证和运营商认可,使客户能够避免向移动运营商证明其系统的麻烦,并加速产品上市进程。

通过模块化嵌入式产品开发的蜂窝组件,可将蜂窝连接简单地添加到系统,而不会影响强化。如果产品路线图从 2G 进化到 3G 到 4G,ReliaCELL 还可以帮助轻松迁移到更现代的技术,保持关键系统组件,而不会产生显著硬件成本。

2.基于 Java 的应用程序框架

多业务网关的方式解决了一系列集成问题,并合并不同的系统。客户需要一个应用程序框架解决方案,以便在网关上放置一个操作系统和业务应用之间的层。理想的应用程序框架抽象化基础硬件平台,
这样只需选择一个适当配置和合格的硬件平台,无需设置端口或重新编写应用,就可以在新行业和环境中部署用户应用。

部署基于现场的设备包括几个顾客必须协调的层,包括现场协议、全球定位服务 (GPS)、管理图形用户界面 (GUI)、客户业务逻辑和云客户端。一个应用程序框架可以通过封装较低层的复杂性和创造一个基础层(客户可以在上面建立其应用程序并从一开始就获得价值提升)实现所有功能性。

对于一个完整的应用就绪、基于Java 的软件栈,欧陆科仪的 EverywareTM 软件框架 (ESF)
相当于一个到所有网关硬件和操作系统的覆盖层,旨在简化旧设备到云的连接ESF 是操作系统和设备软件应用之间的一个综合应用程序框架层,建立在行业标准组件上,确保显著缩短上市时间和降低总拥有成本 (TCO)(图 3)。VDC Research 在其《2013 年欧陆科仪供应商聚焦》(2013 Vendor Spotlight on Eurotech) 中指出了此解决方案的价值:“公司

以设备为中心的 Everyware 软件框架与 Everyware 云相结合,使设备的连接、管理和操作变得更容易,同时能够与应用程序、IT 系统和人员安全地共享数据,提高态势感知能力和运营效率。”

采用 ESF 的开发人员可利用开放服务网关协议 (OSGi) 框架和 Java 快速启动其应用程序开发,这将提高代码的重复利用性、可靠性和缩短上市

时间。OSGi 技术是定义了适用于 Java 动态组件系统的一套规范。这些规范通过提供一种模块化结构的大规模分布式系统以及小规模嵌入式应用程序的模块结构,降低软件的复杂性。

建立在可能需要多年时间才能开发出来的经验证架构和软件构建块之上,使用 ESF 这样的M2M 应用程序框架将带来用时更短、更确定的设备软件开发。ESF 提供强大的设备和应用程序管理功能,这是物联网项目中一个经常被忽视的元素。现场分布式设备的运行和管理是 M2M /物联网解决方案中的重大挑战和成本因素之一。

ESF 已经被移植到各种第三方板卡和系统,并已通过 Eclipse 基金会的 Kura 项目提供给开源社区。

通过在多业务网关之上提供高性价比、灵活和 IT 导向的设备应用程序框架,OEM 厂商和系统集成商 (SI) 可帮助企业快速开发、原型化和部署适合物联网业务和应用的安全解决方案。

3.M2M 集成平台

设计用作分布式设备和利用数据的应用程序之间的中介系统的 M2M 集成平台,能够进一步协调复杂 M2M 项目中的各种技术,帮助客户快速

连接到云。一个有效的 M2M 集成平台必须作为物联网的一个操作系统,实现独立于任何编程语言、平台或底层技术的设备数据传输。

一个成功的 M2M 集成平台还必须采用 IT 最佳实践和架构,提供对现场
设备进行有效的生命周期管理并与企业 IT 领域无缝集成的方法。今天的客户可选择建立自己的后端服务器系统及相关软件元素,或依靠一个已提供解决方案大部分内容的基于云的系统。哪种解决方案最好,将取决于很多因素,包括:核心能力、复杂性、资本投资、上市时间要求等等。欧陆科仪使用其 M2M整合平台 — Everyware 云实现物联网。它是一个作为服务 (iPaaS) 的集成平台,通过安全可靠的云服务连接分布式设备,从而简化设备和数据管理。

Everyware 云是一个完整、可扩展的基础设施,与 ESF 协同工作,令企业方的智能设备无论是在内部还是云中均能与 IT 领域有效沟通, 

帮助应用程序、数据库、商业智能和分析软件使用有价值的现场数据。

结论

随着技术的发展,大量分离的旧设备一般仍然在一系列接收器中连接,每一种
类型的设备都以某种方式
连接到使用专用协议的单个应用。不管接收器如何,这些设备需要能够连接,并能够互操作,以避免将现有现场设备更换为新的上网功能组件时成本过高。许多公司希望实施 M2M 解决方案,以将旧设备连接到物联网,

但缺乏专业知识,无法以及时和具有成本效益的方式组装、编码、测试和实施必要的解决方案组件、可编程多业务网关和 M2M 集成平台。

对原始设备制造商和系统集成商而言,存在大量机会,他们可帮助缺乏内部专业技术的公司开发设备和应用软件,包括商业逻辑在内,这些是在企业环境边缘将旧系统连接到云并实现端到端分析所必需的。从欧陆科仪的多业务网关构建的解决方案,连同 Everyware 云运行 ESF,可消除不同系统之间的差距,从而使物联网在棕地和绿地环境中均可使用。



相关新闻文章

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。