Colorado Engineering 是位于科罗拉多州科罗拉多泉城的妇女所有小型企业。我们成立于 2003 年,战略愿景和目标是成为因按时交付高价值、可调整、高质量的解决方案、产品和服务而著名的重要软件和硬件设计工程公司,并且为我们的政府和总承包商客户群提供卓越支持。
Colorado Engineering 现在是扩展部分,更重要的是,它是 Catalina Research, Inc (CRI) 的扩展。CEI 管理团队以前建立的公司 CRI 是于 1990 年建立的卓有成就的 COTS、系统、子系统、硬件和软件数字信号处理企业,它凭借许多成功的 DoD 和政府机构设计成果成长了十年;CRI 成立于 1990 年并于 2000 年卖给 Paravant/DRS Technologies。CEI 发展了原来的 CRI 核心能力,尤其在软件设计工程和开发领域中。
服务
功能
Colorado Engineering 在高科技软件、硬件、系统和子系统设计工程领域提供非常高级的工程服务。我们提供全部程序以及快速原型计划的工程专业知识。他们的服务包括但不限于针对我们的政府/国防部和商业客户进行的设计工程、开发、测试、集成、测试设计和调试解决方案。
他们提供这些专业工程服务以支持多种核心能力领域,这包括设计和实施侧重雷达、EW、信号情报、通信、C4ISR、分布式和认知处理、防篡改、信息保障、故障检测和故障隔离 (FDFI)、数据采集等方面的软件、板、盒、系统和子系统。他们极其精通数字信号处理 (DSP) 并提供丰富的相关专业知识,以包括匹配滤波、多相滤波、波束形成、分段卷积、合成孔径雷达处理、FFT/DFT、图像处理以及 A/D 和 D/A 数据转换等。
硬件和系统工程服务
Colorado Engineering 硬件设计团队已开发了 30 多个复杂的高速/高密度板和系统。CEI 过去的硬件设计的小示例包括混合信号 A/D 转换板、FDFI 和数据采集板、具有 24+ 个 PCB 层并合并了看不见和隐藏的 VIA 系统/子系统体系结构的通用数字信号处理板以及数百项 FPGA 设计。CEI 设计硬件以支持所有级别的标准和定制输入/输出接口,例如 VME、PCI、cPCI、PCI-X、PCIe、PXI、PMC、RACE++、Rocket I/O、InfiniBand、Rapid I/O、1 和 10 GigE、USB、IEEE-488、RS-232 等。CEI 能够设计我们的产品以满足最严格的成本、尺寸、重量和功率 (C-SWaP)、耐用和热力管理要求,这让他倍感自豪。
软件工程服务
Colorado Engineering 软件工程师才华横溢,拥有丰富的所有级别软件解决方案开发经验;这些级别包括基本应用程序、驱动程序、图形用户界面 (GUI),使用面向服务的体系结构 (SOA) 和 Web 服务的高度复杂分布式处理网格网络,以及配置管理、运行状况监视、资源和数据分配、思想体系。他们实施各种技术(包括但不限于:Java/J2EE、C/C++、Python、LabView、Perl、JBOSS、CVS、PL/SQL、MySQL、Linux、X11/MOTIF/GTK+、低级别程序集和各种实时操作系统),以便为我们的客户创建高质量解决方案。CEI 遵循大量软件文档和测试流程和过程,我们擅长软件诊断和故障隔离。