每当苹果公司发布一款新的iPhone,像IHS、UBM和iFixit等公司迅速拆解这款产品并了解其内部的大部件,如显示屏、处理器、电池和内存芯片。然而,和所有电子产品一样,iPhone还包含更小的装置,这些也构成主要设计的组成部分,包括电容。
IHS拆解了iPhone6后展示了电容在这样一个大屏幕电子产品中发挥的关键作用,一部智能手机中大约有730个无源器件。电容器存在于iPhone6的每一个主要的子系统中,可见这是多么不可或缺的器件。
材料清单揭露
在2014年9月进行的初步拆解分析中,HIS指出iPhone6的材料清单(BOM)中配有16千兆字节的NAND闪存,总价共计$196.10美元。
事实上,大件商品与尖端技术占了大部分的成本。
例如,在iPhone6显示器采用苹果高清视网膜技术和先进的触摸,内切换LCD。应用处理器是苹果A8,这在当时是前沿应用,制造采用前卫的20纳米半导体制造技术,是上一代A7晶体管的两倍。
IHS揭示了每个主要部件的定价,但是iPhone6手机的显示屏和应用处理器子系统的价格分别为 $45.00美元和$20.00美元。
电容声名鹊起
与此相反,iPhone6手机所有电容中每一个电容花费成本为一分。当所有电容加在一起,在智能手机中730个电容仅占$2.13美元,占设备清单总额的1%。
而,电容渗透在设计的每一个部分,从主印刷电路板(PCB),到输入输出和接口PCB,到家庭按钮PCB,到前传声器PCB,到显示模块,到相机闪存、睡眠、唤醒按钮PCB。
所有电容中的每一个电容都是一个多层陶瓷(MLCC)器件。这反映出MLCC是电子设备中最常见的电容,估计每年要使用1万亿这种器件。HIS指出多层陶瓷电容既可以用于X5R/ X7R电容,C0G/ NP0设备或馈通部件。NPO,X5R和X7R绰号定义介质和温度范围,以及允许的电容充电量。
馈通陶瓷电容让电流从旁路流过。电容形状是管状,有一个带着导线的内部金属和用来焊接的外部金属。一个突出部件是Rohm有限公司的钽封装设备。 该设备是iPhone6最昂贵的电容,当时售价约$0.02美元。钽电容器用于采样和维持电路和电脑主板和手机上的电源滤波。罗门哈斯钽电容用在iPhone6的主控板上。
全线电容
iPhone6的电容在智能手机的各个分系统中可见。
手机的主PCB包含在iPhone6的主要功能,包括A8处理器,DRAM,无线调制解调器和陀螺仪以及加速计传感器。因为它融合了所有这些关键系统功能,PCB主板还包含了迄今为止智能手机分系统中数量最多的电容,它有682个器件。
下一个最大的电容器是I/O和PCB接口,带有17个电容。接下来是显示触摸屏模块有11个电容。再其次是有9个电容的home键,有7个电容的前置麦克风PCB,有4个电容的相机闪光灯睡眠唤醒按钮PCB。
苹果高效
考虑到苹果在手机电子设计上的高度集成和高效性, iPhone6中的大量电容显得更加重要。苹果的移动产品特色是在大规模集成电路上把功能集中化,最大限度地减少使用更小的组件,例如分立器件和无源器件。
苹果设计优雅的秘密是严格控制产品设计、筛选软件和组件。当苹果生产自己的操作系统(OS)时,其他移动设备制造商使用来自第三方厂商的操作系统。苹果公司在开发自己的蓝图时,其他公司经常从合同制造商和半导体供应商等第三方的参考设计中选用参考设计。苹果公司还开展了自己的关键处理集成电路设计。
这种做法让苹果达到移动设备设计的高效性,这是其他平板电脑制造商无法达到的。据HIS介绍,这些高效性表现在像存储密度、电池的使用、成本、空间的节省,性能和元件数量等方面。
其他厂商的低集成度做法意味着在他们的智能手机上要用比苹果产品更多的电容。
电容展望
根据市场研究公司IDC,尽管苹果在智能手机市场上是主要参与者,以公司操作系统iOS为基础的产品预计到2015年将占到全球出货量不到17%。其余出货量绝大部分将被安卓占领。这意味着,这一类智能手机数量每年巨幅增长,使用了比iPhone生产线上更多的分立组件和无源元件。
智能手机市场不断扩大,同时造成智能手机吞并其他种类手机的市场份额。根据IDC称,到2019年预计全球智能手机出货量将增长到十五亿部,这一数字比2015年的不足十二亿高出很多。这一切都意味着智能手机电容的商机将在未来几年内继续扩大,导致无源器件供应商的销量不断攀升。