心脏类疾病已经是现代人最常见、且最致命的病症之一,因此做好心脏运作的检测,将可及早发现心脏的异常状态,以便及早进行诊治,挽救濒危的生命。除了传统的心电图(ECG)检测之外,心冲击图(BCG)检测则可更进一步的了解心脏跳动而引起的力量变化的状态,对于心脏跳动的运作监控,将非常有意义。此外,通过柔性薄型传感器来检测 “脉搏和呼吸”生物信号,也将能提升生理体征的准确性。本文将为您介绍BCG检测与柔性薄型传感器的运作原理,以及由Murata(村田制作所)所推出的相关解决方案。
心脏病是影响现代社会最普遍、最危及生命的疾病之一。有效监测心脏功能对于早期发现异常至关重要,有助于及时诊断和治疗,最终可以挽救生命。除了传统的心电图监测外,心冲击图还可以通过测量心跳产生的力量变化,提供有价值的见解,使其成为评估心脏活动的重要工具
此外,采用柔性薄膜传感器(又称Picoleaf)来检测脉搏和呼吸等生物信号,显著提高了生理监测的准确性。本文将探讨BCG和Picoleaf背后的原理,同时将重点放在Murata在这一重要健康技术领域提供的创新解决方案。
非侵入式且免维护的心冲击图传感器
心脏的运作对于人类来说是很重要的生存条件之一,因此检测心脏的运作状态,便是及早发现心脏相关疾病的理想方法。当前,存在多种监测心脏功能的方法。其中,心电图(ECG)可显示电功能,心脏病专家可以使用超声波监测瓣膜操作和流量,使用血压测量可监测由此产生的血压或压力波,使用心冲击图(BCG)则可测量心脏的泵血机制,BCG提供每次心跳的时间和相对每搏输出的血量。
ECG的优点是它可以检测心脏电操作中的故障,例如心律失常、信号延迟或阻塞或异常极化或去极化。它的局限性则包括需要连接电极和缺乏有关心脏实际泵血的信息。
另一方面,BCG的传感器则是位于床上,是非侵入式且免维护的,因此适合长期夜间测量。因此,它是测量恢复和睡眠质量的上佳工具,并可以显示例如潜在的睡眠呼吸暂停或夜间心律失常。此外,还可以将床上的BCG测量与白天的血压波(BPW)测量(例如使用手环)结合起来,便可以全天候监测心脏和自主神经系统的状态。非侵入性BPW测量是一种非常好的工具,既可以监测心脏功能,也可以监测血管功能。


通过心冲击图测量睡眠质量
良好的睡眠对每个人都很重要,可以预防多种疾病,延长寿命。其积极影响不仅限于与心脏或血管功能相关的疾病,良好的睡眠对心理健康甚至预防癌症等疾病也很重要。对于老年人来说,无论是在家庭还是在养老院,都需要持续监测生命体征,以增进健康、实现独立生活、提高患者安全性、节省人力和成本,还可以让患者更早出院,安全地待在医院外。对于运动员来说,恢复和良好的睡眠,对于取得良好的训练和比赛成绩至关重要,有效的训练和恢复造就了杰出的运动员。
此外,心跳和呼吸参数是衡量一个人的一般状况和预期寿命的上佳指标,它们不仅可以测量心脏状况,还可以通过自主神经系统测量整个身体的状况,并指示许多病理状况,例如每搏输出量变异度(SVV)可以作为体液状况的衡量标准。
在老年人护理和独立生活中,夜间睡眠的恢复很重要,因此卧床的状态同样是有价值的信息。通过心冲击图,您可以将从BCG得出的数据与其他信息相结合,例如检测行为变化,以检测出存在的潜藏问题。良好的睡眠对于预防许多疾病和延长寿命都很重要,BCG提供了对睡眠质量进行非侵入性长期监测的方法。此外,BCG可以帮助运动员和活跃的锻炼者控制他们的恢复状态,避免急性和慢性过度训练。

可应用于医院与家庭的非接触式生物监测解决方案
针对BCG应用,Murata推出了非接触式生物监测解决方案,该产品是可应用于医院、家庭中,用来监测床上正在睡觉的人的状态,其可以从正在睡觉的人的脉冲、呼吸频率、呼吸时间等生物信号,来检测人离开床、以及分析睡眠状态等。这款BCG解决方案是由事先编好程序的微控制器BCGMCU-D01和SCL3300-D01倾角传感器所构成的器件级解决方案。
这个安装在床上的新型传感器利用了BCG的心脏跳动原理,当心脏跳动的时候,由于从主动脉流向动脉的血液,会使身体产生反作用力,人在床上睡觉的时候,床体会因为人身体的振动而产生微妙的振动,通过很高灵敏度的加速度传感器便能够捕捉到这样微弱的信号,再通过微型控制器中编入的算法来提取脉冲等生物信号。通过BCG产品,传感器节点可用来监测脉博、呼吸频率、心率变异度(应力水平相关)、泵血量等各种生物信号,以及检测人体离开床的状况。
这款BCG解决方案中的BCGMCU是改进性能后的第2代BCG解决方案,为医院,家庭中睡觉的人的状态监测开辟了新的可能性。该产品是使用Murata BCG算法预编程的微控制器,与客户产品PCB设计中的低噪声SCL3300倾角传感器耦合在一起,低集成度设计允许将BCG测量集成到各种医疗保健产品中。
这款BCG解决方案的特色在于采用非接触式测量,可实现连续、无干扰监测,参考设计方法允许大量的集成选项,且具有低功耗,其中的MEMS加速度计具有几乎无穷的使用寿命,可与常见制造方法兼容,具有易于使用的串行UART接口,可输出心跳间时间,允许计算各种心率(HR)和心率变异度(HRV)指标的目标应用,可应用于医院、老年护理、辅助生活,进行心跳间时间检测、呼吸频率检测、床位占用监测、睡眠质量测量、压力和放松分析。
BCGMCU旨在与SCL3300-D01倾角传感器配合使用,作为BCG参考设计的一部分。BCGMCU是一款预编程的Silicon Labs EFM32PG1B100F256GM32微控制器,它提供了一个易于使用的串行UART接口,可用于客户应用,产品设计应按照EFM32PG系列MCU的规格进行,SCL3300则由预编程应用配置和接口。
SCL3300是一款高性能3轴倾角传感器,具有角度输出,在倾斜测定方面具有很高性能,其尺寸为7.6 x 8.6 x 3.3mm(宽x长x高),可针对用途以及要求值,从4种模式中选择测定模式,具有低微噪声、0.001°/√Hz的高分辨率,以及具有灵活的SPI数字接口,拥有出众的机械阻尼特性,传感器器件和ASIC封装在12针预成型塑料外壳中,可确保产品在使用寿命内稳定运行。
SCL3300可在-40 ~ 125℃的温度范围使用,仅需消耗1.2mA的电流(供给电源为3.0 ~ 3.6V时),采用了成熟的电容式3D-MEMS技术,SCL3300的设计、制造和测试符合高稳定性、可靠性和质量要求。该器件在宽广的温度和振动范围内具有非常稳定的输出,并具有多种超前的自诊断功能,适用于SMD安装,并符合RoHS和ELV指令。
SCL3300倾角传感器拥有高性能、坚固耐用的设计,可针对在恶劣的环境中有较高稳定性需求的应用,主要的用途包括水平仪、倾斜补偿、机器控制、结构健康监测、惯性测量装置(IMU)、机器人、定位导航系统。
Murata并推出了BCG参考设计,此参考设计的目的是帮助将SCL3300和BCGMCU集成到最终应用中,它是一个经过全面测试的调试器和BCG性能验证工具。BCG参考设计包含了SCL3300倾角传感器与预编程的BCGMCU,采用5 ~ 9V输入电压,具有用于数据和固件升级的UART接口,以及40 MHz晶振。

可用于生物信号检测应用的压电薄膜传感器
由Murata利用专有的压电技术实现的“Picoleaf™”是一款柔性薄型传感器,可以高灵敏度检测“弯曲”、“扭转”、“压力”、和“振动”,可节省安装空间,与以往的传感器相比,在薄型、组装性能及耐久性等方面实现了改良。除了可以在安装时节省空间外,它还具有多种特征,例如,在用水场所(卫生间、厨房等)用于与用户交互,也可在金属外壳上创建无缝按钮等。
Picoleaf™ 柔性薄型传感器的厚度小于或等于0.2mm,即使与显示器或触摸屏组合使用也能节省空间。尺寸为2.5 x 7.0mm,实现了微小型尺寸。其柔性结构即使在带有曲面的高设计性设备上也能沿曲面粘贴。此外,还能用于包裹在圆柱体上那样的特别形状。
Picoleaf™ 柔性薄型传感器具备非热释电性,由于不存在因体温、日照或半导体等发热而引起的漂移,所以可遏制因热而产生的噪声,并具备低功耗,传感器本身功耗为0,驱动放大电路也可以设计成低消耗电流(10µA左右)。
Picoleaf™ 柔性薄型传感器采用了从植物中萃取的聚乳酸(PLA)为原料的环境友好有机压电薄膜。它是一种碳中性材料,在它的制造、废弃和分解的生命周期中不会增加大气中的CO2,有助于实现永续发展目标(SDGs)。此外,它是符合欧洲RoHS指令的无铅产品。
通过组合检测电路,可以获得基于压电薄膜位移速度的输出,通过利用该输出特性,可作为按压检测、握持检测、生物信号检测等各种传感器应用。在按压检测的应用中,可利用按压检测特性作为UI传感器使用,将Picoleaf设置在触控笔上,可以检测人手握持的状态。
Picoleaf™ 柔性薄型传感器具备高灵敏度,可以检测1µm量级的微小位移,单个传感器可以检测显示器整个表面上的压力。因此,在生物信号检测的应用上,可利用压电薄膜传感器高灵敏度的特征,用于检测无意识的肌肉颤抖、抓握和脉搏等生物信号,作为检测生物信号中的“脉搏和呼吸”的传感器使用。

结语
基于床上的心冲击图(BCG)测量解决方案为无侵入式、连续的心血管监测提供了一种有效且便捷的方式,柔性薄型传感器则可准确地检测脉搏和呼吸等生物信号,通过准确的信号采集与前沿的数据分析技术,BCG与柔性薄型传感器能够为个人健康监测、远程医疗以及临床应用带来显著的价值。随着传感器技术、人工智能和大数据分析的进步,BCG与柔性薄型传感器测量方案的准确性和可靠性将进一步提升,未来有望成为生理健康监测的重要工具,为医疗保健行业带来更智能和有效的解决方案。Murata所推出的BCG与柔性薄型传感器解决方案,将能够加快相关产品的开发速度。
Murata的BCG传感器和Picoleaf柔性薄型传感器强强联手,共同为推动健康技术做出了重大贡献,能够持续监测生命征象并促进主动健康管理。Murata与消费产品的集成不仅增强了个人健康水平,而且还支持医疗保健提供者通过实时数据洞察,提供更优质的患者护理。随着全球对以健康为中心的解决方案的需求不断增长,这些传感器代表着通过技术驱动的创新实现,来改善健康结果的前沿方法。
欢迎与Murata与艾睿电子联系,以取得更详尽的信息。