人类是否已达到运输效率的顶峰?我们的机械生产力是否已登峰造极?在过去 50 年里,人类在汽车领域取得了巨大的进步,尤其是在我们的日常出行方面。但我们仍然还有很长的路要走。我们将探索在汽车工业中采用电子技术如何大幅提高人类交通效率,以及汽车电子应用如何使这种效率成为可能。
从石器时代到福特 T 型车:交通运输的革命
在近 340 万年的时间里,最先进的工具都是由石头制成的。直到公元前 3000 年,我们的工具才开始向青铜等合金材料发展,且制造更有效的工具(如车轮)的能力也不断增强。早在公元前 1300 年,青铜就迅速被钢铁所取代,让这些工具变得更加坚韧牢固。从此人们得以走得更远、更快。到了中世纪时期,金属工具、机器、武器和车辆几乎彻底改变了生活的面貌。中世纪 1,000 年间取得的进步比之前 340 万年来得更加剧烈。
仅仅几百年后,在工业革命期间,制造工艺就使大规模生产成为可能。随着大规模生产的到来,工具和机器的效率又有了指数级的飞跃。设计公差的概念——所制造产品的尺寸或形状变化的极限——成为制造的关键所在,而机加工技术使部件可大规模互换。批量化生产使自行车和汽车走进千家万户。完成长短途旅行的能力首次意味着世界变得越来越小——或者至少给我们带来越变越小的感觉。
福特 T 型车于 1908 年上路时,配备的内燃机每加仑汽油可行驶近 21 英里。人类现在大规模借助化学和机械系统出行,既经济实惠又收放自如。就像将中世纪时期与石器时代相比较一样,在 T 型车问世后的一个世纪里,成长速度之快赶超之前的 5000 年,且与在那之前的 300 万年几乎不可同日而语。

但是在 T 型车亮相后的近半个世纪里,汽车并没有发生什么巨大的变化。汽车虽然变得越来越大,速度越来越快,但在 1908 年彻底改变世界的效率和创新技术却仍然停滞不前。从石器时代到 20 世纪初,工具效率的指数级增长似乎戛然而止。
汽车燃油效率标准:汽车效率的诞生
在 T 型车上市后的半个世纪里,随着对更大功率汽车的需求增加,美国的燃油效率实际上变得更差了。直到 1975 年美国国会颁布了公司平均燃料经济性 (CAFE) 法规,“效率”和“汽车”才开始出现在同一个句子里。在 20 世纪 60 年代和 70 年代早期著名的美国“肌肉车”时代之后,汽车面临着新的挑战——它们必须变得更好,而不仅仅是更快。
美国汽车制造商必须改变汽车的工作方式,无论车内还是车外。到 1980 年,电子和计算机技术拯救了汽车,准备冲击汽车工业的核心。电子技术迅速加入化学和机械的队伍,开启下一次交通革命。
节油汽车:电子化油器及其他
虽然在 20 世纪 70 年代之前,电子器件就已经出现在汽车上,但工程师们大多用于帮助打造更强大的系统,并为车辆提供装饰。但到了 20 世纪 90 年代末的美国,无论是豪华超级跑车还是最廉价的汽车,效率都成为汽车行业的焦点。这种重心的转变并不意味着将动力和功率从行业核心中剥离出来;相反,工程师们专注的焦点是打造事半功倍的汽车。
到 1985 年,雪佛兰 Sprint 在高速公路上每加仑汽油可行驶 53 英里 (MPG),在城市中每加仑汽油可行驶 44 英里,平均燃油效率是十年前的四倍。这一切的秘密就是:采用电子控制方式的化油器以及设计精密的小巧而强劲的发动机。
汽车本身并不是汽车行业中唯一接受电子化处理的东西。由于采用了新型电子控制系统,机加工和制造工艺变得越发精确,使得生产这些轻巧而强大的发动机成为可能。自工业革命以来,制造业首次以指数级的速度加速发展。整车精确的部件机加工带来了更高的热利用率和更高效的能量传送。
长期平均 MPG
美国环境保护署 (EPA) 自 1975 年以来一直跟踪汽车的平均燃油效率。在下图中,您可以看到自 CAFE 法规开始实施以来,燃料利用率和二氧化碳排放量改善了近两倍。

来源:EPA 汽车趋势报告
电子技术几乎在控制现代汽车的每个方面都起着至关重要的作用。汽车中一些最昂贵的元件变成了电子系统本身。以下是几个例子:
- 机械传感器―例如速度计―变成了电子传感器
- 化油器变成了电控燃油喷射系统
- 用户可以使用无线传感器和发射器监控轮胎压力
电动车创新
在 1975 年至 1985 年的效率热潮之后,汽车工业经历了一段类似于 T 型车至 70 年代初的停滞期。从 20 世纪 80 年代中期到 21 世纪初,汽车效率达到顶峰并略有下滑。这种停滞可能是因为新实现的技术已用于最大限度地提高功率。增加电子设备就会增加汽车的重量,因为大量的线束和新电子系统重量不轻,最终会降低平均车辆效率。然而,到 21 世纪初,一种新型汽车有望彻底改变汽车工业,这就是电动车。
电动车 (EV) 有多种配置:
- 全混合动力电动车 (FHEV)
- 插电式电动车 (PEV)
- 纯电动车 (FEV),也称为纯电池电动车 (BEV)
当然,利用替代能源的车辆必然会减少与内燃机车辆相关的碳排放。它们还能提高每加仑的平均里程数,从而提高整个行业的效率。在过去的 15 年里,混合动力和全电动车的增长将我们带入现代,一些最有影响力的汽车公司创造的效率不断开创记录。

来源:EPA:全球 13 大汽车制造商的平均燃油效率
电子技术和燃料效率:面向未来的科技
汽车行业是有史以来效率最高的行业,并且随着以下技术的进步而不断提高效率:
- 计算机辅助空气动力学设计
- 微调引擎
- 混合技术
- 纯电动车
- 减少碳排放
制造商不断提高内燃机的热效率,且越来越多的制造商开始在车辆中使用电能。电子系统可能迅速改变汽车工业的面貌,让人几乎难以认出。