I sensori effetto hall vengono utilizzati per registrare la tensione indotta in un conduttore da un campo magnetico. Questa uscita del sensore può essere proporzionale all'intensità e alla direzione del campo magnetico oppure può essere binaria, in base ai componenti elettronici incorporati nel pacchetto del sensore. Per ulteriori informazioni su questi dispositivi e sul loro confronto con gli interruttori Reed, leggi l'articolo sull'effetto hall e l'interruttore Reed a confronto.
In questo articolo, esamineremo otto applicazioni dei sensori a effetto Hall. Esiste un'ampia gamma di applicazioni per questi dispositivi nel settore industriale, automobilistico o per il controllo degli edifici.
1. Sensore di rilevamento porta aperta o chiusa
Probabilmente l'uso più comune dei sensori a effetto Hall nella vita di tutti i giorni e negli spazi intelligenti è il rilevamento dell'apertura o della chiusura di porte o finestre. Un magnete è posizionato su un telaio della porta, mentre l'unità sensore è posizionata sulla porta stessa. Quando la porta è chiusa, il sensore della porta si allinea con il magnete attivando il sensore effetto hall. Quando si apre la porta, il sensore effetto hall viene disattivato. Esistono numerose varianti che possono essere integrate nei sistemi di allarme o in altre strutture di spazi intelligenti.
2. Controllo di motori DC senza spazzole (BLDC)
I sensori a effetto Hall sono molto importanti per il controllo di alcuni tipi di motori BLDC, consentendo un controllo preciso della velocità basato sugli effetti magnetici del rotore in movimento. Altre configurazioni di motori BLDC utilizzano la forza controelettromotrice per il controllo. Esplora la gamma di motori BLDC su Arrow.com per saperne di più.
3. Rilevamento della velocità sulle biciclette
I computer per biciclette in genere sono dotati di un magnete permanente fissato a un raggio, che passa accanto a un'unità sensore a ogni giro della ruota. Questo ciclo del magnete corrisponde al numero di giri al minuto della ruota da cui, attraverso il diametro della ruota e qualche calcolo matematico, si può derivare la velocità lineare della bicicletta. Un sensore effetto hall viene utilizzato per rilevare la presenza del magnete e trasmettere i dati ad altri componenti elettronici della bicicletta.
4. Sensore effetto hall industriale: stato dei cilindri pneumatici
I cilindri pneumatici sono comunemente usati nell'industria per attivare movimenti e forze di spinta o trazione. Il feedback sulla posizione è molto importante per garantire le funzioni del processo e gli attuatori pneumatici lineari spesso hanno un elemento magnetico incorporato nel cilindro. Uno o più sensori a effetto Hall possono essere montati all'esterno di un cilindro, consentendo ai tecnici di mettere a punto la posizione di rilevamento.
5. Interruttori effetto hall per tastiere
La maggior parte delle tastiere utilizza interruttori fisici per registrare la pressione dei tasti, altre invece utilizzano sensori a effetto Hall per rilevare tali azioni. Le capacità analogiche di un sensore effetto hall consentono di leggere le pressioni dei tasti come input analogici. Ciò può eliminare la necessità di un tasto Maiusc e consentire la distinzione tra maiuscole e minuscole con una pressione lunga o breve o consentire la regolazione dinamica dei punti di attivazione. I tasti potrebbero persino funzionare insieme come un joystick analogico. Sebbene sia un caso di utilizzo ancora insolito, ha comunque un enorme potenziale.
6. Rilevamento della corrente
Un sensore effetto hall può rilevare non solo campi magnetici da magneti permanenti, ma anche quelli creati dal flusso di corrente elettrica. In questa configurazione, un dispositivo effetto hall funge da sensore di corrente senza contatto, consentendo il monitoraggio senza modificare il cablaggio. Un sensore effetto hall può essere posizionato attorno a una linea elettrica, in modo da non dover gestire direttamente collegamenti o scollegamenti.
7. Applicazioni del sensore effetto hall nel settore automobilistico
Nei veicoli sono presenti numerose parti mobili e i sensori effetto hall possono essere utilizzati per monitorare le operazioni interne. Con un migliore rilevamento, l'efficienza può essere migliorata nelle tradizionali auto a gas e nei nuovi veicoli elettrici. Inoltre, i dispositivi effetto Hall possono essere utilizzati per il rilevamento della corrente dei veicoli, come descritto qui.
8. Sonda effetto Hall
Una sonda hall è un dispositivo calibrato che determina l'intensità di un campo magnetico. A differenza di altri dispositivi in questo elenco, lo scopo tipico di tale dispositivo è la misurazione e la sperimentazione scientifica, e non l'automazione diretta o il monitoraggio delle apparecchiature. Mentre alcuni utenti potrebbero non aver mai bisogno di un dispositivo del genere, una sonda effetto hall può essere della massima importanza per i test scientifici più rigorosi.
Utilizzi del sensore effetto hall pronto immediatamente integrabile
I pacchetti di sensori effetto hall in genere includono l'unità sensore e altri accessori elettronici che formattano correttamente il segnale di uscita per l'applicazione. Essendo dispositivi sigillati a stato solido, sono in genere abbastanza robusti e molti di questi possono essere integrati immediatamente nel progetto di rilevamento.
Per chi è alla ricerca del sensore effetto hall perfetto, Arrow dispone di migliaia di dispositivi dei maggiori produttori. Unità di uso comune, come il sensore Allegro MicroSystems A1192LUBTN-T o il sensore Infineon Technologies TLE49595UFXHALA1 sono disponibili in grandi quantità.