Applications des capteurs à effet Hall

Les capteurs à effet Hall sont utilisés pour détecter la tension induite sur un conducteur par un champ magnétique. La sortie du capteur peut être proportionnelle à l’intensité et à la direction du champ magnétique ou être binaire, en fonction de l’électronique intégrée dans le boîtier de détection. Pour en savoir plus sur ces dispositifs et sur leur comparaison avec les interrupteurs à lames, consultez l’article Effet Hall et interrupteur à lames.

Dans cet article, nous allons explorer huit applications des capteurs à effet Hall. Ces dispositifs ont un large éventail d’utilisations, de l’industrie à l’automobile en passant par le contrôle des bâtiments.

1. Capteur d’ouverture et de fermeture de porte

L’utilisation la plus courante des capteurs à effet Hall dans la vie quotidienne et les espaces intelligents est sans doute le capteur d’ouverture/fermeture de porte (ou de fenêtre). Un aimant est placé sur le cadre de la porte tandis que le capteur est placé sur la porte. Lorsqu’il est fermé, le capteur de porte s’aligne sur l’aimant et déclenche le capteur à effet Hall. Le capteur à effet Hall s’éteint lorsque la porte est entrouverte. Cette solution comporte de nombreuses variantes qui peuvent être intégrées à un système d’alarme ou à d’autres aménagements intelligents de l’espace.

2. Commande de moteur CC sans balais (BLDC)

Les capteurs à effet Hall sont essentiels pour contrôler certains types de moteurs BLDC, permettant un contrôle précis de la vitesse basé sur les effets magnétiques du rotor en mouvement. D’autres configurations de moteurs BLDC utilisent la force contre-électromotrice pour le contrôle. Parcourez la sélection de moteurs BLDC d’Arrow.com pour en savoir plus.

0423-bicycle-electric-counter-mounted-on-the-handlebar-of-a-mountain-bike-body-image 

3. Détection de la vitesse des bicyclettes

Les compteurs de bicyclettes sont généralement équipés d’un aimant permanent fixé sur un rayon, qui passe devant un capteur à chaque tour. Ce cycle magnétique est équivalent au nombre de tours par minute de la roue, ce qui permet de déterminer la vitesse linéaire d’une bicyclette grâce au diamètre de la roue et à quelques calculs. Un capteur à effet Hall est utilisé pour détecter la présence de l’aimant et transmettre les données à d’autres composants électroniques de l’ordinateur de la bicyclette.

4. Capteur industriel à effet Hall : état du vérin pneumatique

Les cylindres pneumatiques sont couramment utilisés dans l’industrie pour activer un mouvement et une force de poussée ou de traction. Le retour d’information sur la position est essentiel pour assurer les fonctions du processus, et les actionneurs linéaires pneumatiques sont souvent dotés d’un élément magnétique intégré à l’intérieur du cylindre. Une ou plusieurs unités de détection à effet Hall peuvent être fixées à l’extérieur d’un cylindre, ce qui permet aux ingénieurs et aux techniciens de régler avec précision la position du capteur.

5. Clavier Commutateurs à effet Hall

Alors que la plupart des claviers utilisent des commutateurs physiques pour enregistrer les pressions sur les touches, d’autres utilisent des capteurs à effet Hall pour détecter cette action. Les capacités analogiques d’un capteur à effet Hall signifient que les pressions sur les touches peuvent être lues comme des entrées analogiques. Pensez à la possibilité d’éliminer la touche « Maj », qui serait remplacée par des pressions courtes et longues pour contrôler les majuscules, ou pour ajuster dynamiquement les points de déclenchement. Les touches peuvent même fonctionner ensemble comme un levier de commande analogique. Bien qu’il s’agisse encore d’un cas d’utilisation peu répandu, ce type d’entrée présente un potentiel énorme.

6. Mesure du courant

Tout comme un capteur à effet Hall peut capter des champs magnétiques provenant d’aimants permanents, ces dispositifs peuvent également détecter les champs magnétiques générés par le flux de courant électrique. Dans cette configuration, un dispositif à effet Hall fait office de capteur de courant sans contact, ce qui permet d’effectuer un contrôle sans avoir à modifier le câblage. Un capteur à effet Hall peut être placé autour d’une ligne électrique, de sorte que vous n’avez pas à vous préoccuper directement des connexions/déconnexions.

7. Applications automobiles du capteur à effet Hall

Les véhicules comportent un très grand nombre de pièces mobiles, et des capteurs à effet Hall peuvent être mis en œuvre pour surveiller les opérations internes. Grâce à une meilleure détection, il est possible d’améliorer l’efficacité des véhicules à essence traditionnels et des véhicules électriques émergents. En outre, les dispositifs à effet Hall peuvent être mis en œuvre pour la mesure du courant dans l’automobile, comme nous l’avons étudié ici.

8. Sonde à effet Hall

Une sonde à effet Hall est un dispositif étalonné qui détermine l’intensité d’un champ magnétique. Contrairement aux autres appareils de cette liste, l’objectif typique d’un tel appareil est la mesure scientifique et l’expérimentation, et non l’automatisation directe ou la surveillance d’un équipement. Si certains utilisateurs n’ont jamais besoin d’un tel dispositif, une sonde à effet Hall peut s’avérer essentielle pour des tests scientifiques rigoureux.

Capteurs à effet Hall prêts à être intégrés

Les ensembles de capteurs à effet Hall comprennent généralement l’élément de détection et d’autres accessoires électroniques qui formatent correctement le signal de sortie pour votre application. En tant que dispositifs scellés à l’état solide, ils ont tendance à être assez robustes et un grand nombre d’entre eux sont prêts à être intégrés dans votre projet de détection.

Si vous êtes à la recherche du capteur à effet Hall idéal, Arrow propose des milliers d’appareils, provenant des meilleurs fabricants. Des unités populaires comme le capteur Allegro MicroSystems A1192LUBTN-T ou le capteur Infineon Technologies TLE49595UFXHALA1 sont disponibles en vrac.


Voir les produits connexes

A1192LUBTN-T

Allegro MicroSystems Capteur d’effet hall Afficher

Voir les produits connexes

TLE49595UFXHALA1

Infineon Technologies AG Capteur d’effet hall Afficher

Articles de presse apparentés

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.