혈당 모니터 아키텍처를 최적화하는 방법
혈당 모니터에 대한 주요 설계 고려 사항과 Arrow의 다양한 공급업체 제품 제공 내용을 탐색하십시오.
고령층 인구 비율의 증가와 질병 예방 인식 캠페인의 강화로 인해 혈당 측정기 제조업체들은 시장에서 지속적인 성장률을 달성하고 있습니다. 비만 증가 추세와 기술 발전은 모니터의 보급과 환자의 건강 수준 유지를 위한 모니터의 보험 보장 확대를 가속화하여 위험과 입원의 감소를 이끌고 있습니다.
모니터는 연속형 또는 디스크리트 솔루션을 포함하여 다양한 형태를 가질 수 있지만, 모두 반도체 센서 기반 프론트엔드, 프로세서 및 출력 사용자 인터페이스에 의존합니다. 어떤 형태든 연간 모니터의 생산량은 상당하며, 단일 OEM이 연간 약 100만 대를 생산할 수 있습니다. 수년 동안 지배적인 모니터는 셀프 모니터링 디스크리트 솔루션이었으며, 이 솔루션은 매일 랜셋으로 손가락을 찌르고 테스트 스트립에 혈액을 묻히며 모니터 판독값을 추적하는 생활적인 어려움을 수반했습니다. 연속 혈당 모니터(CGM)는 셀프 모니터링 디스크리트 솔루션과 연관된 수작업 과정을 제거하여 환자에게 사용 편의성을 크게 제공합니다. 또한, CGM은 제조사의 스마트폰 앱을 활용하여 환자와 의사 모두에게 간단한 인터페이스를 제공하며, 많은 경우 의사 검토를 위한 데이터 업로드 형식의 원격 의료 옵션을 제공합니다. 어떤 구조적 솔루션이든 사용자/환자에게 정확한 혈당 수치를 제공하여 당뇨병 환자의 심각하거나 생명을 위협할 수 있는 합병증을 예방하는 데 중점을 두고 있습니다.
볼륨이 높아짐에 따라 여러 IC 솔루션을 지원하던 기존 설계 방법론은 통합 솔루션의 선호도에 빠르게 밀렸습니다. 오늘날의 타겟 반도체 솔루션은 시스템 온 칩(System-on-Chip) 접근 방식을 취하여 외부 회로 및 구성 요소를 가능한 한 많이 제거함으로써 솔루션 비용을 낮춥니다. 독립형 혈당 측정기는 디지털-아날로그 변환기에 의해 활성화된 전극을 사용하는 전자기계 테스트 스트립을 사용하여 혈당의 비례 전류를 측정합니다. 그런 후 해당 비례 전류는 트랜스임피던스 증폭기를 통과하며 전압을 생성하고, 이는 아날로그-디지털 변환기에 의해 샘플링되어 사용자/환자에게 온도 의존적인 판독값으로 처리됩니다. 언급된 바와 같이, 시스템 온 칩 장치는 이러한 아날로그 블록과 처리 과정을 단일 장치에 통합합니다. 대체 시스템 아키텍처는 조정된 판독값을 마이크로컨트롤러로 전달하는 통합 아날로그 프론트 엔드를 사용할 수 있으며, 여기에는 Bluetooth Low Energy를 포함한 추가 기능을 통합할 수 있습니다. 연속 혈당 모니터는 MCU, 아날로그 프론트 엔드 및 BLE 송신기로 구성된 애플리케이션 특정 통합 회로(ASIC) 아키텍처를 활용합니다.
특징
- 최적화된 전력
- 더 낮은 비용의 설계
- 불연속/연속 모니터
- 통합 아날로그 프론트 엔드
- 무선 연결
시스템 블록 다이어그램
블록 다이어그램은 디자이너가 고려해야 할 주요 아키텍처 블록을 강조합니다. 솔루션을 결정하는 과정에서는 시스템 온칩 접근 방식 대 전통적인 IC, 비용 요소 및 산업 디자인 관점에서 전체적인 크기와 같은 통합 수준이 포함됩니다. 이러한 아키텍처 블록에는 테스트 스트립 삽입을 위한 입력 블록이 포함되며, 그 다음에는 테스트 스트립의 전기 신호를 신호 처리하는 역할을 하는 아날로그 프런트 엔드가 있습니다. 아날로그 프런트 엔드 출력은 신호를 처리하고 사용자 화면에 표시되며 Bluetooth를 통해 통신 가능한 포도당 판독값으로 변환하는 마이크로컨트롤러 또는 SoC 블록으로 전달됩니다. 여러 메모리 블록은 교정 데이터와 사용자 데이터를 저장할 수 있으며, 모든 블록은 배터리 및 관련 충전 및 가스 게이지 회로를 통해 전력을 공급받습니다.
시스템 혜택
논의된 바와 같이, 여러 아키텍처 구현이 통합 솔루션을 활용하여 제시된 블록 다이어그램에 대한 해결책을 제공할 수 있으며, 전체 부품 비용을 줄이고 공간 절약을 실현할 수 있습니다. 이러한 최적화는 또한 무게 감소 구현과 더 작은 배터리 크기 또는 동일한 크기의 배터리로 더 긴 수명을 통해 최종 사용자 경험을 개선하는 데 기여합니다.
이러한 솔루션 중 하나는 시스템 마이크로컨트롤러에 제공되는 DAC, TIA 및 ADC를 결합하여 별도의 모니터 솔루션을 지원하는 아날로그 프런트 엔드를 제공합니다. 모듈식 접근 방식의 장점은 센서 기술이 발전함에 따라 손쉬운 업그레이드가 가능하다는 점입니다. 통합된 아날로그 프런트 엔드를 사용함으로써 높은 수준의 통합이 가능하며, 이를 통해 전체 보드 공간의 복잡성을 줄이고 개별 IC에 비해 최적화된 전력 소비를 가능합니다.
온도 측정은 테스트 스트립 근처의 주변 온도를 읽는 데 중요한 매개변수입니다. 일반적인 측정 정확도는 +/-1C에서 +/-2C입니다. 측정은 일반적으로 독립형 온도 센서 IC를 사용하거나 원격 써미스터를 통해 MCU의 ADC로 수행됩니다.
모니터의 핵심에는 포도당 모니터의 작동을 제어하고 관리하기 위해 사용되는 MCU가 있습니다. MCU는 아날로그 프런트엔드 블록에서의 신호 처리를 수행하고 데이터 저장 관리 및 다양한 I/O 및 통신 인터페이스를 처리하는 데 필요한 처리 능력을 제공합니다. 여러 제조업체들은 아날로그 프런트엔드 접근 방식을 어느 정도 통합한 혈당 모니터링 애플리케이션을 대상으로 하는 MCU 솔루션을 제공합니다. 여기에는 MCU가 처리할 수 있도록 포도당 감지 전극에서 나오는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하기 위한 온보드 연산 증폭기와 아날로그-디지털 변환기가 포함됩니다. 이러한 접근법은 비용 최적화와 크기 효율성을 제공합니다.
일반적인 휴대용 혈당 측정기의 전원 관리는 디스플레이에서 사용자의 상태를 알 수 있는 연료 게이지와 MCU I/O 핀을 통한 배터리 충전기 통신을 통해 주 배터리 또는 보조 배터리를 사용하는 형태로 이루어집니다. 충전식 또는 보조 배터리는 일반적으로 적합한 배터리 충전기와 연료 게이지에 연결된 단일 셀 리튬 이온 배터리입니다. 현대의 측정기에서는 일반적으로 USB를 통해 외부 충전이 이루어집니다. 만약 배터리가 도크에서 충전 가능한 탈착식이라면, 제조업체의 요구 사항에 따라 인증 기능을 추가하여 허가된 배터리만 사용하도록 할 수 있습니다.
디스플레이와 사용자 인터페이스는 일반적으로 LCD 세그먼트 또는 그래픽 도트 매트릭스 솔루션으로 구성됩니다. 그래픽 도트 매트릭스는 개발자가 사용자 정의 아이콘 및 디스플레이 정보를 생성하는 데 더 많은 유연성을 제공하지만, 이러한 디스플레이는 추가 메모리가 필요하며, 제조업체에서 LCD 모듈에 통합되지 않은 경우 바이어스 전압과 드라이버도 필요합니다. 혈당 측정기 분야를 대상으로 하는 일부 MCU는 MCU에 LCD 구동 기능을 포함하고 있으며, 대부분의 경우 세그먼트 기반 디스플레이용으로 설계되어 있습니다.
환자가 나이와 시력에 따라 읽기 어려울 수 있는 LCD 인터페이스 외에도, 일반적으로 경고음을 제공하는 부저와 일부 경우에는 디스플레이에 의존하지 않고 환자를 안내해주는 음성 지원이 포함됩니다. 가장 간단한 형태로, 부저는 MCU의 사용 가능한 I/O 핀을 통해 펄스 폭 변조(PWM) 될 수 있어 추가 회로 비용을 제한할 수 있습니다.
I/O 및 데이터 인터페이스는 초기에는 테스트 결과를 컴퓨터로 업로드하기 위해 제공되었습니다. 오늘날의 모니터 설계는 USB와 최근에는 블루투스 무선 솔루션과 같은 표준 인터페이스를 활용하고 있습니다. 이러한 표준을 혈당 측정기에 추가하면 추가 비용 요인이 발생하지만, 다양한 의료 연합들이 환자 데이터를 의료 제공자에게 업로드하기 위한 더 편리한 방법을 산업에 추진하고 있습니다.
전반적으로 모니터 설계의 핵심 회로를 위한 시스템 아키텍처는 새로운 기능이 필요할 때 전체 재설계가 필요하지 않고, 위험을 제거하며 규제 승인 절차를 줄이고 제조업체의 시장 출시 시간을 단축할 수 있도록 기본 구성 요소로 활용됩니다.
아래 양식을 작성해 주시면 Arrow 담당자가 가능한 한 빨리 귀하의 설계를 지원하기 위해 연락드리겠습니다.
혈당 측정기 설계 지원
이 양식을 제출함으로써 귀하는 arrow.com 사용이 Arrow의 이용 약관 및 개인정보 보호정책에 따라 이루어진다는 것에 동의하는 것입니다.
리소스
| 마이크로컨트롤러/SOC | |
|---|---|
| STMicroelectronics | |
| Analog Devices | MCU/SoC-ADUCM355 |
| NXP Semiconductors | MCU-K53 Kinetis 시리즈 |
| Silicon Labs | MCU-EFM32PG22 |
| Infineon Technologies | MCU/SoC-PSoC 61/62 |
| Microchip | MCU-PIC24F 시리즈 |
| 메모리/데이터 로깅 | |
| Infineon Technologies | F-RAM-CY15x104/108 |
| LCD 디스플레이 드라이버 | |
| NXP Semiconductors | LCD 드라이버-PCF8551 |
| 버저/오디오 인디케이터 | |
| Same Sky | 오디오 인디케이터 |
| 아날로그 + 프론트 엔드 | |
| onsemi | CEM102 |
| Analog Devices | AFE-MAX30131 |
| Analog Devices | AFE-AD5941 |
| 센서 | |
| Amphenol Sensors | NTC 서미스터-MA 시리즈 |
| Honeywell | NTC 서미스터-192 시리즈 |
| 전력 관리 | |
| NXP Semiconductors | 단셀 충전기-MC34673 |
| STMicroelectronics | 단셀 충전기-STBC08 |
| onsemi | 단셀 충전기-FAN54120 |
| Silicon Labs | PMIC/충전기-EFP01 |
| 배터리 | |
| NuEnergy Storage Technologies | 리튬이온 배터리 |
| 무선 SOC | |
| Silicon Labs | SoC-EFR32BG22 |
| Nordic Semiconductor | SoC-nrf52832 w NFC |
| STMicroelectronics | SoC: STM32WB10 |
| Infineon Technologies | SoC-PSoC 63 |
| Analog Devices | SoC-MAX32690 |
| IP&E | |
| Amphenol Commerical Solutions | USB 충전 포트-GMCB05 시리즈 |
| Molex | 디스플레이 플렉스 케이블/커넥터 |
| Littelfuse | USB ESD 보호 |
| C&K | 탁타일 스위치 |
| Samtec | 보드 투 보드 |
추가 정보를 원하시면 다음으로 연락하십시오: EngineeringSupport@arrow.com
저희와 연결하세요
eInfochips는 Arrow Electronics의 계열사로, ISO 13485 인증을 받은 내부 품질 관리 시스템(QMS)과 FDA 21 CFR 820을 준수하는 준비된 시스템을 갖춘 종합 의료 제품/소프트웨어 개발 수명 주기(PDLC/SDLC)에 대한 선도적인 엔지니어링 서비스 제공업체입니다. eInfochips는 IoT/IoMT, AI/ML, 보안, 센서, 실리콘, 무선, 클라우드 및 전력 설계 분야에서 깊은 기술 전문성을 보유하고 있습니다. 제품 개발 및 시장 출시 시간을 단축하는 방법에 대해 논의하고자 한다면 저희와 연결하세요.
기사 태그