Arrow Electronic Components Online

さらなる電力需要

モレックス15 8月 2023
男性と女性のプログラマーが仕事について話し合い、一緒に問題を解決し、ノートパソコンを使用している。
すべての記事を表示

今日のエンジニアは、未来の電力設計に備えています。データセンターや車両の電化など、さまざまな市場におけるトレンドが、より強力で高出力のソリューションへの需要を高めています。その結果として、プリント基板(PCB)への電力供給が新しく革新的な方法で行われるケースが多く見られます。これらのトレンドは電力の接続方法を変える要因となり、Molexのようなメーカーは次世代の電子システムやアプリケーションに適した新しいソリューションを開発しています。Molexのソリューションがどのように大量の電力を管理し、高電流アプリケーションをサポートしているかについてさらに詳しく知るにはぜひお読みください。 

トレンドのアプリケーションにおける電力需要の増加

データ通信の未来はデータセンターにあります。インターネットは大量の電力を消費しており、その需要は今後も増加し続けるでしょう。いくつかの研究では、この10年の終わりまでに、世界で生成される全エネルギーの5分の1がITセクターで使用されると予測されています。それは膨大な量の電力であり、PCBに供給する必要があります。設計者は、この性能を実現するために最新の技術を必要とするでしょう。 

電力の主な副作用の1つは熱です。データセンターが必要とする膨大な電力を送信・消費する際に熱が発生します。コネクタは直接的にアクティブ冷却には関与しませんが、巧妙なコネクタ設計により、高い導電率と低い接触抵抗で影響を最小限に抑え、空気が自由に流れることで効率的な冷却にも寄与することができます。

Close-up of network cables plugged into a server rack with illuminated ports.

データセンターはこれまで以上に多くのエネルギーを消費しており、その需要は今後も増加し続けるでしょう。

自動車市場においても、電力は非常に重要であり、電気自動車(EV)への関心が高まっています。世界中の消費者は従来の化石燃料の代替手段を求めており、電気およびハイブリッド車の需要が急速に増加しています。バッテリー技術の進歩と最新のバッテリー管理システムの発展により、電力は従来のモーターに対する実用的な代替手段となっています。

今日の自動車メーカーは、航続距離と性能の両面で従来の車と肩を並べる電気自動車 (EV) を製造しています。急速充電技術により、EVはファミリーカーとして実用的な選択肢となり、メーカーは専用ステーションのネットワークを構築しています。数百アンペアの高電圧を扱うよう設計された信頼性の高いコネクタは、道路利用者に高性能と安全性を提供する必要があります。

接続性の問題を解決する

これらの高消費電力アプリケーションに見られる限られたスペースにエネルギーを供給するには、優れた電気的特性、コンパクトな設計、そして高度な熱特性を兼ね備えたコネクタが必要です。Molex は、高電流アプリケーション向けの接続ソリューションを提供してきた数十年にわたる経験を活かし、今日の電力ニーズに対応する製品群を開発しました。

MolexのMolex Coeur単極コネクタシステムは、円筒形スプリング要素を内蔵したメス端子で高い電力供給能力を実現し、オス側の全周360度で接触を行います。これにより、接触面積が大幅に増加し、電流定格が向上します。Sentralityのコンタクト範囲は最大200アンペアの電力を供給でき、Coeur端子設計はセルフアライニング機能により操作性を向上させています。

より従来型の端子設計は、MolexのMega-Fitシリーズに見られます。大規模なコネクタファミリーの一部であるMega-Fit端子は、6つの接触点を提供するスタンプ成形設計を採用しており、卓越した導電性を実現します。その結果として、Mega-Fitシリーズは各回路で最大23アンペアの電流を供給することができます。

コンタクトタイプの混在

Close-up of a circuit board connector with copper contact strips and gold-plated pins.

Molex EXTreme Powerコネクタは、電力接点と信号接点を組み合わせています。

スペースが限られている場合、設計者は混合コンタクトまたはハイブリッドコネクタを利用することができます。サイズがそれほど問題にならないPCBでは、電力コネクタと信号コネクタを別々に取り付けることができます。混合電力および信号コネクタを使用することは、日常使用においても利点をもたらします。PCBに取り付けられる部品のピッチが小さくなるにつれて、取り付け時の精度要件がより高まります。特に、それらが平行またはメザニンPCBに接続される場合には、組み立て誤差の許容範囲が非常に小さくなります。電力コンタクトと信号コンタクトを単一のコネクタハウジングに統合することで、設計者はPCBレイアウトおよび組み立て上の課題を解決することができます。

Molex EXTreme Power 製品シリーズは、最適な電力密度および卓越した熱管理機能を備えた、高電流用途に特化して設計されています。これらは信号と電力を同じコネクタハウジングに統合させる混合接点タイプを特徴としており、PCBレイアウト設計と組み立て作業の簡素化を実現します。

電力コネクタは必ずしも大きくて扱いにくいものである必要はありません。一部のアプリケーションでは、小型のコネクタが特定の状況で利点を持つことがあります。特にデータセンターや代替エネルギーの成長が重要です。同じ技術は、電子機器内のほぼすべてのアプリケーションに適用可能です。次の電力コネクタを探す際には、Arrowは包括的なMolexの電力ソリューションを提供できます。

デバイスプログラミングサービス

高品質なデバイスプログラミングサービスを大規模に提供します。

記事タグ

電力
Molex
自動車
オートメーション
接続性
データセンター

関連ニュース記事

すべて表示