Arrow Electronic Components Online

エネルギー貯蔵の進化するトレンドの適用

エネルギー貯蔵25 6月 2024
すべての記事を見る

エネルギー分野は、スマートグリッド、分散型エネルギーリソース(DER)、スマートモニタリングシステムの統合によって急速に進化しており、エネルギーの生成、分配、消費方法を変革しています。Molexは、PowerWize、SW1、PowerPlaneといった革新的な高出力コネクターソリューションやバスバーを通じて、この変革を支援し、安全で効率的な電流移動を実現して、持続可能なエネルギーの未来を推進しています。

エネルギーの蓄電、分配、消費における新たなトレンド

最近、電化インフラ、電力網の近代化、および農村地域の接続性において大規模な投資が増加しています。その理由は、スマートグリッドの導入、分散型エネルギーリソース (DER) の統合、そしてスマートモニタリングの重要性を含む広範なエネルギー革命が急速に台頭しているためです。

スマートグリッド技術の進展

このトレンドに関連する最初の大きな変化は、スマートグリッドを活用してエネルギー生成効率に対する要求が増加していることです。製造業者が老朽化したインフラを現代的な電化ネットワークへと変革する中で、従来型、再生可能、そして蓄電されたエネルギー源の利点をスムーズに活用することができます。スマートグリッドには様々なセンサーが組み込まれており、使用状況を詳細に監視し、システムの障害を深刻な問題になる前に特定できます。これにより、エネルギーを必要なとき、必要な場所へ、そして適した供給源から供給することが可能になります。また、人工知能(AI)や機械学習(ML)の能力向上により、スマートグリッドは使用傾向、停電、その他の故障に迅速に対応することができます。この対応の迅速さは多数の利点を提供します。たとえば、太陽光や風力といった周期的な停止時間のある再生可能エネルギーを利用する場合、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)が網全体に統合され、余剰エネルギーを後で使用するために蓄積するのに役立ちます。

アイランド化とエネルギー分配

グリッドの近代化の未来は、分散型エネルギーリソース(DER)を通じた分散型アプローチにあります。これらの小規模エネルギー発電装置は、消費地点の近くに設置されることが多く、ディーゼル発電機のような従来型の燃料源や、太陽光発電パネル、バッテリー貯蔵といった再生可能エネルギーが含まれます。通常、自己供給型の島々として構造化された多数のマイクログリッドに分割され、個別のDERが組み合わさって従来型の発電源の出力量を補完したり、さらにはそれを上回る量を生産することも可能です。また、データセンターのような単一の建物を供給するナノグリッドにマイクログリッドが小型化されることで、マイクログリッドを安全かつ成功裏に運用するためには接続性が重要になります。グリッドの一部を切り離して再統合する際、接続が切れているかを作業員が認識していない場合に機器損傷や怪我といったリスクが伴う可能性があります。

Image

Molex Applying evolving trends in energy storage Article Content Image - Islanding and Energy Distribution

家庭用エネルギー管理システム、小規模なコミュニティ、病院、工業団地をカバーするマイクログリッドは、すべてDER(分散型エネルギーリソース)の例です。電気自動車(EV)の充電は、充電ステーションのソーラーパネルを活用することで、グリッドからの電力供給を減らし、DERを組み込んでいます。停電が発生した場合、マイクログリッド内のDERが生産を引き継ぎ、マイクログリッドに接続しているものへ電力供給を継続します。全体として、DERはグリッドへの負担を軽減し、長距離にわたる送電インフラの高額なコストを回避するのに役立ちます。

消費地点の監視

発電源と同様に、エネルギー利用もスマートメーターによって大きな変革を遂げています。スマートグリッドの拡張機能であるスマートメーターは、消費者と供給者の間で双方向通信を可能にします。このメーターは家庭、企業、政府に分単位での使用状況を高解像度で示し、エネルギー意識を高めるサポートをします。データセンターで使用されるスマートメーターは、データの損失や中断を引き起こす小さな停電でさえも防ぐことで、重要な利益をもたらします。電力出力を細かく監視することで、無駄な活動を排除し、より効率的な運用に置き換えることができます。

Image

Illustration of a modern smart home featuring solar panels on the roof and connected technology icons.

コンパクトな空間向け高性能コネクタ

進化し続けるエネルギーシステムに対応するために、Molexは高性能と信頼性を損なうことなく、組立部品内で安全に高電流を移動させる高電力コネクターソリューションおよびバスバーの包括的なポートフォリオを提供しています。

PowerWize コネクター

データセンターのような大規模な電力消費の多い運用において、電力効率はコスト管理にとって極めて重要です。そのため、MolexのPowerWize高電圧・高電流ワイヤツーボード/ワイヤツーバスバーコネクタは、クリンプコンタクトにCOEURソケット技術を採用して設計されています。この革新的な技術により、PowerWizeコネクタは複数の接点ビームのおかげで、接点部での低接触抵抗と低電圧降下を実現します。さらに、エネルギーシステムが進化する中で、新しいデバイスを取り付けたり、故障したデバイスを取り外して交換したりする際に、通電した機器が安全に取り扱えることが重要です。PowerWizeヘッダーと受けコネクタは、産業界の標準的なタッチセーフ要件を満たすよう設計され、多くの業界で十分な保護を提供します。PowerWizeコネクタはさらに、6.00mmと8.00mmの2つの異なるサイズで利用可能で、最大1,000Vおよび190.0Aを必要とする用途に適しています。また、PowerWizeクリンプソケットは、1/0、2、4、6、8、または10 AWGのワイヤーに対応しています。

Image

A set of electrical connectors featuring one blue connector with attached wires and two standalone connectors in red and blue.

SW1 コネクタ

高密度の電子機器パッケージングでは、ケーブルアセンブリとプリント基板またはバスバーの間での接続部の高さを低く抑えることが求められます。MolexのSW1ワイヤツーボード/ワイヤツーバスバーインターコネクトは、コンパクトな設計で、スペースの制約に対する十分な解決策を提供します。COEURソケットは、複数のコンタクトビームを備えることで、接続部で広い接点面を形成し、高さを抑えたインターコネクトを可能にします。SW1コネクタはまた、ハイパーボリックソケットを使用した同等のソリューションと比較して、長さが短く幅が狭い設計となっており、市販の類似製品より高さが約1/3低く、長さも約1/3短くなっています。SW1ファミリのもう一つの重要な特徴は設計の柔軟性にあります。z軸方向の接続構成により、ケーブルの曲げ半径の問題が解消され、スペースが限られたアプリケーションにとって理想的なソリューションとなります。DERやマイクログリッドなどのシステムにおいて、スペースの制約にもかかわらずエネルギー効率を向上させたいと考えるエンジニアやデザイナーには、SW1は効果的な選択肢です。

Image

A close-up view of a red electrical connector featuring a metallic base and intricate grooves.

PowerPlane バスバーコネクタ

設計者は、スペースの制約に加えてシステムのアラインメントに関する課題に直面することがよくあります。コネクタを接続する際の正確なアラインメントに伴う障害を克服するために、PowerPlane バスバー電源コネクタは +/- 1.00mm のアラインメントを提供し、正しい接続を確保し、潜在的な損傷を防ぐ手助けをします。このコネクタは、複数の業界における設計要求を満たすために、高電流性能とさまざまな構成および機能オプションを提供します。PowerPlane コネクタは、優れた信頼性を持つことから性能向上に寄与し、DER、ナノグリッド、スマートグリッドなどの幅広い電力分配用途において優れた選択肢です。製造業者は通常、設計オプションを検討する際に供給の継続性や追加の供給元を探りますが、PowerPlane バスバー電源コネクタは競合製品の直接的な基板およびフットプリントの代替品として、第2の供給源のニーズを満たします。

Image

A collection of black electronic connectors and terminal blocks arranged on a white background.

刺激的な未来への道しるべ

スマートグリッド、分散型エネルギーリソース(DERs)、スマートモニタリングの急速な発展に向けた未来が成熟しつつあります。EV充電インフラが拡大するにつれ、重要なシステムへのより多くのフェイルセーフ機構が取り込まれ、家庭がよりエネルギー独立を達成するようになることで、電化およびエネルギー管理のアプリケーションは、動的かつ未踏の領域にさらに踏み込んでいくことでしょう。接続ソリューションにおける80年の革新の歴史、グローバルな製造能力、そしてArrowのような価値あるパートナーを含む流通網を持つMolexは、未来のエネルギーソリューションを推進する準備が整っています。

Close-up view of battery and gateway circuit boards with labeled components.

記事タグ

電力
代替エネルギー
エネルギー貯蔵
Molex
エネルギー管理
エネルギーと電力

関連コンテンツ