Arrow Electronic Components Online

モレックスの技術で電動車両化を加速

電気自動車 (EV)06 8月 2024
電気自動車の充電ポートに接続されたケーブルのクローズアップ。充電インターフェイスには緑色の光が輝いており、「57%」と表示されている数値インジケーターが見えます。
すべての記事を見る

車両および車両インフラの電化は、おそらくフォード・モーター・カンパニーがモデルTを発表して以来、自動車市場における最大の進化です。しかし、この技術は最先端の部品やシステムがなければ実現しません。本記事では、Molexが提供する厳しいEV用途で活躍する幅広いインターコネクトソリューションを探ります。

変革的なエネルギーへの注目が高まる中、交通分野では安全性、快適性、利便性、そして機能性に対する消費者のニーズと一致しています。この一致は自動車設計における大きな進化を促進し、電気自動車(EV)への移行を加速させています。

車両がより多くの電気部品を組み込み、電動パワートレインへと移行していく中で、この進歩は肯定的であると同時に必然的なものです。Molexはこのトレンドの最前線に立ち、自動車業界と密接に連携しながら、製品、ツール、プロセスが信頼性の高いソリューションを提供できるよう努めています。これらの取り組みにより、活気ある電動化の未来へのスムーズな移行が進められています。Molexが貢献できる主な方法は以下の通りです:

洗練されたデザイン

車両の電動化における大きなトレンドは、車内でのコンピューティングパワーの集中化です。現在の方法論では、分散型ECUネットワークを使用することが一般的ですが、近年、コンピューティングパワーと信頼性が向上したことで、ゾーンアーキテクチャへの移行が可能になりました。このアプローチでは、より少数の高性能コンピューターを活用し、エネルギー使用量、設置の複雑さ、そしてコストを最小限に抑えます。Molexは、これら集中型ECUにセンサーやバッテリー情報を送受信するためのケーブルおよびコネクターを提供することでサポートしています。

メーカーコラボレーション

EV市場のシェア争いは非常に激しいものであり、OEMは可能な限りの優位性を必要としています。先を行くために、これらの製造業者はバッテリーセルのベンダー、電動モーターの開発者、半導体メーカーと提携し、市場への迅速な参入を目指しています。しかし、コントローラーユニットの改良、配線、コネクター、バスバー、カメラ、センサーに関する長年の課題は依然として残っています。これらの技術はMolexの製品ラインに幅広く対応しているため、OEMはアイデアから製造まで製品をサポートできる信頼性の高いパートナーを得ることができます。

耐久性があり、革新的な製品

Molexは、自動車業界向けに幅広い革新的なインターコネクト製品を開発・提供しています。最新の製品群は、車両設計者により柔軟性のある設計、小型化、そして水やほこりの侵入に対する優れた保護を提供します。

記事タグ

グローバル
すべてのものの電化
Molex
自動車
電気自動車(EV)

関連コンテンツ