Arrow Electronic Components Online

USB Type-Cコネクタが主流の電力インターフェースに

コネクタ USB19 4月 2023
スマートフォンの充電ポート付近に位置するUSB-Cケーブルの詳細なビュー。画像は、木製の表面を背景に、ケーブルとデバイスの洗練されたデザインを強調しています。
すべての記事を見る

初期の頃、従来のUSBコネクタは主にPC分野でのデータ伝送に使用されていました。しかし、USB Type-Cコネクタの導入により、より高い充電電力をサポートするようになり、USB Type-Cコネクタはスマートフォンや家庭用オートメーション機器などさまざまな電子製品の主流充電コネクタとなりました。本記事では、USB Type-Cコネクタの技術的発展とSame Skyによる給電専用のUSB Type-Cコネクタソリューションについてご紹介します。

進化するUSBコネクタ標準

USBコネクタは1990年代中頃に導入されました。当初、データ伝送が主な機能でした。2.5 W/5 V 500 mAの充電機能を備えていました。それ以来、USBコネクタはサイズ、形状、データ転送能力、電力制約の面で継続的に発展してきました。現在、最新の物理規格はType-Cです。この最新の規格は、より高い帯域幅、双方向性、およびリバーシビリティをサポートするだけでなく、以前の世代の製品よりも高い電力伝送を提供できます。

USBコネクタには、物理的コネクタ、データ転送プロトコル、電力供給の3つの異なる関連規格があります。USB Type-Cコネクタは、物理的コネクタ規格に従い、最大240Wの電力供給規格を満たすよう設計されており、USB電力アプリケーションの新たな可能性を切り開きます。

USBの電力レベルの開発は、USB 2.0の2.5 W/5 V 500 mA、USB 3.0/3.1の4.5 W/5 V 900 mA、USB BC 1.2の7.5 W/5 V 1.5 A、USB Type-C 1.2の15 W/5 V 3 A、そして最新のUSB PD 3.0では100 W/20 V 5 Aまで及び、これが現在、ハイパワーアプリケーション向けの主流コネクタとなっています。最新のUSB PD 3.1規格はさらに電力能力が向上し、240 W/48 V 5 Aに達しています。

Illustration of two USB-C connectors side by side with a 'VS' text in the center. The image features a vibrant pink background and highlights the design differences between the connectors.

進化するUSBコネクタ規格

標準的なUSB Type-Cコネクタには、16本のデータ転送ピン、4本の電源ピン、4本のグランドピンが収められており、合計で24本のピンがあります。最大100Wの電力容量を持つUSB Type-Cは、高電力を必要とする多くのアプリケーションにとって、現在実用的なオプションとなっており、データ転送が必要でない場合でも、標準的なDC電源コネクタの代わりとして使用することができます。

USBを電力供給方法として使用する最大の利点は標準化です。これは、USBコネクタが広く普及しており、Type-Cへの移行に伴い急速に一般化が進んでいるためです。現在、多くの新しい携帯電話やモバイルデバイスにはUSB Type-Cが搭載されています。また、将来的に欧州連合がすべてのデバイスの充電標準としてType-Cコネクタを採用する可能性が高まっています。これにより、多くの異なる製品が単一の既製のケーブルタイプを使用することを求められ、より便利になり、エンドユーザーにとって非常に魅力的となるでしょう。

さらに、OEMの観点から見ると、電源専用コネクタやデータ+電源コネクタを含め、これらのコネクタは標準化による相互運用性が確保されているため、安定したサプライチェーンを通じて容易に見つけることができます。この標準化により、設計や統合が容易になり、Type-Cは多くのバレルコネクタと比較してはるかに小さなフットプリントを占めています。また、USB Type-Cコネクタは最大10,000回の接続サイクルに耐える堅牢な特性を備えており、長寿命を実現し、現在のコネクタの中で主流の選択肢となっています。

充電または電源供給専用のUSB Type-Cコネクタ

前述のUSB Type-Cコネクタの利点により、充電や電力供給設計専用として使用される「電力専用のUSB Type-C受 receptacle」も市場に投入されました。これらの60 W電力専用USB Type-C受 receptacleでは、16個のデータ転送ピンと2個のグランドピンが取り除かれ、4個の電力ピンと2個のグランドピンのみが残されています。

Detailed illustration of a USB-C connector showing pin configurations. The left side displays the connector with visible gold pins, while the right side labels specific pins as A5, A9, A12, B5, B9, and B12.

コネクタ自体の設計が簡略化され、標準の24ピンではなく6ピンのみが使用されるため、コネクタのコストが大幅に削減されます。部品コストの削減に加え、大部分のピンとそれに関連するはんだ付けポイントを排除することで、複雑さと故障率を低減します。これらの電力専用コネクタはデータ転送には使用できないものの、データと電力を転送できる標準のUSB Type-Cケーブルで依然として機能するため、製品を使用する際にエンドユーザーが追加の手順やハードウェアを取り入れる必要はありません。

ただし、データ転送ピンが取り外されているため、USB 3.0の電力交渉プロセスは行われません。この場合、充電デバイスはUSB標準の電力転送レートである5 V、1 Aに戻ります。他のすべてのアプリケーションでは、コネクタは他の電源ジャックと同様に動作し、充電はアダプター/充電回路によって制御されます。

USB Type-Cコネクタは幅広いシナリオで便利ですが、専用の電源オプションが実用的な解決策となる場合もあります。例えば、許容最大値が240 Wの場合、より高い電力が必要な条件下ではType-Cは機能しません。また、特定の設計上の制約により異なるフットプリントやコネクタサイズが必要になる場合、USB Type-Cコネクタはその標準化されたフットプリント、サイズ、および仕様によって、よりカスタマイズされたソリューションが必要な場合に制約を受けることがあります。

USB Type Cの未来

USB Type-CコネクタとPower Delivery規格は、電力管理と送電の新しい見方を提供しました。これがすべての解決策というわけではありませんが、その高電力対応能力とグローバルな標準化により、多くの製品にとって優れた選択肢となっています。電力供給のみが必要な場合、Same Skyの電力専用USB Type-Cコネクタは、コストが低い上に設計統合が簡単であるため、エンジニアにとって魅力的なソリューションです。

A close-up view of a metal USB Type-C connector, showcasing its compact design and durable metallic casing.

Same SkyのUJC-HP-3-SMT-TRは、Type-C、3A、ライトアングル、6ピンのUSB Type-Cレセプタクルで、水平面実装パッケージでの電力専用用途向けに設計されており、定格電流は3A、定格電圧は20 Vdcです。もう一つのUJC-VP-3-SMT-TRは、垂直面実装パッケージでの電力専用用途向けに設計された6ピンUSB Type-Cレセプタクルで、定格電流は3A、定格電圧は20 Vdcです。

両方のUSB Type-Cレセプタクルはデータ転送ピンを取り除くことで、よりコスト効果の高いソリューションとなり、充電または電源供給が唯一の機能である設計に適しています。さらに、これらのUSB Type-Cレセプタクルは標準的なUSB Type-Cプラグと互換性があり、電力のみを目的としたアプリケーション向けにユニバーサルなType-C接続の利用しやすさと簡素化された設計を統合しています。また、リフローはんだおよびテープ&リールパッケージに対応しています。

結論

長年の進化を経て、USBコネクタはコンピュータ、通信、および家電製品全般において一般的なコネクタとなり、USB Type-Cコネクタは高出力充電用途向けの標準化されたコネクタとなりました。Same Skyによって導入された60 Wの電源専用USB Type-Cレセプタクルは、データ転送ピンを排除することで、よりコスト効率の高いソリューションを実現し、充電または電源供給が唯一の機能である設計に最適な選択肢となります。

記事タグ

Same Sky(以前はCUI Devices)
Arrow Times
USB
APAC
コネクタ USB

関連ニュース記事

すべて表示