USB規格の歴史 1.0からUSB4まで
USB27 6月 2023
急速に変化するUSB規格や機能に対応するのは困難を伴うことがあります。混乱を解消するために、Same Skyによるこの記事では、USB技術の初期から現在に至るまでの歩みを包括的に解説しています。
1996年にUSB 1.0が登場した際から始まり、データ転送速度と電力供給能力を変革してきた連続的な進化について探ります。USB 2.0による大幅な改良、USB 3.0のSuperSpeedの導入、そして画期的なリバーシブルUSB Type-Cコネクタなどの重要なマイルストーンを紹介しています。この記事では、Thunderbolt互換性と性能向上を特徴とする最新のUSB4標準についても詳しく取り上げます。この情報豊富な記事は、USB技術の進化に関する深い理解を求める方にとって欠かせないリソースです。 詳しい知識を得て、次のプロジェクトに最適なUSBの種類を理解しましょう。この記事の全文にアクセスするには、ここからサインアップしてください。
記事タグ
Same Sky(以前はCUI Devices)
コネクタ USB
USB