同じSkys omniCOOLシステムがDCファンにおける寿命と性能を向上させる
ファンは私たちの身の周りにあり、機械化された電子機器中心の生活に欠かせない存在です。
家庭用電化製品から大型産業機械まで、日々使用するデバイスは熱を排出し十分に冷却して信頼性高く動作するためにファンに依存しています。ファンの中心 — 文字通りにも比喩的にも — にあるのが、ローターを回転させる役割を果たすベアリングです。一般的なファンは、その寿命の間に膨大な回転数をこなさなければならないため、ベアリングには大きな負荷がかかります。そのため、ファンがその役割を果たせることが極めて重要であり、Same Skyによる最先端のソリューションがその期待に応えます。
続きを読む
記事タグ
電気自動車における熱管理の重要な役割について学びましょう。同時に、Same Sky によるバッテリーパフォーマンスと充電効率を向上させる革新を発見してください。
電子システムにおける端子台の重要性を探る。この記事では、種類、選択のポイント、信頼性と効率を向上させる特徴について解説します。
オーディオ周波数とそのサブセットの世界を探求しましょう。これらの要素がオーディオエンクロージャ設計に与える影響や、さまざまなシナリオでの応用方法を学びましょう。
EV充電用途における熱管理コンポーネントが担う重要な役割について詳しく学びましょう。
この記事では、USB規格が新しいユーザーや高速なデバイスの要求に応じて、どのように進化してきたかを理解することができます。
この記事では、USB Type-C コネクタの技術開発とSame Skyによる電源専用USB Type-Cコネクタソリューションについて紹介します。
Peltierモジュールが高出力アプリケーション向けに効果的な冷却ソリューションを提供する方法を学びましょう。同じ空のもとでその独自の特長と利点を発見してください。
スリーブベアリングとボールベアリングという広く使用されている2つのベアリング設計の長所と短所を確認し、Same Sky(旧CUI Devices)の革新的な新しいソリューション、omniCOOL™システムファンベアリングを見つけてください。