Arrow Electronic Components Online

Arduino Microの概要 - 仕様、機能など

マイクロコントローラボード12 12月 2021
電子回路基板のクローズアップ
Zach DeMeyer
Published byZach DeMeyer
すべての記事を見る

Arduino Corporation は、オープンソースのリーダー的存在である 開発ボード およびソフトウェア開発会社です。Arduino Unoは、市場で最も使いやすい マイクロコントローラー ボードの一つとして高く評価されています。彼らの最小の作品である Arduino Micro は非常に多用途です。Adafruit Industriesと共同設計されたMicroは、Arduinoの Leonardo ボードの凝縮版であり、日常の物に簡単に統合して無線インタラクティビティを提供することができます。

Arduino MicroはAtmel ATmega32U4マイクロコントローラに基づいています。16 MHzのクリスタルオシレータを備えたこのマイクロコントローラは、8ビットの解像度と32 KBのフラッシュ、2.5 KBのRAMを備えています。ATmega32U4の賢い省スペースの特徴は、統合されたUSBコントローラであり、追加のマイクロコントローラを必要とすることなく、キーボードやマウスのようにコンピュータに接続されます。

A detailed pinout diagram for the Arduino Micro is shown, overlaid with Xbox pad pin mapping.

Arduino Micro ピン配置

ボード自体の主な特徴は、コンピューターに簡単に接続できるUSBマイクロコネクターです。リセットボタン、6ピンのISPリプログラムヘッダー、20のデジタルI/Oピンが含まれており、そのうち12はアナログ入力として使用でき、7つはPWM出力に再構成可能です。Microのピン配置の詳細インフォグラフィックは以下をご覧ください。
 
オープンソースのArduino統合開発環境(IDE)は、Microのプログラミングハブです。他のArduino製品と同様に、Microにはコミュニティ主導のコードライブラリと他のラン関数が関連付けられており、新しいユーザーが学習し、より熟練したArduino愛好者のプロジェクトを迅速に進めることができます。IDEはまた、予測シンタックスやシンタックスハイライトなどの機能を備えており、プログラミングを簡単かつ効果的にします。
 
MicroはArduinoボードの中で最も小さいものですが、少しの欠点があります。Arduinoシールドは、マイクロコントローラーボードに直接インターフェースする周辺機器アクセサリボードです。その小さな形状のために、Microはシールドとは互換性がありません。しかし、ヘッダーI/Osの配置によって、Microはほとんどのブレッドボードに直接フィットするため、システムへの接続が簡単です。
 
特にスペースが限られたソリューションにマイクロコントローラ技術を簡単に統合するには、Arduino Microがきっとお役に立ちます。

Arduino MicroはAtmel ATmega32U4マイクロコントローラーを基にしています。16 MHzのクリスタルオシレーターを備えたこのマイクロコントローラーは、8ビットの解像度と32 KBのフラッシュ、2.5 KBのRAMを持っています。ATmega32U4の巧妙な省スペース機能としては、その統合されたUSBコントローラーがあり、補助的なマイクロコントローラーの必要性を減少させ、コンピューターに接続するときにまるでキーボードやマウスのように認識されます。

記事タグ

グローバル
マイクロコントローラとプロセッサ
記事
Arduino S.r.l.

関連コンテンツ