子供とティーン向け最高のSTEMギフト
エレクトロニクス業界は、IoT(モノのインターネット)からDIY(自作)に至るまで急速かつ手の届く状態で成長しています。エレクトロニクスは魅力的ですが、その理論やメカニズムは少し怖がらせることがあります。特に子供やティーンエイジャーにとってはなおさらです。お子様がSTEM分野での情熱を続けられるように、最高のSTEM玩具とギフトのリストをまとめました。
幸運なことに、エンジニアリングと科学のギフトがあり、子供やティーンエイジャーにとって電子工学の学習が簡単で楽しいものになります。このガイドでは、子供やティーンエイジャーに対して電子工学の教育を簡単で創造的、そして楽しいものにする、私のお勧めの9つの製品を紹介します。このガイドに掲載されているすべての製品には、子供たちが学ぶための役立つものがありますが、いくつかの洞察と、それらが楽しく創造的である理由について詳しく説明します。
製品の機能を学ぶ難易度(簡単、中級、上級)を示しています。中には学習曲線があるものもありますが、子供たちがじっくり取り組めば、それほど時間はかからないでしょう。これらの製品を使用する際には、大人の監督が強く推奨されるため、年齢の推奨も追加しました。それでは、子供やティーンエイジャーに最適なエンジニアリングと科学のギフトをご紹介します!
ロボットアームエッジキット
レベル: 中級/上級
推奨年齢: 13歳以上
ロボットアームを操作しよう!
お子さんと一緒にこの操作可能なロボットアームを組み立てて、床から物を拾い上げて移動させることができます。OWI Robotic Arm Edgeは挑戦的な組み立てですが、完成した時にはお子さんが興奮し達成感を味わえるでしょう(お子さんはコントロールするのを楽しむでしょう!)。
お子さんはロボットアームを組み立てるために必要なことを学べ、Arduino Uno R3を追加して、制御なしでロボットアームをコントロールすることでさらに高度なことを学べます。これにより、機械的に組み立てる方法やArduino Unoのプログラミングを学ぶことができます。ロボットアームにArduinoを追加する例はインターネット上に数多く見つけることができます。
小さな部品がたくさんあるため、監視が必要です。D電池4本が必要です(含まれていません)。
特徴:
- グリッパーを開閉する指令
- 手首の動きが120°
- 肘の範囲が300°
- 基部の回転が180°
- 縦の到達範囲が15ʺ
- 横の到達範囲が12.6ʺ
- 持ち上げ可能重量が100 g
- Arduino Uno R3とMotor Shieldでハッキング可能
LittleBits Code Kit
レベル: 初級/中級
推奨年齢: 8歳以上
コーディング入門。
Robotic Arm Edge Kitがハードウェアの構築に焦点を当てているのに対し、littleBits Coding Kitはソフトウェア/コーディングの側面に回路設計を組み合わせて焦点を当てています。コードBitモジュールを使用して、簡単にプログラミングをlittleBitsの回路に取り入れることができます。
コンピュータに接続し、必要なモジュールを組み立ててプログラミングを始めるだけでOKです!子供たちは、引っ張り合いゲームやロックスターギターの組み立てを含む4つのゲームで、発明やコーディングを始めることができます(コンピュータアプリにはさらなるチュートリアルと発明があります)。
特徴:
- コーディングについて学び、プログラム用の回路を構築
- 16個のBitsと30個のアクセサリ
- コードBitsモジュール上でモジュールをスナップしてソフトウェアと通信
- 4つのはじめてスケッチが付属
- 他のlittleBitsキットと組み合わせ可能
LittleBits Rule Your Room Kit
レベル: 初級/中級
推奨年齢: 8歳以上
部屋をコントロールしよう!
お子様に littleBits Rule Your Room Kitを使って部屋用の自動化プロジェクトを作成してもらいましょう! 彼らは技術と問題解決能力を駆使してインタラクティブな作品を創造できます。このキットには既に8つの発明が用意されています。
これらの発明の中には、盗難警報装置「Burglar Buzzer」があり、泥棒をその場で捕まえる自作の防犯アラームを作成することができます。また、個人的なお気に入りの「Domain Defender」では、自分の物を守り、指示に応じて攻撃する防御システムを作成します。
特徴:
- お子様の部屋に素晴らしい発明を作成
- 8つの発明をすぐに使用可能 (オンラインやアプリでさらに1000以上)
- 発明には、Programmable Pop-up Puppet、Moving Collage、Buzzing Booklet、Burglar Buzzerなどが含まれています
- 7つのBitsと19のアクセサリーが含まれています
Sphero SPRK+
レベル: 中級/上級
推奨年齢: 10歳以上
SPRKロボットのための簡単に学べるコーディング。
コードを書くことは大きな学習曲線がありますが、SpheroのSPRK+ロボット(近日公開)はコーディングを楽しく、創造的で教育的なものにします。このキットは、センサーがどのように動作するかについて学ぶためのツールセットを提供し、センサーデータの収集やプログラミングが含まれています。
Sphero SPRK+はすべてのスキルレベルに対応しています。アプリでロボットが進む経路を描くことができる初心者コーダー、中間レベルのコーダーがブロックベースのドラッグ&ドロップインターフェイスを使用できる場合、あるいはJavaScriptを自分でコーディングして書くことができるプロ、そのどれであってもSPRK+は誰にでも適しています!
タブレットや電話でダウンロードできるSphero Eduアプリを使用すると、あなたの子供たちはコーディング、センサー、SPRK+ロボットの動作についてすべて学ぶことができるので、スマートフォンまたはタブレットを準備して始めさせてください。
特徴:
- SPRK+ロボットを簡単にプログラミングして指令できる、Bluetooth接続
- Sphero Edu Appによって複数のプラットフォームでSPRK+をコード化
- モーターエンコーダー、ジャイロスコープ、加速度計を含むプログラム可能なセンサー
- 初心者からプロまでのすべてのスキルレベルに対応
- 充電による60分のバッテリー寿命、防水および耐傷性
- 時速4.5マイル以上(2 m/s)で移動可能
キット内容:
- Sphero SPRK+
- USB充電ケーブル付き誘導充電ベース
- クイックスタートガイド、迷路テープ、360度分度器、ステッカーシート
- Sphero EduアプリはApp Store、Google Play、Chrome Store、Kindle Storeでダウンロード可能
- Sphero ArcadeおよびSphero Template playgroundと互換性のあるSwift PlaygroundはApp Storeでダウンロード可能
LittleBits STEAM Student Set
レベル: 初級/中級
推奨年齢: 8歳以上
この学生セットは1~3人の子供に対応しています。
このセットは、複数の子供と教室のような環境を作りたい方のためのものです。この学生セットは、16時間以上のレッスンを提供し、彼らのエンジニアリングスキルと批判的思考を育成します。回路や電子機器の仕組みについて学べるオンラインのステップバイステップリソースが多数付属しています。
8つの楽しいチャレンジが付属しており、アプリではさらに多くのチャレンジや発明があります。自動運転車、アートマシン、セキュリティデバイスなどを発明しよう!50以上のアクセサリーが含まれています。
特徴:
- critical thinkingとエンジニアリングデザインの発展を助けるlittleBitsキット
- 19鉛筆と45アクセサリーを含む
- 学習体験を拡張するのに役立つオンラインリソース
- 他のlittleBitsキットと組み合わせて無限の発明が可能
レベル: 簡単/中級
対象年齢: 8歳以上
100以上のプロジェクトを作成しよう!
色鮮やかな回路設計を備えた Snap Circuits Jr. 100 は、Adafruit Industries から大人にも子供にも回路設計と機能性の楽しさを教えるのに役立ちます。色分けされたモジュールと100以上のプロジェクトガイドが付属しているため、長時間楽しむことができます。作成できるクールなプロジェクトの一部には、フライングソーサー、スピンドロー、サウンドアクティベーター、アラーム回路などがあります。
キットには、フォトレジスタ、音楽統合回路、モーター、宇宙音統合回路などが含まれています。 注意: 2本のAA電池が必要です(含まれていません)。
特徴:
- 作業用電気回路のモデルを設計・構築する実践的な体験
- 100以上のプロジェクトを構築可能: フライングソーサー、光センサー、点滅ライト、音量調整可能なサイレン、スピンドローなど
- 30部品が含まれています
- オンラインでも見つけられるわかりやすい説明書
LittleBits Gizmo & Gadgets 2nd Edition Kit
レベル: 簡単/中級
推奨年齢: 8歳以上
究極のlittleBitsキット。
他のキットでは子供たちを忙しくさせるには足りないと思うなら、このキットで数時間創造的に遊べます!このキットには60以上のパーツが含まれており、子供たちは数百以上のプロジェクトを作ることができます。他のlittleBitsキットを使用して、この究極のlittleBitsキットシリーズとパーツを組み合わせることも可能です。
箱の中には、16の発明を作る準備が整った子供たちがいます。最高の発明のいくつかには、部屋をワイヤレスで動き回るローバーであるBitBotや、回転式の光プロジェクターで独自の光模様を作成できるRotolamp、さらにはクールなバンパーボールゲームがあります!
特徴:
- 13個のBitsと56個のアクセサリーを備えた究極のlittleBitsキット。
- ほとんどのiOSおよびAndroidデバイスと互換性があります。
- このキットで他のlittleBitsモジュールを再利用可能。
- 16の発明がすぐに開始可能(他にもオンラインやアプリで数千あります)。
レベル: 上級
推奨年齢: 13歳以上
RP3を始めるためのアクセサリー。
トップスポットには、このリストで唯一のSBC(シングルボードコンピュータ)である非常に人気のある Raspberry Pi 3 モデル Bが選ばれました。この製品はリスト中の他の製品と比べるとやや複雑ですが、それでも最も人気のあるSBCの一つである理由があります。Raspberry Piコミュニティは、ほぼすべての年齢層にとって何千ものコーディング例や学習体験をオンラインで提供しており、このボードを扱うのが最も簡単です。
RP3を使ったプロジェクトの可能性は無限です。あなたとあなたの子供は、LEDの点滅シーケンスのような簡単なコーディングや回路設計から始め、次に動き、温度、湿度を追跡するセンサーを作るようなより高度なプロジェクトへ進むことができます。
私がこの製品をリストのトップに置いた理由は、このボードの広範な可能性に加えて、子供や大人問わず、このボードを使用する専門家になる手助けができるコミュニティへのアクセスが可能だからです。初期設定にはモニター、キーボード、マウス、HDMIケーブルが必要です。
キットに含まれるもの:
- Raspberry Pi 3 – Model B (内蔵Wi-Fi)
- Adafruit Raspberry Pi B+ ケース
- Adafruit Assemble Pi Cobbler Plus
- フルサイズブレッドボード
- プレミアムオス/オスジャンパーワイヤ
- US to TTL シリアルケーブル
- 最新のNOOBsファイルをプリインストールした8 GB SDカード
- 5V 2.4A スイッチング電源供給 w/ 6’ MicroUSBケーブル
- Raspberry Pi バッジ
- 抵抗、コンデンサ、LED、スイッチ、フォトセルを含む電子部品
このリストからどの製品を選んでも、子供たちが夢中になり、もっと学びたいと感じることでしょう。これらの製品の中には、大人(私のような!)でも楽しめるものがあり、電子機器についての理解を深めるのに役立ちます。これらがあなたと子供たちを楽しませ、学びに引き込むことを願っています。
DIY、ロボット、3Dプリンターを含む他のギフトガイドもぜひご覧ください!
リストからどの製品を選んでも、子供たちを夢中にさせ、創造力を広げながらもっと学びたいと思わせるでしょう。これらの製品の中には、大人(例えば私!)にも楽しめるものがあり、電子機器の理解を深める手助けをしてくれるものもあります。これらが、あなたと子供たちを楽しませ、学ぶことに夢中にさせることを願っています。
記事タグ