Arrow Electronic Components Online

クールランニングG9KAリレーにより効率的なPCS設計が可能に

力17 8月 2021
広大なソーラーパネルフィールドの横に黒いオムロンリレーが目立つように表示されています。
すべての記事を表示

OMRON Electronic Components Europeは、再生可能なマイクロパワー発電に関連するパワーコンディショナー(PCS)、およびインバーターやUPS用途向けに設計された、コンパクトかつ効率的な800 VAC/200 A高出力リレーを発表しました。

太陽光やその他の再生可能エネルギー源によるマイクロジェネレーションの利用が増加することで、分散型パワーコンディショナ(PCS)の需要が拡大しています。これらの用途では、高いエネルギー効率と低発熱が求められます。新しいOMRON G9KAはこれらの要求を満たし、グリッド接続および安全遮断に最適なリレーソリューションです。

G9KAは、このクラスのリレーとして非常に低い接触抵抗を持ち、わずか0.2mΩです。これにより、現在利用可能な同等のデバイスと比較してリレー内で発生する熱を30%以上削減します。これにより熱設計が容易となり、設計コストが削減されます。また、G9KAはインバーターやUPSシステムでの使用にも非常に適しています。

記事タグ

グローバル
Omron
製品
電力
記事
IP&E

関連コンテンツ