Arrow Electronic Components Online

電気コネクタの信頼性:コネクタの種類と懸念事項

コネクター03 8月 2021
暗い表面上にラップトップの近くで、内部の配線が露出した損傷したネットワークケーブル。
すべての記事を表示

信頼性という言葉は、私たちの日常生活でよく使われるものです。高い信頼性で人気を集める車もあれば、逆の理由で避けられる車もあります。友人、上司、給与において信頼性は望まれる特性ですが、その正確な意味は状況によって異なることがあります。 

電気コネクタに関して言えば、信頼性には厳密な定義があります。簡単に言うと、信頼性とは「コネクタが特定の環境および/または機械的ストレスにさらされる間に、所定の期間にわたって必要な性能を発揮する確率」を指します。

この定義は、コネクタが定義された条件下で動作している間に、定義された期間に渡って維持されなければならない性能レベルのセットが存在することを示しています。これらのいずれかまたはすべてがアプリケーションによって変わる可能性があるため、コネクタの信頼性仕様はこれら3つすべての関数となります。

コネクターとは?構造の基本

では、コネクタとは一体何なのでしょうか?コネクタの一般的な定義の1つとして、「電子システムの2つの要素間に分離可能な接続を提供し、信号の歪みや電力損失が許容範囲を超えることがないもの」とされています。

この定義の重要な2つの要素は、「分離可能」と「許容できない性能低下」であり、どちらもコネクターの用途およびその電気的および環境的要件に依存します。

以下はコネクタの簡略化された図で、主な部品を接触仕上げおよびインターフェースのクローズアップと一緒に示しています。

Cross-sectional diagram of a connector housing, contact spring, and contact interface, showing layers of copper alloy, nickel, and gold.

図1:  コネクターの電気部品。(出典: TE Connectivity)

各接続における電気部分は、コネクタピンと接触する相手側のコンタクトスプリングで構成されています。コンタクトスプリングは対応するピンに機械的な力を加え、電気的な連続性を維持します。ピンとスプリングはそれぞれ堅固なシェル内に収められており、通常、正しい向きを確保するためのキー機構を用いて、2つのシェルが接合されます。

電気コネクタの故障モードとメカニズム

何も問題が発生しなければ、コネクタの信頼性は問題になりません。しかし、コネクタにおいて何が問題になり得るかを検討する際、故障モードと故障メカニズムを区別することができます。故障モードとは、アプリケーションの要件に対してコネクタが機能的に失敗する特定の方法を指します。例えば、仕様を超える接触抵抗や、許容されないほど高い挿入力はどちらも故障モードです。一方、故障メカニズムとは故障モードの原因を指します。例えば、機械的振動や電気的過負荷は、故障を引き起こす可能性のあるメカニズムです。

以下は一般的な故障のメカニズムとその典型的な故障モードです:

故障メカニズム 典型的な故障モード
機械的ストレス: 振動、衝撃、持続的な曲げ応力、繰り返される接続および分離 コネクタシェルおよびキーの損傷; 誤った接続および回路の損傷; 過度な摩耗による断続的または開放接続
過剰な高温 絶縁の破壊; 接触抵抗の増加
過剰な低温 非金属部品の損傷
高湿度 接触抵抗の増加、腐食

最適な電気コネクタの選定:コネクタの信頼性を測定する

コネクタの信頼性指標はどのように開発されるのでしょうか?ほとんどの分野において、信頼性は利用可能な3つの方法のいずれかによって決定されます: 

  1. 実際の使用: 製品のサービス中の性能を監視します。
  2. 予測: 実証研究および/またはテストを通じて開発されたモデルに基づいて信頼性を予測します。
  3. 故障の物理: 潜在的な故障メカニズムを特定し、故障を誘発する加速故障試験プログラムを開発することで、実際の性能を予測します。

しかしながら、いくつかの理由から、これらの技術はコネクタには適していません。MTTF(平均故障までの時間)やMTBF(平均故障間隔時間)といった標準的な統計指標を取得するのは難しいのです。その代わりに、コネクタメーカーは保証された電気的および機械的な動作仕様のセットと、サンプル製品が合格した認定試験のセットを提示します。

記事タグ

グローバル
Vong Philavanh
コネクタ
記事

関連コンテンツ