Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.

HPE Morpheus VM Essentials : un hyperviseur moderne destiné aux PME et aux grandes entreprises

avril 20, 2026

La virtualisation fait depuis longtemps partie intégrante des opérations informatiques.

Face à l’évolution du marché, de nombreuses entreprises réexaminent de manière proactive leur stratégie de virtualisation afin de garantir la prévisibilité des coûts, la flexibilité opérationnelle et la viabilité à long terme.

HPE Morpheus VM Essentials (HPE VME) est un hyperviseur commercial basé sur KVM, doté d’une couche de gestion d’entreprise supplémentaire, conçu pour faciliter le déploiement et l’exploitation de la virtualisation ouverte tant dans les PME que dans les grandes entreprises.

Techniquement, la solution repose sur KVM, mais le point faible du KVM « brut Â» a toujours été l’absence d’une gestion centralisée au niveau de l’entreprise. L’un des éléments clés que HPE a intégrés à VME est une plateforme de gestion unifiée qui permet aux administrateurs de gérer les hôtes, les clusters et les charges de travail à partir d’une seule interface.

Pour de nombreux administrateurs, la transition ne pose pas de problèmes de fonctionnalités manquantes, mais consiste plutôt à s’habituer à un nouvel outil.

C’est un peu comme passer d’Apple à Android : les éléments peuvent porter des noms différents et les boutons peuvent être placés ailleurs, mais les fonctionnalités restent globalement les mêmes. Des fonctionnalités telles que la mise en cluster, la haute disponibilité, le déploiement des charges de travail et l’administration centralisée sont toutes présentes, mais dans une interface différente.

Fonctionnement en parallèle et gestion unifiée

L’un des aspects les plus intéressants de HPE VME réside dans sa capacité à fonctionner ouverte avec les environnements de virtualisation existants. 

HPE VME prend en charge une gestion centralisée permettant de gérer à la fois HPE les clusters VME et l’infrastructure VMware à partir d’une seule et même console. Cela signifie que les organisations n’ont pas à se prononcer immédiatement sur le choix d’une plateforme.

Les administrateurs peuvent : 

  • Gérer les environnements VMware et HPE les clusters VME à partir d’une seule et même interface 

  • Déployer de nouvelles charges de travail sur HPE VME sans modifier les environnements existants 

  • Surveiller les ressources et les charges de travail sur les deux plateformes 

Cela offre une grande souplesse stratégique. Plusieurs organisations évaluent déjà HPE VME en exécutant certaines charges de travail ou de nouveaux projets sur HPE VME, tout en continuant à faire fonctionner leur infrastructure VMware existante en parallèle. 

Pour de nombreuses entreprises, HPE VME peut dans un premier temps être utilisé comme :

A B Testing

Un environnement de test pour les nouvelles charges de travail

Virtual Instructor B

Un complément aux plateformes de virtualisation existantes

Exponential Growth

Une alternative stratégique à long terme

Cela permet aux organisations d’évaluer la plateforme progressivement sans perturber les systèmes de production.

 

 

Ce qu’offre HPE VME aux clients

HPE Morpheus VM Essentials offre les fonctionnalités essentielles que les administrateurs attendent d’une plateforme de virtualisation moderne.

Les principales capacités comprennent :

  • Gestion centralisée des clusters pour les hôtes, le stockage et les charges de travail

  • Haute disponibilité et mise en cluster Ã  l’intention de assurant la disponibilité des charges de travail

  • Migration en direct pour déplacer des charges de travail d’un hôte à l’autre sans interruption

  • Utilisation efficace des ressources sur les serveurs modernes à cÅ“urs multiples

  • Déploiement rapide de machines virtuelles grâce à des modèles standardisés

Pour les équipes chargées de la virtualisation, ces concepts opérationnels sembleront très familiers. La plateforme offre les mêmes fonctionnalités de virtualisation essentielles auxquelles les administrateurs ont déjà recours, le tout via une couche de gestion moderne reposant sur des technologies ouvertes.

 

Le modèle de licence constitue un atout majeur

L’une des différences les plus notables avec HPE VME réside dans son modèle de licence basée sur les sockets. Contrairement aux licences basées sur le nombre de cÅ“urs utilisées par de nombreuses plateformes de virtualisation, les licences VME sont basées sur les sockets CPU. 

 Cela signifie : 

  • Que le coût de la licence est indépendant du nombre de cÅ“urs de processeur 

  • Que les processeurs à cÅ“ur multiple deviennent économiquement intéressants 

  • Que les infrastructures peuvent être conçues de manière plus efficace 

 Les serveurs modernes sont souvent Ã©quipés de 96, 128, voire 192 cÅ“urs de processeur, ce qui peut faire grimper considérablement les coûts des modèles de licence basés sur le nombre de cÅ“urs. Grâce aux licences basées sur les sockets, les organisations peuvent exploiter pleinement leur matériel moderne sans augmenter les coûts liés aux licences de virtualisation. 

 Cela permet aux entreprises de regrouper davantage de charges de travail sur un nombre réduit d’hôtes tout en garantissant des coûts prévisibles. 

Un écosystème ouvert en constante évolution

Un autre sujet fréquemment abordé lors des discussions avec les clients est la maturité de la plateforme. HPE VME continue d’évoluer, et l’écosystème autour de la plateforme ne cesse de se développer rapidement. 

Plusieurs intégrations sont déjà disponibles, et d’autres sont en cours d’ajout. 

Par exemple :

Cloud Backup B

Intégration de la sauvegarde à des solutions d’entreprise telles que Commvault

Integration B

L’intégration de Veeam est désormais prise en charge

Process_Control

Capacités de reprise après sinistre grâce à des intégrations telles que Zerto

La plateforme prend également en charge des API et des plug-ins qui permettent la mise en réseau, le stockage ainsi que des outils d’infrastructure pouvant s’intégrer directement à la console de gestion. Pour de nombreuses organisations, cela signifie HPE qu’il est possible d’évaluer VME dès aujourd’hui, alors que l’écosystème continue de se développer. 

Certaines entreprises pourraient préférer attendre que l’écosystème soit pleinement mature avant de l’adopter à grande échelle. D’autres ont déjà commencé à tester la plateforme avec certaines charges de travail et à acquérir une expérience opérationnelle. 

 Pour les partenaires, cela représente une opportunité évidente. Les clients explorent actuellement des alternatives, et ceux qui les aident à évaluer les nouvelles plateformes dès le début deviennent souvent les conseillers de confiance qui les guident ensuite dans leurs efforts de modernisation à plus grande échelle.

Comment Arrow contribue à votre réussite HPE VME

Arrow accompagne ses partenaires tout au long du cycle de vie de la modernisation de la virtualisation. 

Les partenaires qui collaborent avec Arrow bénéficient des avantages suivants :

  • Des décennies d’expérience en virtualisation d’IBM et de connaissance du marché

  • Possibilité de réaliser des évaluations CloudPhysics pour mener des conversations avec les clients fondées sur les données

  • Des conseils commerciaux et techniques pour vous permettre de positionner HPE VME en toute confiance

  • Accompagnement des PoC et des déploiements déploiement et les migrations

  • Accompagnement dans la mise en place de services à valeur ajoutée HPE VME 

À mesure que le marché de la virtualisation continue d’évoluer, les partenaires qui aident aujourd’hui leurs clients à évaluer les alternatives modernes seront les mieux placés pour mener la prochaine vague de modernisation des infrastructures.

Vous vous demandez quel est impact de cette tendance générale à la virtualisation sur nos clients ?

Vous vous demandez quel est l’impact de cette tendance générale à la virtualisation sur les clients ?

 

Lisez notre blog
Ou explorez le hub complet dédié à la campagne pour découvrir comment Arrow soutient les partenaires avec des évaluations, un accompagnement et des conseils en matière de migration.
Consultez la page HPE VME