La virtualización ha sido durante mucho tiempo un componente estándar de las operaciones de TI.
A medida que el panorama del mercado cambia, muchas empresas están revisando proactivamente su estrategia de virtualización para asegurar la previsibilidad de los costes, la flexibilidad operativa  y la sostenibilidad a largo plazo.
HPE Morpheus  VM Essentials (HPE  VME) es un hipervisor comercial basado en KVM con una capa de gestión empresarial adicional diseñada para facilitar la implementación de la virtualización abierta y  la operación  en entornos de pymes y empresariales.
Técnicamente, la solución se basa en KVM, pero la debilidad de KVM «en bruto» ha sido tradicionalmente la falta de una gestión empresarial centralizada. Uno de los elementos clave que HPE ha añadido a VME es una plataforma de gestión unificada que permite a los administradores gestionar hosts,  clústeres  y cargas de trabajo desde una única interfaz.
Para muchos administradores no es que la transición conlleve una falta de funcionalidad, sino que hay que acostumbrarse a la nueva herramienta.
Se puede comparar con el cambio de Apple a Android: las cosas pueden tener nombres diferentes y los botones estar colocados en distintos sitios, pero las funciones son  en gran parte  iguales. CaracterÃsticas como la agrupación en clústeres, la alta disponibilidad, la implementación  de la carga de trabajo  y la administración centralizada están todas ahÃ, solo que en una interfaz diferente.
Funcionamiento en paralelo y gestión unificada
Uno de los aspectos más interesantes de HPE VME es su capacidad la operación en los entornos de virtualización existentes.
HPE VME admite la gestión centralizada, que permite gestionar tanto HPE clústeres VME como infraestructura VMware dentro de la misma consola. AsÃ, las organizaciones no tienen que tomar una decisión inmediata sobre la plataforma.
Los administradores pueden:
Gestionar entornos VMware y HPE clústeres VME desde la misma interfaz
Implementar nuevas cargas de trabajo en HPE VME mientras los entornos existentes permanecen sin cambios
Supervisar recursos y cargas de trabajo en ambas plataformas
Esto proporciona una importante flexibilidad estratégica. Varias organizaciones ya están evaluando HPE VME mediante la ejecución de cargas de trabajo seleccionadas o nuevos proyectos en HPE VME mientras mantienen su infraestructura VMware existente funcionando en paralelo.
Para muchas empresas, HPE VME puede utilizarse inicialmente como:
Un entorno de prueba para nuevas cargas de trabajo
Un complemento para las plataformas de virtualización existentes
Una alternativa estratégica a largo plazo
Esto permite a las organizaciones evaluar la plataforma gradualmente sin interrumpir sus sistemas de producción.
Â
Qué ofrece HPE VME a los clientes
HPE Morpheus VM Essentials proporciona las capacidades principales que espera el administrador de una plataforma de virtualización moderna.
Las capacidades clave incluyen:
Gestión centralizada de clústeres para los hosts,  almacenamiento  y cargas de trabajo
Alta disponibilidad  a con clústeres que mantienen  la actividad de la carga de trabajo
Migración en vivo  para trasladar cargas de trabajo entre hosts sin interrupción
Utilización eficiente de los recursos  en servidores modernos de alto rendimiento
Implementación rápida de VM con plantillas estandarizadas
Para los equipos de virtualización, estos conceptos operativos sonarán  muy familiares. La plataforma proporciona las mismas capacidades básicas de virtualización en las que ya confÃan los administradores, a través de una moderna capa de gestión basada en tecnologÃa abierta.
El modelo de licencia es una gran ventaja
Una de las diferencias más notables con HPE VME es su modelo de licencia basado en sockets. A diferencia de las licencias basadas en núcleos que utilizan muchas plataformas de virtualización, las licencias VME se basan en sockets de CPU.
Esto significa que:
El coste de la licencia es independiente del número de núcleos CPU
Los procesadores de alto rendimiento se vuelven económicamente atractivos
La infraestructura se puede diseñar de forma más eficiente
Los servidores modernos suelen incluir 96, 128 o hasta 192 núcleos CPU, lo que puede aumentar drásticamente los costes de los modelos de licencia basada en núcleos. Con las licencias basadas en sockets, las organizaciones pueden aprovechar al máximo el hardware moderno sin aumentar los costes de licencia de la virtualización.
Esto permite a las empresas consolidar más cargas de trabajo en menos hosts, manteniendo la predictibilidad de los costes.
Un ecosistema abierto que sigue evolucionando
Otro tema común en las conversaciones con los clientes es la madurez de la plataforma. HPE VME sigue evolucionando mientras el ecosistema de la plataforma continúa expandiéndose rápidamente.
Ya hay varias integraciones disponibles y se están añadiendo otras.
Por ejemplo:
Integración de copias de seguridad con soluciones empresariales como Commvault
Ahora se admite la integración con Veeam
Capacidades de recuperación ante desastres mediante integraciones como Zerto
La plataforma también admite API y complementos para la conectividad de red, almacenamiento asà como herramientas de infraestructura con integración directa en la consola de gestión. Para muchas organizaciones, esto significa que HPE pueden evaluar VME en estos momentos mientras el ecosistema continúa madurando.
Algunas empresas prefieren esperar que el ecosistema esté totalmente maduro antes de adoptarlo a gran escala. Otras ya están empezando a probar la plataforma con cargas de trabajo seleccionadas para ganar experiencia operativa.
Para los partners, esto crea una oportunidad evidente. Los clientes están explorando alternativas en este momento, y quienes puedan ayudarles cuanto antes a evaluar nuevas plataformas se convertirán en los asesores de confianza que orienten en el futuro una modernización más amplia.
Cómo Arrow apoya su éxito en HPE VME
Arrow da respaldo a los partners a lo largo de todo el ciclo de vida de la modernización de la virtualización.
Los partners que trabajan con Arrow tienen acceso a:
Décadas de virtualización  la experiencia de IBM  y conocimiento del mercado
Capacitación para ofrecer  evaluaciones de CloudPhysics  en sus conversaciones con los clientes basadas en datos
Orientación técnica y comercial para posicionar  HPE VME con confianza
Soporte para pruebas de concepto, implementación,  planificación  y migraciones
Asistencia  con servicios de valor añadido HPE VME Â
A medida que evoluciona el mercado de la virtualización, los partners que ayuden ahora a los clientes a evaluar alternativas modernas estarán mejor posicionados para  liderar  la siguiente ola de modernización de infraestructuras.
¿Tiene curiosidad por saber cómo el cambio más amplio hacia la virtualización está  afectando  a los clientes?