Refroidissement AI : les architectures de refroidissement maintiennent les centres de données en fonctionnement durable
L'intelligence artificielle est presque omniprésente dans notre vie quotidienne, allant des services de navigation et des assistants vocaux aux recommandations sur les réseaux sociaux et au service client intelligent. Derrière ces applications se trouvent des milliers de serveurs fonctionnant silencieusement. Ces serveurs sont concentrés dans des lieux appelés "centres de données", qui opèrent comme des villes computationnelles, fonctionnant efficacement et sans interruption tout au long de l'année. Cependant, les serveurs tournant à haute vitesse pendant de longues périodes génèrent une chaleur significative. Si cette chaleur n'est pas correctement dissipée, elle peut non seulement réduire l'efficacité mais aussi endommager l'équipement, un peu comme un smartphone surchauffant en été. Par conséquent, les systèmes de refroidissement sont devenus indispensables pour les centres de données.
La façon la plus intuitive de refroidir les serveurs AI est d'utiliser la climatisation, similaire à un climatiseur domestique, pour maintenir une température basse et stable dans la salle des serveurs. Cette méthode est simple mais consomme beaucoup d'énergie dans les grands centres de données AI. De nombreux centres de données conçoivent des "allées froides" pour souffler de l'air frais et des "allées chaudes" pour évacuer l'air chaud, empêchant ainsi le mélange de l'air froid et chaud afin d'améliorer l'efficacité du refroidissement.
Cependant, à mesure que les modèles d'IA s'agrandissent et que la consommation d'énergie augmente, la climatisation traditionnelle ne suffit plus. C'est là qu'intervient la technologie de refroidissement liquide, utilisant des liquides conducteurs au lieu de l'air pour éliminer directement la chaleur des serveurs. Cette méthode refroidit plus rapidement et est plus économe en énergie.
Le rôle des systèmes de refroidissement dans les centres de données AI va au-delà du simple "refroidissement". Il s'agit également de l'efficacité énergétique globale et de la durabilité. Les systèmes de refroidissement maintiennent la stabilité et la sécurité des opérations AI, réduisent la consommation d'énergie globale, diminuent les émissions de carbone, économisent sur les coûts d'électricité et améliorent l'efficacité opérationnelle. De nombreux centres de données recyclent maintenant même la chaleur pour la réutiliser, comme le chauffage de l'eau des bâtiments ou pour fournir de la chaleur, garantissant qu'aucune chaleur n'est perdue.
À l'avenir, les centres de données AI ne symboliseront pas seulement l'efficacité, mais représenteront également la technologie verte. Des systèmes de refroidissement intelligents aux conceptions respectueuses de l'environnement, chaque innovation est un effort pour coexister avec la technologie et l'environnement. Tout comme nous avons besoin de la climatisation pour vivre confortablement, l'AI a besoin de systèmes de refroidissement pour continuer à fournir de l'intelligence et nous servir à chaque instant.
Pour améliorer l'efficacité des systèmes de refroidissement dans les centres de données AI, Arrow et ses partenaires se sont consacrés au développement de solutions connexes. Lors de la prochaine exposition PCIM Asia 2025, vous verrez les résultats de ces efforts.
Systèmes de refroidissement pour centres de données AI : refroidissement liquide et par immersion
Alors que les applications d'AI se généralisent, la charge computationnelle des centres de données AI augmente rapidement, la chaleur des serveurs atteignant des niveaux brûlants comme un trottoir en été. Le refroidissement par air traditionnel (utilisant de l'air pour refroidir, comme la climatisation) n'arrive progressivement plus à satisfaire les exigences de forte densité et de haute chaleur de l'informatique. C'est là que deux nouvelles technologies, "refroidissement liquide" et "refroidissement par immersion", entrent en jeu.
Le refroidissement liquide consiste à utiliser des liquides plutôt que de l'air pour dissiper la chaleur des serveurs. La méthode la plus courante consiste à faire circuler de l'eau ou d'autres fluides de refroidissement à travers des tuyaux spéciaux proches des composants à haute température (tels que les CPU et les GPU) dans le serveur, en « refroidissant » efficacement le cerveau de l'AI et en éliminant rapidement la chaleur. Cette méthode offre une efficacité de refroidissement élevée, la rendant particulièrement adaptée pour le calcul de haute performance en AI. Par rapport au refroidissement à air, elle est plus économe en énergie, respectueuse de l'environnement, réduit les différences de température internes dans les serveurs et aide à prolonger la durée de vie des serveurs.
Le refroidissement par immersion va plus loin en immergeant des serveurs entiers dans un liquide spécial de refroidissement non conducteur qui est inoffensif pour l'équipement. La chaleur est rapidement transférée de la surface du serveur au liquide, puis expulsée par le système de refroidissement. Cette méthode offre une efficacité de refroidissement extrêmement élevée, la rendant idéale pour les scénarios d'entraînement AI à densité extrêmement élevée. Elle élimine presque le besoin de ventilateurs, réduisant le bruit et la consommation d'énergie tout en économisant de l'espace, permettant des conceptions de centres de données plus compactes.
À mesure que les modèles AI deviennent de plus en plus complexes, comme les grands modèles de langage, la reconnaissance visuelle et la traduction en temps réel, nécessitant une puissance de calcul massive. Le refroidissement par air traditionnel n'est pas seulement inefficace, mais peut également entraîner des coûts élevés d'électricité et des émissions de carbone. Le refroidissement par liquide et par immersion sont non seulement plus éconergétiques, mais assurent également une exploitation stable et sûre à long terme de l'AI, représentant une avancée significative vers des centres de données écologiques. La technologie de refroidissement a évolué d'un simple outil de réduction de température à une partie indispensable de l'infrastructure AI. Le refroidissement par liquide et par immersion sont des technologies clés qui favorisent l'avancement parallèle de l'AI et de la durabilité, garantissant que l'AI fonctionne intelligemment et avec fraîcheur. C’est un symbole de la nouvelle ère où l'intelligence et la responsabilité environnementale vont de pair.
Les solutions de refroidissement rendent les centres de données IA plus stables et respectueux de l'environnement
Arrow Electronics et ses partenaires se sont engagés à rendre les centres de données AI plus stables et à améliorer l'efficacité énergétique en offrant une large gamme de solutions de refroidissement. Ci-dessous, nous vous présenterons ces solutions par type d'application, y compris la conversion de puissance, le contrôle de moteur et les interconnexions intelligentes.
1. Conversion de puissance
Dans les systèmes de refroidissement par liquide et immersion, la conversion de puissance agit comme le "hub d'alimentation" derrière le système de refroidissement, responsable de la conversion de l'électricité en la tension et le courant appropriés nécessaires pour alimenter les pompes, les ventilateurs (si nécessaire) et les modules de refroidissement. Ses principales tâches incluent la conversion de l'entrée du réseau en une alimentation stable à basse tension pour les équipements de refroidissement, le contrôle de l'efficacité opérationnelle des pompes ou des unités d'échange de chaleur, et l'intégration avec des systèmes de capteurs pour une régulation intelligente afin d'éviter le gaspillage d'énergie. Grâce à des solutions de conversion de puissance efficaces, les systèmes de liquide et d'immersion peuvent fonctionner de manière stable et écoénergétique, offrant un refroidissement fiable pour les centres de données AI.
Convertisseur de puissance bidirectionnel triphasé à 3 niveaux de type T avec fonction on-grid — Cette solution est un redresseur bidirectionnel à haute puissance triphasé Active Front End (AFE). Basé sur la topologie à trois niveaux de type T, il peut être largement utilisé pour l'alimentation électrique industrielle, la recharge rapide de véhicules électriques et les applications de commande de moteurs haute puissance. Il dispose d'un contrôle entièrement numérique pour les microcontrôleurs haute performance de ST, offrant un contrôle complet de PF, THD, le flux de puissance bidirectionnel et la fonction on-grid DC-AC. Utilisant la topologie à 3 niveaux de type T, il offre une efficacité plus élevée et des pertes de puissance réduites.
2. Contrôle moteur
Dans les systèmes de refroidissement par liquide et immersion, le contrôle moteur agit comme le chef d'orchestre du système de refroidissement, conduisant avec précision des équipements essentiels tels que les pompes à eau, les ventilateurs ou les moteurs dans les systèmes de circulation de liquide. Ses principales fonctions incluent le contrôle du débit et de la pression du liquide de refroidissement pour assurer une évacuation efficace de la chaleur, l'ajustement de la vitesse du moteur en temps réel en fonction des changements de température pour améliorer l'efficacité énergétique, et la réduction de l'usure et du bruit des équipements pour prolonger la durée de vie du système. Grâce au contrôle intelligent du moteur, les systèmes de refroidissement par liquide et immersion peuvent fonctionner de manière plus stable, silencieuse et efficace, fournissant une puissance de refroidissement ininterrompue pour les centres de données AI.
Démo de ventilateur intelligent — Cette démonstration utilise des capteurs thermiques à infrarouge lointain pour détecter les sources de chaleur et les indique via une carte à LED. Lorsqu'une source de chaleur est détectée au milieu de la zone de détection, le moteur démarre. Plus la température est élevée, plus le moteur tourne rapidement. Elle utilise le MCU MXCA153 de NXP pour recevoir les données de température et contrôle le moteur via le PWM. Lorsque la température dépasse un seuil, la vitesse du ventilateur augmente. Cette démonstration de ventilateur intelligent combine l'IA à la périphérie, le contrôle moteur et la détection thermique multipoint, la rendant adaptée aux applications intelligentes dans divers domaines.
Série SP210AC carte de contrôle du refroidissement — Développée par Syslab Electronics, la série SP210AC est un variateur de fréquence à support CTP actif. Elle accepte une tension d'entrée de 220V±15% (50/60Hz), délivre une puissance de sortie maximale de 2kW et supporte un courant d'entrée maximal de 10A ainsi qu'un courant de phase de sortie maximal de 10A. Avec un facteur de puissance ≥0,99, elle offre 6 sorties numériques et 5 entrées numériques, ainsi que 11 entrées analogiques. La communication est activée via RS485×3/CAN×1, et elle peut être optionnellement étendue avec des cartes de contrôle de ventilateur DC/AC.

Pilote de moteur PMSM 10 kW — Cette carte de commande de moteur, introduite par STMicroelectronics (ST), est basée sur la plateforme STM32G4 et inclut un moteur avec une PFC Vienna triphasée et un MCU pour un refroidissement à haute efficacité. Ce système de refroidissement haute puissance peut être utilisé pour la gestion des infrastructures de centres de données, tels que les serveurs AI refroidis par liquide direct et les stations de base télécom. Il utilise des matériaux WBG, et le variateur de vitesse du moteur peut ajuster la vitesse du moteur en fonction de la demande actuelle, économisant ainsi 20 à 60%. Le variateur optimise le flux du moteur en fonction de la charge (SRM), économisant jusqu'à 20%, et prend en charge le dPFC distribué pour améliorer la qualité de l'énergie. L'analyse du système permet d'optimiser le refroidissement, économisant environ 30% en électricité.
3. Interconnexions intelligentes
Dans les systèmes de refroidissement par liquide et immersion, les interconnexions intelligentes agissent comme un réseau neuronal, reliant capteurs, contrôleurs, moteurs et systèmes énergétiques pour permettre une surveillance en temps réel et une collaboration intelligente tout au long du processus de refroidissement. Les principales fonctions des interconnexions intelligentes incluent la transmission de données telles que la température, la pression et les débits pour un contrôle précis, la surveillance et le diagnostic à distance pour améliorer l'efficacité de la maintenance, ainsi que l'intégration avec les systèmes de gestion de l'énergie et de l'informatique des centres de données AI pour une optimisation globale. Grâce aux interconnexions intelligentes, les systèmes de refroidissement ne sont plus des dispositifs mécaniques autonomes mais deviennent partie intégrante de l'opération intelligente des centres de données AI, rendant l'ensemble du système plus économe en énergie et fiable.

Système d'interconnexion OSFP — Le système d'interconnexion Octal Small Form Factor Pluggable (OSFP) de Molex et les ensembles de câbles offrent une connectivité E/S à port unique de 8 voies, fournissant 56 ou 112 Gbps PAM-4 par voie. Le système de connecteur OSFP prend en charge 16 canaux de 112 Gbps PAM-4, avec 4 paires Rx et 4 paires Tx par rangée, offrant une interface optimisée pour des débits de données agrégés de 400 et 800 Gbps. Il améliore la gestion thermique et est conforme aux normes industrielles IEEE et OSFP. Les modules compacts DAC, AOC, ACC et optiques offrent de la flexibilité pour les solutions de centre de données, les applications de commutation haute densité en télécom/réseau, et répondent aux demandes croissantes de l'AI, de l'apprentissage automatique (ML), des réseaux à haute vitesse, et d'autres applications à haute vitesse.
Conclusion
Alors que l'AI continue de stimuler l'innovation, les centres de données qui la supportent évoluent discrètement. Du refroidissement liquide à l'immersion, ces technologies de refroidissement continuellement optimisées sont les forces clés garantissant que l'AI fonctionne de manière stable, efficace et avec de faibles émissions de carbone. Le refroidissement n'est pas qu'un détail technique mais un engagement envers la durabilité. En rendant l'AI plus intelligente, assurons-nous également que chaque kilowatt d'électricité et chaque goutte de fluide de refroidissement nous rapproche des futures normes vertes.
Étiquettes d'article