Arrow Electronic Components Online

Le futur miniaturisé : Tendances dans l'électronique automobile

Automobile23 avr. 2024
Voir tous les articles

La connectivité est omniprésente. La plupart des personnes possèdent un smartphone qui les maintient connectées non seulement à leurs amis et leur famille, mais aussi aux actualités et aux divertissements. Alors que l'Internet des objets s'étend pour inclure une multitude de dispositifs, les consommateurs ont des attentes croissantes en matière de connectivité et de fonctionnalité de leur environnement – en particulier de leurs véhicules. 

Un monde d'électronique

Pour répondre aux demandes des consommateurs, les fabricants automobiles intègrent de nouveaux dispositifs électroniques dans chaque nouvelle génération de véhicules. Les options d'infodivertissement se sont élargies pour répondre aux attentes des clients, notamment l'intégration sans fil des smartphones et l'accès à des réseaux cellulaires à haute vitesse. Des dispositifs tels que les chargeurs sans fil améliorent la commodité sur la route. Les systèmes de sécurité deviennent de plus en plus connectés et performants à mesure que les attentes en matière de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) augmentent.

Toute cette fonctionnalité dépend d'une connectivité haute vitesse à l'intérieur du véhicule entre l'ordinateur principal, les unités de contrôle électroniques (ECU) et les appareils. Le véhicule d'aujourd'hui est un centre de données sur roues, et l'architecture de câblage et d'électronique nécessaire pour le maintenir en fonctionnement fiable face à diverses contraintes environnementales est essentielle à la satisfaction du conducteur vis-à-vis du véhicule lui-même.   La conception des systèmes électroniques de véhicules a un impact plus important sur la conception globale du véhicule qu'auparavant. Le nombre croissant d'appareils et la fonctionnalité accrue entraînent plus de câblage, des faisceaux de câbles plus lourds, et plus d'espace et de poids dédiés à l'électronique du véhicule. Cela peut avoir un impact significatif sur l'efficacité du véhicule. Avec plus de fils en cuivre et d'appareils électroniques augmentant le poids du véhicule, l'efficacité diminue, soit sous forme de moins bonne consommation d'essence, soit d'une autonomie de batterie réduite. En plus du poids, la taille des appareils électroniques et des câblages nécessaires pour les connecter influencent la conception du véhicule. L'intégration de nombreuses ECU et de faisceaux de câbles encombrants représente un défi sérieux pour les concepteurs de véhicules.

A symmetrical abstract symbol featuring geometric shapes and lines, resembling a futuristic or technological design

Mini50

Réalisez une économie d'espace de 50 % par rapport aux connecteurs USCAR 0,64 mm traditionnels, idéaux pour les environnements intérieurs des véhicules de transport.

Miniaturisation des produits électroniques : plus grand n'est pas mieux

Les fabricants reconnaissent que, pour répondre aux demandes d'une fonctionnalité accrue dans leurs véhicules sans constater une augmentation insoutenable de la taille et du poids, il est nécessaire de miniaturiser l'électronique.

Les composants miniaturisés — tels que les connecteurs Molex Mini50 qui permettent d'économiser 50 % d'espace par rapport aux connecteurs traditionnels — font une énorme différence dans la conception et l'efficacité des véhicules. Ces connecteurs offrent plus de flexibilité pour la conception et le placement des ECU dans le véhicule. Les connecteurs plus petits offrent de meilleures options de conception de câblage, permettant aux concepteurs de diriger le câblage dans des espaces auparavant inutilisables. En conséquence, les ECU peuvent être placés plus près des mécanismes qu'ils contrôlent.

Les connecteurs miniaturisés peuvent également permettre une architecture zonale, qui relie les dispositifs aux unités de contrôle en fonction de leur emplacement dans le véhicule plutôt que par domaine. Cela offre un potentiel énorme pour réduire le poids, la taille et les coûts de fabrication tout en prenant en charge le nombre croissant de caméras, capteurs et autres dispositifs nécessaires aux fonctions ADAS et de conduite autonome.

Semblant être en contradiction avec le besoin de miniaturisation, il y a celui d'une excellente fiabilité et d'une performance fiable. Les électroniques à haute vitesse d'aujourd'hui nécessitent une connectivité constante et une intégrité de signal, en particulier pour les systèmes de sécurité où la communication est essentielle. Selon la pensée traditionnelle, les composants plus petits seraient naturellement plus fragiles et moins fiables que les composants grands et volumineux.

Mais les dernières conceptions électroniques réfutent ce mythe. Les connecteurs miniaturisés, conçus dès le départ pour une fiabilité robuste, intègrent des fonctionnalités basées sur les données qui garantissent une haute fiabilité tout au long du cycle de vie du véhicule. Ces conceptions offrent la connectivité haute vitesse et haute performance nécessaire aux dispositifs électroniques d’aujourd’hui.

Concevoir pour l'avenir

Les concepteurs automobiles observent un changement majeur dans l'architecture électronique. Les tendances à long terme telles que l'électrification, la conduite autonome et la mobilité partagée conduisent à une augmentation des besoins en connectivité et en traitement des données des véhicules. Le véhicule du futur offrira plus de fonctionnalités que jamais auparavant, ce qui implique davantage de câblage et de dispositifs. Réduire la taille et le poids des connecteurs électriques tout en les rendant plus robustes et fiables est essentiel pour maintenir un poids de véhicule faible, une efficacité élevée et une satisfaction des clients.

Molex est à l'avant-garde de ces efforts, collaborant avec des fabricants et des fournisseurs de niveau 1 pour créer des solutions révolutionnaires telles que le robuste connecteur Mini50. Ces solutions offrent une fiabilité accrue, des options de configuration flexibles et un entretien et une maintenance simplifiés par rapport aux connecteurs électriques d'autrefois. Elles contribuent à rendre possibles des avancées telles que l'architecture zonale, les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la conduite autonome.

Étiquettes d'article

Mondial
Molex
Article
Automobile
Connecteurs
Ressources

Contenu Connexe