Dans cette vidéo de présentation, nous proposons un bref entretien avec Marty Golub, responsable clientèle au niveau national de Tripp Lite, fournisseur implanté à Chicago. Pour en savoir plus, vous trouverez ci-dessous une synthèse de ses réponses qui regroupe les éléments marquants.
Qui est Tripp Lite et dans quelle sorte de produits êtes-vous spécialisé ?
Tripp Lite existe depuis 95 ans cette année. Notre production comprend par exemple des baies de serveur. Nous concevons tous les éléments qui s’intègrent à une baie de serveur à l'exception du serveur lui-même. Nous allons également parler des autres produits que nous fabriquons.
UPS
Nos systèmes d'alimentation sans coupures (UPS) font partie de nos meilleures vente. Il s'agit de batteries contenues dans un boîtier qui permettent à votre système de continuer à fonctionner même en cas de panne d'électricité. Les plus grands systèmes sont les unités UPS triphasées adaptées aux applications de grande taille pour les salles de serveurs d'envergure. Nous vendons également des solutions UPS de taille réduite, qui conviennent à une tour, un système informatique ou une station de travail. Elles peuvent être installées horizontalement ou verticalement. Nous disposons de systèmes UPS de différents formats.
Parasurtenseur et barre multiprise/parasurtenseur de niveau médical
Tripp Lite fabrique également des parasurtenseurs. Notre gamme de modules de protection de surcharge occupe la première place selon les données du NPD. Nous possédons des modèles avec sorties tournantes qui permettent notamment de faire pivoter un bloc transformateur de manière à ne pas bloquer les autres sorties. Un dispositif de chargement USB peut également être utilisé. Tripp Lite dispose du plus large éventail de parasurtenseurs du marché, y compris les modules à branchement direct. Notre gamme de parasurtenseurs est en tête du marché américain.
Nous vendons également des barres multiprises et des parasurtenseur de niveau médical. Certaines unités ont obtenu des certifications UL spéciales exigées par le secteur hospitalier. Nous fabriquons également d'autres produits de niveau médical tels que des conditionneurs d'éclairage, des transformateurs d'isolation et des systèmes UPS.
Onduleurs
Nous fabriquons également un grand nombre d'onduleurs destinés à une multitude d'applications. Nous proposons un onduleur de petite taille utilisable dans une voiture qui peut même tenir dans un porte-gobelet. Il est possible de le brancher à l'allume-cigare pour disposer de 2 sorties CA et de 2 sorties USB.
PDU
Trip Lite vend également des unités de distribution d'alimentation (PDU), le grand frère des parasurtenseurs. Vous pouvez les brancher au dos des systèmes d'alimentation sans coupures lorsque avez besoin d'un plus grand nombre de sorties. L'une des fonctionnalités les plus intéressantes d'une unité PDU commutée est la possibilité de mettre hors tension une sortie spécifique au moyen d'une adresse IP. Supposons que vous deviez redémarrer un serveur à distance. Vous avez la possibilité de mettre sous/hors tension chaque sortie par le biais d'Internet.
Voir les produits connexes
Baies à montage mural
Tripp Lite vend également des baies à montage mural. Les produits que nous fabriquons sont disponibles sous des types et des tailles plus variés que la concurrence. D'après les données du NDP, nous sommes les premiers fabricants de baies murales.
Voir les produits connexes
Unité de refroidissement
Tripp Lite fabrique une grande variété d'unités de refroidissement pour salle de serveurs. Si votre baie et votre réseau commencent à chauffer, ces unités vous permettent de refroidir et d'empêcher toute surchauffe. Tripp Lite offre toute une panoplie d'unités portables, en ligne et montées en rack qui répond à l'ensemble de vos besoins.
Panier de chargement
Nous fabriquons également des paniers de chargement. Celui-ci peut contenir 36 unités et permet le chargement alterné entre les côtés rouge et bleu. Nous fabriquons des solutions destinées à des unités de chargement USB et CA pour les systèmes iPad. Nous offrons une multitude de formats, à accrocher à un montage mural ou à enrouler. La capacité de nos paniers de chargement varie de 16 à 48 unités.
Je crois comprendre que Tripp Lite possède une gamme de plus de 4 000 produits. Sommes-nous passés à côté d'un sujet, une actualité digne d'intérêt ?
Oui. Nous n'avons pas parlé des câbles qui représentent environ 2 000 références dans la gamme des produits de Tripp Lite. Selon les chiffres du NDP, nous arrivons en seconde position en matière de fourniture de câbles. L'une des nouveautés les plus recherchées que nous avons actuellement en stock est le système USB-C. Il s'utilise avec une multitude de produits, y compris une partie des nouveaux Macbook qui sortent, les produits Microsoft que l'on trouve dans le commerce et même les téléphones Android. Le Surface Pro en fait partie. L'intérêt de ce concentrateur USB est l'élégance avec laquelle il se raccorde à tous les autres dispositifs. Il assure l'alimentation et garantit une véritable connexion à grande vitesse tout en se contentant d'un minimum d'espace. Tripp Lite dispose de plus de 60 références USB-C. Trip Lite possède tout ce dont votre ordinateur ou votre salle de serveurs a besoin.
Je voudrais remercier Marty Golub, le responsable clientèle au niveau national de Tripp Lite, de nous avoir donné un aperçu de Tripp Lite et de tout ce qui a trait à l'entreprise ! Pour d'autres entretiens avec des fournisseurs mis en vedette, n'oubliez pas de revisiter le site Arrow.com !