Le capteur à aimant 3D compact et hautement précis d'Infineon vous permet de rendre vos applications automobiles, vos éléments de contrôle, vos compteurs électroniques et d'autres technologies plus fiables.
Bienvenue dans cette présentation de notre capteur d'effet hall magnétique 3D TLV493D. Lors de la conception du capteur, il a été pensé avec deux intentions, avec deux objectifs. Faible coût, haute précision et petite taille physique. Et nous allons voir cela dans cette présentation.
Je m'appelle Hector Moreno. Je suis ingénieur d'applications chez Infineon Technologies. Quelles sont les applications cibles pour notre capteur 3D ? Les contrôles industriels, comme vous pouvez voir ici une manette de commande. Les éléments de contrôle pour les appareils électroménagers. Les relevés anti-altération pour les compteurs électroniques, là où les gens tendent à appliquer des champs extérieurs, des champs magnétiques pour tenter de biaiser les relevés peuvent être détectés avec notre capteur 3D. Pour les automobiles, nous pouvons l'utiliser pour détecter la position d'un levier de vitesse, comme vous le voyez ici.
Les applications sont nombreuses, seulement limitées par notre imagination. Les solutions traditionnelles, par exemple dans le passé les manettes de commande étaient fabriquées avec des mesures analogiques de potentiomètres avec une durée de temps limitée à cause de la friction à l'intérieur des potentiomètres. Quelle est notre solution ? Un seul capteur 3D.
D'une bien plus grande fiabilité et moins cher, car il n'y a pas de contact mécanique, pas de contact physique entre la pièce que vous détectez et le capteur lui-même. Prenons par exemple la détection d'un levier de vitesse. Actuellement, nous utilisons un groupe de commutateurs d'effet hall, pouvant aller jusqu'à six. En fait, dans une application réelle, nous en utilisions 12, deux pour la redondance, deux pour chaque position.
Comme le changement de vitesse pivote autour du point d'appui, nous détectons la position de l'aimant et nous pouvons dire à quelle vitesse se trouve la transmission. Cela nécessite beaucoup de commutateurs d'effet hall. Vous pouvez en voir six ici mais en réalité il en faut à peu près 12 par mesure de sécurité. Avec notre solution, vous pouvez descendre à deux capteurs.
Si vous souhaitez obtenir les mesures X, Y, Z réelles, deux capteurs sont nécessaires pour X et Y et un pour le capteur Z, ce qui signifie que vous avez besoin d'une carte fille. Notre solution : un seul capteur 3D, moins cher et plus fiable. Regardez le module. C'est un module PG-TSOP6. De toutes petites dimensions, 2,9 millimètres par 2,5 millimètres. Il s'adapte... vous pouvez en mettre plein dans un doigt. Des dimensions physiques toutes petites.
Vous pouvez effectuer les mesures de la force du champ magnétique de manière linéaire ou vous pouvez le faire pour le mouvement rotationnel comme le bouton poussoir, tourner le bouton quand vous pouvez le pousser. Ou vous pouvez l'utiliser pour un mouvement de manette de commande. Comment pouvons-nous y arriver ? Nous utilisons notre technologie Trench pour toute la plaque dans la direction C. Nous pouvons mesurer les signaux X, Y réels et nous disposons en plus d'un capteur de température à l'intérieur que vous pouvez utiliser pour étalonner la mesure et améliorer sa précision.
L'une des caractéristiques clés de cette pièce est la faible consommation d'énergie. Cette pièce a été conçue pour garder la consommation d'énergie à son minimum. Lorsque la pièce effectue une mesure, elle consomme 3,7 milliampères de votre alimentation électrique. Et lorsqu'elle passe en mode de mise hors tension, elle consomme uniquement 7 milliampères. Donc selon la fréquence à laquelle vous effectuez les mesures, votre fréquence de mise à jour, cela détermine la consommation d'énergie de la pièce.
Vous pouvez voir ici par exemple, qu'en mode de mise hors tension vous ne consommez que 7 nanoampères de la batterie. Énergie ultra faible si votre fréquence de mise à jour est de 10 hertz, cela représente seulement 10 microampères. Ou vous pouvez passer en mode rapide où vous effectuez constamment des mesures et la consommation d'énergie sera de 3,7 milliampères. Et tout ceci peut être configuré par un utilisateur. Vous décidez de la fréquence de déclenchement d'une mesure.
L'autre caractéristique clé, la plus importante de toutes, est la conception optimisée pour davantage de rentabilité. Les capteurs 3D magnétiques descendent à un nouveau niveau de prix. Cette pièce est moins chère que trois capteurs d'effet hall séparément. Vous pouvez ainsi créer une conception bien plus robuste avec cette partie plutôt que d'avoir une solution discrète à moindre coût.
Quels sont les détails concernant le produit ? Une résolution 12 bits, ce qui signifie que vous pouvez mesurer de très petits changements magnétiques. Une densité de flux jusqu'à plus ou moins 150 millitesla et plus important, vous pouvez placer la pièce en veille et l'activer uniquement lorsqu'il y a un changement dans le champ magnétique. L'interface du micro-contrôleur est un protocole I squared C très connu. Il est très rapide et précis et il permet le mode bus si vous souhaitez une interface pour plus d'un dispositif.
Comment obtenez-vous ce dispositif si vous êtes intéressé ? Eh bien nous avons une carte d'évaluation prête pour une utilisation magnétique 3D. Vous pouvez accrocher ce capteur à votre ordinateur personnel via un lien USB en téléchargeant le logiciel. Vous pouvez effectuer des mesures en quelques minutes avec cette pièce. L'extrémité, comme vous pouvez le voir, le capteur est monté sur l'extrémité. Vous pouvez l'enlever, effectuer des connexions, placer le capteur où nécessaire et effectuer vos mesures magnétiques très rapidement.
Le capteur est fourni avec un aimant ou une manette de commande que vous pouvez commander afin d'effectuer une évaluation initiale très rapide du capteur. C'est tout en ce qui concerne la simulation et la sélection d'outils. Si vous visitez notre site Internet sur les capteurs magnétiques, cliquez sur les commutateurs d'effet hall et ouvrez le Sensor Desk.
Qu’est-ce que c’est ? C'est un outil qui vous permet de simuler des conditions réelles. Vous branchez, vous n'avez pas à connaître le numéro de série, ni le numéro de série spécifique Infineon ou encore notre gamme pour obtenir la pièce appropriée. L'outil sélectionnera la pièce à votre place, vous fournissant un résultat, une simulation qui inclut une recommandation sur la pièce et une représentation visuelle de l'opération simulée.