Deux dixièmes de seconde : c'est la différence de rapidité entre le panier à trois points du vainqueur du trophée NBA MVP Steph Curry et les autres joueurs de la ligue. Dans le sport professionnel, de telles fractions de seconde séparent les vainqueurs des perdants, les champions des seconds et les stars des joueurs talentueux.
Dorénavant, l'équipe NBA championne des Golden State Warriors de Curry opte pour la technologie avancée des capteurs pour mesurer, analyser et optimiser les performances des athlètes, ce qui lui permet de gagner de petits avantages certes, mais essentiels.
Les Warriors incarnent une tendance répandue dans les équipes de sport professionnel qui consiste à utiliser des outils basés sur les capteurs pour différentes tâches, dont la prévention des blessures et l'évaluation des équipements.
Les champions NBA utilisent la plateforme ViPerform de la firme australienne d'appareils médicaux appelée dorsaVi Ltd. ViPerform consiste en un ensemble de capteurs portables qui enregistrent et analysent les mouvements et l'activité musculaire des athlètes. Combinés à une vidéo haute définition, les capteurs mesurent une variété d'événements, dont la portée des mouvements, l'accélération et la force. Les résultats sont ensuite fournis sous la forme d'un rapport facile à comprendre.
À titre d'exemple du genre d'informations biomécaniques recueillies, ViPerform peut analyser la qualité de course d'un athlète, examiner les activités comme la course, le sprint, l'accélération, la décélération et la course sur longue distance. Pour ces actions, le système mesure ensuite plusieurs paramètres, allant des mesures simples comme la vitesse, le temps, la distance aux facteurs sophistiqués dont la symétrie des jambes, le temps moyen de contact au sol et la force moyenne de réaction au sol.
Pour avoir une vision complète des performances athlétiques, ViPerform utilise deux types de capteurs : un qui détecte les mouvements et l'autre qui mesure l'activité musculaire. Les capteurs de mouvements incluent des accéléromètres, des magnétomètres et des gyroscopes. Les capteurs musculaires utilisent des électrodes autocollantes qui mesurent l'activité des muscles près de la surface de la peau.
Les Golden State Warriors ne sont pas les seuls à adopter la solution ViPerform ; les équipes de NBA des Houston Rockets et de football américain des New Orleans Saints et des Cleveland Browns utilisent également la technologie.
Le type de mesures et d'informations sur la rétroaction biologique fournies par ViPerform augmente non seulement les performances, mais aide aussi à prévenir les blessures. ViPerform fait partie d'une nouvelle génération de solutions basées sur les capteurs conçues pour apporter des améliorations sur ces deux points. Bon nombre de ces technologies sont utilisées dans les sports professionnels ou universitaires, mais elles migrent vers le marché grand public.
Concernant les blessures, le programme de football américain de l'UCLA teste des casques équipés de capteurs qui mesurent les impacts à la tête. Le programme est conçu pour améliorer la compréhension des moments et de l'endroit où de tels impacts se produisent afin de réduire les traumatismes.
En termes de performances, PIQ propose un capteur qui fonctionne dans plusieurs sports et recueille des données sur plus de 3 000 points différents par seconde, à travers 13 dimensions différentes. Le capteur PIQ suit et rapporte les performances en temps réel. PIQ destine cet appareil aux joueurs amateurs.
Que vous soyez un athlète de haut niveau comme Steph Curry, ou un golfeur amateur, les capteurs peuvent jouer un rôle central dans l'amélioration de vos performances et la prévention des blessures.