Un éclairage de plus en plus intelligent

Publié par

L'utilisation de la lampe à DEL n'en est qu'à ses balbutiements. Même si elle est plus efficace que la lampe CFL ou à incandescence, de nombreuses études indiquent qu'y recourir pour la conception ne suffira pas à faire croître votre entreprise. Les lampes à DEL ne représentent qu'un petit pourcentage des lampes utilisées dans les systèmes d'éclairage. L'électronique et les luminaires (fixation et lampe) constituent la plus grande part des systèmes d'éclairage (70 % selon certains). Cela signifie qu'il existe des opportunités pour une meilleure efficacité énergétique que permettent les ampoules à DEL, mais plus encore pour la conception de fonctions supplémentaires (ou intelligentes) intégrées aux cartes de circuits imprimés, comme la possibilité de communications et les capteurs.

Qui a besoin d'éclairage intelligent ?

Le concept d'éclairage intelligent regroupe l'éclairage, les communications et les technologies de capteurs. Il ne fait aucun doute que les segments commerciaux et industriels apprécieraient plus d'efficacité, car cela leur permettrait de faire des économies. Il sera plus difficile de séduire le segment des consommateurs sur le critère des économies d'énergie, mais il peut être tenté par l'esthétique et les possibilités supplémentaires.

Toutefois, le secteur d'activité aura besoin de normes qui utilisent l'existant et ciblera les consommateurs pour qu'ils accèdent au monde de l'éclairage intelligent qui intègre éclairage, communications et exigences liées aux capteurs. Par exemple, un ingénieur en conception peut faire son choix parmi plusieurs capteurs, contrôleurs, lests et pilotes pour créer une conception spécialisée. Cela ne sera peut-être pas la meilleure solution pour les entreprises qui en ont déjà fait la demande, mais cela finira par se produire à mesure que les clients feront pression sur les fabricants.

Les forces en mouvement dans le domaine de l'éclairage intelligent sont les fabricants de DEL, d'automatisation des bâtiments et les entreprises internationales, ainsi que le secteur de l'automobile, mais à un niveau moindre.

Les fabricants d'éclairage DEL comptent parmi eux Cree, GE Lighting, Osram Opto Semiconductor et Philips Lighting. Johnson Controls et Honeywell font partie des acteurs souvent rencontrés dans le domaine de l'automatisation des bâtiments. Les fabricants internationaux de pilotes et de contrôleurs DEL sont extrêmement nombreux. Parmi eux se trouvent TI, Analog Devices, Freescale (Arrow Simplicity Kit), Fairchild et bien d'autres.



Soyez intelligent : communiquez

Les entreprises qui proposent l'éclairage intelligent basé sur le contrôle et les communications connaissent actuellement une croissance significative. L'éclairage intelligent devra communiquer et fonctionner de manière intelligente entre chaque luminaire. En outre, la possibilité de contrôler et de surveiller chaque luminaire ne peut être restreinte par un besoin en câbles. Les systèmes d'éclairage devront fonctionner à l'aide d'une commande plutôt qu'à l'aide d'un simple niveau de contrôle. Plutôt que d'utiliser un contrôle qui agit sur la luminosité, il s'agit de lancer une commande qui définit une luminosité minimale (exprimée en lux) en l'absence d'occupant et un niveau d'éclairage élevé si une personne est présente.

Le domaine de l'éclairage intelligent soulève des questions essentielles pour lesquelles les réponses restent à trouver. Il s'agit de vérifier que des économies sont réalisées, ainsi que de savoir si le client bénéficie d'un service supplémentaire par rapport aux autres technologies. Ces dernières années, les progrès réalisés indiquent que chaque nouvelle version d'éclairage intelligent offre plus de fonctionnalités. Dans la plupart des cas, cela est lié à l'intégration de capteurs aux systèmes d'éclairage.


Sans-fil et DEL

L'éclairage DEL permet l'atténuation des lumières, ainsi que l'intégration de capteurs et le contrôle de réseaux sophistiqués. Cela signifie qu'il est possible de déployer un éclairage extérieur qui s'adapte aux changements dans l'environnement capté. Les niveaux d'éclairage recommandés, en réponse aux activités réelles à proximité, sont ainsi fournis. L'éclairage est atténué lorsqu'une luminosité élevée n'est pas nécessaire. Ces systèmes avancés de contrôle intègrent les communications RF et les possibilités de mesures à la cellule photoélectrique traditionnelle. Cela permet à chaque luminaire d'agir comme membre d'un réseau programmable plus vaste. Ce type de système peut intégrer : un réseau RF, des luminaires à DEL à variateur connectés en groupes, des capteurs avec détecteur de mouvement, des alarmes, une interface graphique et même de la vidéo. Echelon est une société qui développe des plateformes de mise en réseau de contrôle selon la norme ouverte et propose tous les éléments nécessaires à la conception, l'installation, la surveillance et le contrôle des appareils présents sur le marché de l'éclairage, de l'automatisation des bâtiments et de l'Internet des objets, ainsi que sur les marchés connexes. La marque Lumewave de la société cible l'automatisation des bâtiments et d'autres produits industriels liés à l'Internet des objets faisant partie de sa plateforme IzoT™. 
Soraa, fournisseur de la technologie DEL GaN-on-GaN, propose une option de contrôle sans-fil avec sa lampe DEL PAR30L (long). Il propose aux utilisateurs une gamme de fonctionnalités de commandes à distance personnalisables, dont l'atténuation et le contrôle de lampes dans des groupes définis par l'utilisateur, ainsi que des scènes d'éclairage prédéfinies par l'utilisateur. Soraa proposera ses lampes PAR30L sans-fil conjointement à une application mobile qui s'exécute à la fois sur les plateformes iOS et Android. Il est possible d'utiliser ces lampes pour créer un réseau et d'en connecter un nombre presque illimité à un smartphone. Les lampes PAR30L sans-fil devraient être disponibles au premier trimestre 2015 et proposeront des températures de couleur corrélées de 2 700 K et 3 000 K avec un index de rendu de couleur de 95.



Et pour l'Internet des objets ?

Les villes, les aéroports et d'autres bâtiments utilisent leurs plateformes DEL et les associent à de nouveaux équipements, tels que ceux issus de la technologie Light Sensory Network (LSN) de Sensity qui transforme les plateformes DEL en réseaux de données et de vidéo pour l'Internet des objets (IoT). Dans un réseau de capteurs lumineux (LSN), chaque luminaire DEL devient un appareil intelligent équipé de capteurs physiques et disposant d'une adresse IP unique, ce qui lui permet de servir de nœud dans un réseau haut débit. Cet appareil intelligent est également conçu pour alimenter des appareils intelligents supplémentaires, tels que des caméras ou des points d'accès WiFi, ce qui permet de fournir les services IoT dans l'environnement extérieur. Ces services permettent de nombreuses applications intelligentes, comme pour le parking, la surveillance et la sécurité, ainsi que des services urbains (par exemple, sur l'état du trafic). Récemment, Sensity s'est associé à Cisco pour convertir une infrastructure d'éclairage public en plateforme de capteurs pour mettre l'intelligence au service du parking, de l'éclairage, de l'analyse des commerces et de la sécurité publique.




Articles de presse apparentés

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.