Silicon Labs – Série dédiée aux maisons intelligentes – partie 1 : Les consommateurs ont besoin d'appareils intelligents

Lors de la première partie de cette série en trois parties de Silicon Labs, un expert présente les éléments nécessaires pour promouvoir l'utilisation généralisée des produits pour maisons intelligentes au sein d'un marché de masse.

Les consommateurs ont besoin d'appareils intelligents

Le secteur des maisons intelligentes n'en est qu'à ses balbutiements. À ce jour, seules 4,2 % des maisons possèdent des appareils intelligents. Afin que cette tendance s'étende à un marché de masse, les équipementiers ne doivent pas se contenter de technologies dans l'air du temps, ils doivent apporter une valeur concrète à un prix abordable.

Commodité

L'un des principaux arguments de vente des maisons intelligentes est leur capacité à simplifier la vie. Actuellement, les écosystèmes de maisons intelligentes, tels qu'Amazon Alexa et Google Home, permettent aux utilisateurs de contrôler des appareils connectés à l'aide d'un smartphone ou de leur voix. Cependant, la nouvelle génération d'appareils intelligents promet d'offrir un encore plus grand potentiel en termes de commodité et de flexibilité.

Par exemple, les technologies de récolte d'énergie sont parvenues à un stade permettant de les déployer à un prix abordable au sein des foyers. Cette récolte convertit l'énergie de l'environnement en électricité afin d'alimenter les appareils intelligents à basse consommation. Des normes, telles que Zigbee Green Power, facilitent grandement la mise en place de la récolte d'énergie au sein d'appareils intelligents.

L'une des toutes premières utilisations de la récolte d'énergie concernait les interrupteurs intelligents. Les interrupteurs traditionnels doivent être installés sur des murs et peuvent nécessiter des circuits de câbles électriques coûteux afin de les relier et alimenter.

Les interrupteurs intelligents mettant à profit la récolte d'énergie sont des appareils autonomes ne nécessitant pas d'alimentation par câble. Ils n'ont pas non plus besoin de batterie. Lorsque l'interrupteur est actionné, le mouvement génère assez de puissance pour permettre une communication sans fil avec le réseau du foyer. 

Installer un interrupteur intelligent n'est pas compliqué. Suite à un premier appairage, l'interrupteur intelligent peut être installé à n'importe quel endroit de la maison, il suffit de le coller à un mur. De plus, l'application de contrôle de la maison détermine la capacité de l'interrupteur à activer d'autres appareils intelligents, par exemple pour allumer une lumière, ouvrir des stores ou encore mettre une cafetière en marche. En outre, étant donné que les interrupteurs intelligents peuvent être pressés efficacement environ 1 million de fois, aucune maintenance n'est nécessaire. 

Efficacité

De nombreux articles décrivent l'efficacité des appareils intelligents. Celle-ci ne fera que croître grâce au perfectionnement de l'intelligence. Les lumières s'éteindront d'elles-mêmes lorsque personne n'est dans la pièce. Les arroseurs ne s'activeront pas si les prévisions météorologiques annoncent de la pluie dans la semaine, afin d'économiser l'eau. Et les lave-vaisselle se lanceront automatiquement lors des heures creuses pour réduire les factures énergétiques.

Sécurité

Les appareils intelligents peuvent également améliorer la sécurité à l'extérieur de la maison. Les systèmes de sécurité des domiciles utilisent généralement des capteurs de portes et vitres afin de déterminer si quelqu'un pénètre à l'intérieur par effraction. Ces systèmes impliquent que l'utilisateur active ou désactive manuellement le dispositif lorsqu'il quitte ou rentre dans sa maison. De plus, ces capteurs se contentent de surveiller ce qui se déroule à l'intérieur du foyer.

Les appareils intelligents permettent aux systèmes de sécurité d'élargir leur portée à l'extérieur de la maison. Par exemple, une caméra peut suivre l'activité dans le jardin à l'avant de la maison afin de détecter si quelqu'un rôde autour de celle-ci. Grâce à l'intelligence artificielle, ces caméras peuvent également faire la différence entre un être humain et un animal.

L'un des appareils de sécurité les plus en vogue est la serrure intelligente. Les membres de la génération Y ont actuellement tendance à faire appel à des services de ménage ou de livraison de courses lorsqu'ils ne sont pas chez eux. L'émergence des serrures intelligentes met à profit la reconnaissance faciale afin que seuls les individus reconnus par le système puissent entrer.

Assistance

L'un des principaux marchés émergents des technologies intelligentes concerne l'assistance à l'autonomie à domicile. Les baby-boomers vieillissent, nécessitant une aide accrue. De par le nombre élevé de décès dus à la Covid-19 dans les EHPAD, les enfants des personnes âgées sont en quête d'alternatives pour prendre soin de leurs parents.

Dans un tel contexte, les technologies intelligentes doivent permettre aux personnes âgées de rester chez elles plus longtemps, leur laissant ainsi leur autonomie. Au sein d'une maison intelligente, les soignants peuvent accéder, à distance, à des appareils portables non intrusifs effectuant un suivi des constantes vitales de base, telles que la pression sanguine, le rythme cardiaque et les taux d'oxygène, afin de veiller à la bonne santé du patient.

Grâce aux avancées du secteur de l'IA, les technologies intelligentes commencent à automatiser la surveillance de ces appareils. Les personnes âgées oublient souvent de prendre leurs médicaments, sans parler de prendre et noter leur pression sanguine. Grâce aux appareils intelligents, les médecins peuvent évaluer à distance l'état de santé des personnes âgées. Les appareils peuvent envoyer des rappels pour prendre les médicaments et alerter les soignants dans le cas contraire. Les capteurs peuvent aussi suivre la pression atmosphérique, déterminant ainsi si une personne âgée a chuté, est inconsciente ou n'est pas en mesure d'appuyer sur un bouton pour appeler à l'aide.

L'IA intégrée permettra aux appareils de surveiller des comportements et schémas encore plus complexes et de prendre des mesures proactives si besoin. Par exemple, les systèmes de surveillance pourront déterminer qu'une personne âgée est sortie du lit, a fait un café à 9 h du matin et est tranquillement assise dans le canapé devant la télévision.

Les technologies nécessaires à l'arrivée des maisons intelligentes sur le marché de masse existent d'ores et déjà. En se concentrant sur la commodité, l'efficacité, la sécurité et l'assistance, les équipementiers peuvent apporter une grande valeur aux consommateurs, occuper une place importante sur le marché émergent des maisons intelligentes et créer des marques durables.

La partie 2 de cette série se concentrera sur les obstacles à la conception d'appareils intelligents.

Voir les produits connexes

EFR32MG21A010F1024IM32-BR

Silicon Labs Module sans fil combiné Afficher

Voir les produits connexes

SLTB010A | BG22 Thunderboard

Silicon Labs Cartes et kits de développement RF/sans fil Afficher

Articles de presse apparentés

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.