Rédigé par Omara Aziz
Dans le cadre de la transition vers un avenir plus vert, nous assistons à une montée en puissance des produits innovants en faveur de l’hydrogène vert. Il s’agit notamment d’électrolyseurs à haut rendement, d’électronique de puissance avancée pour la gestion de l’énergie et de systèmes de piles à combustible pour convertir l’hydrogène en électricité, notamment dans les transports et le stockage de l’énergie. Le marché mondial de l’hydrogène, qui pesait 1,14 milliard de dollars en 2021, devrait atteindre 15,1 milliards de dollars d’ici à 2026.
Dans cet article, nous allons explorer les subtilités de la production d’hydrogène vert à l’aide de l’électronique de puissance, en étudiant les dernières avancées, les avantages que cette technologie offre et l’impact potentiel sur diverses industries. Rejoignez-nous pour explorer cette frontière technologique passionnante et exploiter le vaste potentiel de l’hydrogène vert, qui sera la clé de voûte de notre avenir énergétique durable.
Les variations des couleurs de l’hydrogène : Comprendre le gris, le bleu et le vert
L’hydrogène, souvent considéré comme le carburant de l’avenir, se présente sous différentes couleurs en fonction du processus de production et de l’impact environnemental associé. Découvrons les caractéristiques de l’hydrogène gris, bleu et vert, en mettant en lumière leurs méthodes de production et leurs implications environnementales.
L’hydrogène gris :
L’hydrogène gris, la forme la plus produite, est dérivé du gaz naturel par un processus appelé reformage du méthane à la vapeur (SMR). Malheureusement, cette méthode génère des quantités importantes de dioxyde de carbone (CO₂), ce qui contribue à générer des émissions de gaz à effet de serre. Bien qu’il reste largement utilisé, il est aussi considéré comme le moins respectueux de l’environnement en raison de ses émissions de carbone.
L’hydrogène bleu :
L’hydrogène bleu, produit par le même processus de reformage du méthane à la vapeur, intègre la technologie de captage et de stockage du carbone (CSC). Celle-ci consiste à capter les émissions de CO₂ et à les stocker sous terre ou à les utiliser dans d’autres processus industriels, réduisant ainsi les émissions globales. L’hydrogène bleu vise à atténuer l’empreinte carbone liée à la production d’hydrogène. Cependant, l’efficacité du CSC et le risque de fuite font toujours l’objet de recherches et de débats actifs.
L’hydrogène vert :
L’hydrogène, un gaz largement utilisé dans l’industrie et les transports, est traditionnellement produit à partir de combustibles fossiles, ce qui entraîne des émissions de CO2 en grandes quantités. Le processus de production émet environ 10 kilos de CO2 pour chaque kilogramme d’hydrogène produit. Il existe toutefois une demande croissante pour une option plus durable et plus respectueuse de l’environnement : l’hydrogène vert.
L’hydrogène vert est issu de sources d’énergie renouvelables, comme l’énergie éolienne, solaire ou hydraulique, par le biais d’un processus appelé électrolyse. En appliquant l’électricité à l’eau (H2O), l’électrolyse la sépare en hydrogène (H2) et en oxygène (O2), ce qui n’entraîne aucune émission directe. Le processus d’électrolyse nécessite des courants continus (CC) très élevés. Le courant alternatif (CA) fourni par le réseau électrique doit donc d’abord être converti en courant continu pour le processus de rectification. Des dispositifs semi-conducteurs de haute puissance sont requis pour la conversion CA/CC. Lorsque la puissance d’entrée du processus d’électrolyse est générée par des panneaux solaires, les entrées de courant continu provenant de systèmes photovoltaïques ou de stockage d’énergie doivent également être converties en niveaux de tension continue appropriés.
Alors que le monde s’efforce d’évoluer vers un avenir à faible teneur en carbone, la demande d’hydrogène vert devrait augmenter régulièrement. Les progrès continus et les efforts de réduction des coûts libèrent l’immense potentiel de l’hydrogène vert en tant que solution énergétique propre pour divers secteurs, notamment les transports, l’industrie et le stockage de l’énergie.
Malgré ses avantages, la production d’hydrogène vert par électrolyse ne représente actuellement que 5 % de la production mondiale d’hydrogène. La majeure partie, plus de 70 %, est toujours obtenue à partir de gaz naturel, ce qui perpétue les émissions de CO2. Il est donc urgent d’accélérer l’adoption de l’électrolyse et des sources d’énergie renouvelables dans la production d’hydrogène afin de développer l’hydrogène vert et de favoriser la décarbonisation de diverses industries.
Schéma de production de l’hydrogène
En résumé, grâce aux progrès continus et aux efforts de réduction des coûts, l’hydrogène vert présente un immense potentiel en tant que solution énergétique propre pour divers secteurs. L’importance croissante accordée à la décarbonisation et aux énergies renouvelables devrait accélérer l’adoption de l’hydrogène vert dans les années à venir, ce qui conduira à son intégration à grande échelle et à de nouvelles réductions de coûts.