Arduino Uno ou Raspberry Pi 3 – Comment décider ?

L'Arduino Uno et le Raspberry Pi 3 sont des choix populaires pour les projets de bricolage, d'IoT, ou simplement pour les projets techniques amusants. Ils sont utilisables aussi bien pour le prototypage que pour les solutions d'ingénierie réelles (par exemple, la caméra sous-marine d'Into The Blue à base de cartes Arduino et Raspberry Pi). Si vous ne savez pas laquelle utiliser pour votre projet, jetons un coup d'œil à chacune d'entre elles.

Types de carte

Les deux cartes se ressemblent, mais elles appartiennent à des catégories différentes.

Le Raspberry Pi 3 est un ordinateur monocarte (SBC) Cela signifie que la carte est un ordinateur pleinement fonctionnel doté d'un processeur, d'une mémoire et d'un système d'exploitation dédié (fonctionne sous Linux). Le Raspberry Pi 3 inclut ses propres ports USB, une sortie audio et dispose d'un pilote graphique permettant une sortie HDMI, démontrant sa capacité à exécuter plusieurs programmes en même temps. Vous avez même la possibilité d'installer d'autres systèmes d'exploitation, comme Android, Windows 10 ou Firefox OS.

À l'inverse, L'Arduino Uno Rev 3 est une carte à microcontrôleur. Les microcontrôleurs ne sont pas aussi puissants que les SBC, mais ils se prêtent très bien à une configuration rapide. Les microcontrôleurs excellent dans le contrôle de petits appareils (comme les LED, les moteurs, différents types de capteurs), mais ils ne peuvent pas exécuter un système d'exploitation complet. L'Arduino Uno ne peut exécuter qu'un programme à la fois.

Capacités de connectivité

Le Raspberry Pi 3 peut se connecter à Internet et à n'importe quel appareil Bluetooth au sortir de la boîte via Ethernet, ou en se connectant au réseau Wi-Fi. L'Arduino Uno ne peut pas en faire de même sans un blindage qui ajouterait une connectivité Internet ou Bluetooth. Les blindages et les dispositifs HAT peuvent pallier au problème.

Les dispositifs HAT (Hardware Attached on Top) et les blindages servent essentiellement le même objectif, en ajoutant une fonctionnalité supplémentaire ou en simplifiant une fonctionnalité existante. Les dispositifs HAT sont compatibles avec le Raspberry Pi 3, et peuvent être intégrés au Pi pour contrôler une matrice RBG, ajouter un écran tactile ou même créer un système d'arcade.

Les blindages utilisables sur l'Arduino Uno incluent notamment un blindage à relais, un blindage écran tactile ou un Blindage Bluetooth. Il existe des centaines de blindages et de dispositifs HAT qui offrent les fonctionnalités dont vous avez régulièrement besoin.

Le Raspberry Pi 3 possède également un port HDMI, un port audio, 4 ports USB, un port caméra et un port LCD, le rendant ainsi idéal pour toutes vos applications multimédia. La carte de L'Arduino Uno ne possède aucun de ces ports, bien que certains puissent être ajoutés au moyen de blindages.

Applications

Penchons-nous d'abord sur les points forts du Raspberry Pi 3. Comme il s'agit d'un mini-ordinateur, il est en mesure d'exécuter plusieurs tâches en même temps grâce à sa puce Broadcom BCM2837 SoC, vous permettant ainsi de construire facilement un projet complexe et multitâche.

Le Raspberry Pi 3 est également bien plus rapide que l'Arduino (1,2 GHz contre 16 MHz), lui permettant de réaliser toutes les tâches comme un ordinateur : lire des vidéos, surfer sur le Web, écouter de la musique… Si votre projet est orienté multimédia, Le Raspberry Pi 3 est un choix évident.

L'approche plus simpliste de l'Arduino Uno est peut-être plus adaptée à la réalisation d'un projet. L'Arduino Uno fonctionne mieux avec des capteurs analogiques, un moteur ou d'autres composants électromécaniques, tandis que le Raspberry Pi 3 aura plus de difficultés pour lire les données des capteurs (notamment l'installation de bibliothèques, de logiciels et la connexion à un moniteur/clavier/souris).

L'Arduino peut aussi tout simplement être branché pour commencer à exécuter son code immédiatement, sans besoin de configuration. Cela fait de l'Arduino Uno un excellent choix si vous souhaitez commencer votre projet de prototypage immédiatement, sans avoir à lire un ensemble de données et d'effectuer une seule action basée sur ces données.

Conclusion

Voici un petit tableau qui montre les avantages et les inconvénients de chacune des cartes :

Arduino Uno Rev3 vs Raspberry Pi 3 Comparison Table

En conclusion, si vous avez un projet qui implique l'exécution de plusieurs tâches simultanées, que vous avez besoin d'un accès facile à Internet, et que vous souhaitez avoir accès aux médias, le Raspberry Pi 3 est la solution qu'il vous faut.

À l'inverse, si vous avez un projet qui a besoin d'une lecture facile à partir de capteurs, qui ne nécessite que quelques sorties sur la base des données de ces capteurs, d'une communication aisée avec d'autres composants et que vous souhaitez un démarrage rapide sans aucune autre installation, l'Arduino Uno est la carte qu'il vous faut.

Consultez nos autres articles comparatifs pour choisir la carte qui vous convient !

Le PocketBeagle contre le Raspberry Pi Zero

Comparatif des Arduino Uno, Mega et Micro

Le Raspberry Pi 3 contre le Raspberry Pi Zero


Voir les produits connexes

Raspberry Pi 3 Model B

Raspberry Pi Ltd Cartes et kits de développement de systèmes intégrés Afficher

Voir les produits connexes

A000066 | Arduino Uno Rev3

Arduino Corporation Cartes et kits de développement de systèmes intégrés Afficher

Voir les produits connexes

A000073 | Arduino Uno Rev3 SMD

Arduino Corporation Eingebettete Systementwicklungsboards und -kits Afficher

Êtes-vous sur la liste ?
Inscrivez-vous afin de recevoir des offres exclusives, des annonces de produit et les dernières nouvelles du secteur.

Articles de presse apparentés

Actualité

Sorry, your filter selection returned no results.

Nous avons mis à jour notre politique de confidentialité. Prenez un moment pour lire les changements. En cliquant sur "J'accepte", vous acceptez la clause de confidentialité d'Arrow Electronics ainsi que les conditions d'utilisation.

Notre site Internet place des cookies sur votre appareil pour améliorer votre expérience et pour améliorer notre site. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons et la façon de les désactiver, cliquez ici. Des cookies et des technologies de suivi peuvent être utilisés à des fins de marketing. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au placement de cookies sur votre appareil et à notre utilisation de technologies de suivi. Cliquez sur « En savoir plus » pour de plus amples informations et instructions sur la façon de désactiver les cookies et les technologies de suivi. Même si l'acceptation des cookies et technologies de suivi est volontaire, leur désactivation peut entraîner un mauvais fonctionnement du site Internet et certaines publicités peuvent être moins pertinentes pour vous. Nous respectons votre confidentialité. Lisez notre politique de confidentialité ici.