Arrow Electronic Components Online

Comprender los fundamentos de los polos y tiros de los interruptores

Interruptores electromecánicos16 nov 2023
Soluciones de conectividad automotriz más inteligentes y seguras
Ver todos los artículos
La mayoría de los usuarios asocia los interruptores con encender y apagar luces, pero estos simples dispositivos se utilizan en casi todas las aplicaciones electrónicas. Los interruptores electromecánicos, por ejemplo, interrumpen o forman conexiones en circuitos eléctricos. Veamos los tipos más comunes de interruptores y cómo aplicarlos en su próximo diseño de circuito. 

Tipos de interruptores eléctricos

Los cuatro tipos de interruptores más comunes en el diseño de circuitos son:

  • Single Pole Single Throw (SPST)
  • Single Pole Double Throw (SPDT)
  • Double Pole Single Throw (DPST)
  • Double Pole Double Throw (DPDT)
Los interruptores manuales son más comunes en la vida diaria, pero puede aplicar los mismos conceptos a los relés. Relés son interruptores electromecánicos accionados eléctricamente. Cada tipo de interruptor tiene dos componentes principales que controlan el circuito: un polo de interruptor y un lanzamiento de interruptor.
  • Polo de interruptor: Un polo de interruptor describe la cantidad de circuitos separados que el interruptor o relé controla. Como veremos más adelante, un Single Pole Single Throw (SPST) controla un solo circuito.
  • Lanzamiento de interruptor: Un lanzamiento de interruptor describe la cantidad de conexiones de salida que cada polo del interruptor puede tener. Por ejemplo, un Single Pole Double Throw (SPDT) tiene un solo polo y dos opciones diferentes de salida de interruptor.

¿Qué es un interruptor SPST?

La forma más simple de un interruptor es un interruptor SPST. Un interruptor SPST comprende un control básico de "ENCENDIDO/APAGADO" de un único circuito y consta de dos terminales que sirven como puntos de conexión eléctrica. Encienda el interruptor a "ENCENDIDO" para establecer una conexión entre los dos terminales. Apague el interruptor a "APAGADO" para eliminar la conexión de los terminales.   El interruptor de luz en la habitación en la que te encuentras ahora probablemente utiliza un interruptor SPST. Cuando está en la posición "APAGADO", el circuito se interrumpe y la luz se apaga. Cuando el interruptor se pone en "ENCENDIDO", los dos terminales conectados completan el circuito y la luz se enciende.

¿Qué es un interruptor SPDT?

Un interruptor SPDT consta de tres terminales y conecta el terminal de fuente y uno de los dos terminales de salida. Un interruptor SPDT permite una configuración "ON/ON", lo que significa que el terminal de entrada del interruptor siempre está completando uno de los dos circuitos posibles que el interruptor controla.

  • Si el interruptor está en la posición "ON-1", se establece la conexión entre el terminal de entrada y el primer terminal de salida, completando así el primer circuito.
  • Si el interruptor está configurado en "ON-2", el segundo terminal de salida establece la conexión con el terminal de entrada, completando así el segundo circuito.
Como ambas opciones de circuito dependen del terminal de entrada, este interruptor es un interruptor de un solo polo porque solo puede existir un circuito completo en cualquier momento dado. De manera confusa, una tercera configuración existe para algunos interruptores SPDT. Este tercer interruptor se puede poner en un estado "OFF" en el que ni el circuito uno ni el dos están completos. Esta configuración de interruptor SPDT se denomina "ON/OFF/ON".

¿Qué es un interruptor DPST?

Un interruptor de Doble Polo Un Tiro (DPST) tiene cuatro terminales diferentes y se utiliza a menudo para conectar dos terminales de entrada a sus respectivos terminales de salida (pero nunca entre sí). Un interruptor DPST puede usarse en una configuración de "ENCENDIDO/APAGADO", donde sus pares de terminales están conectados ("ENCENDIDO") o no conectados ("APAGADO"). Imagine que el interruptor tiene cuatro terminales, numerados 1, 2, 3 y 4:

  • Los terminales 1 y 3 son el primer par de terminales y están completamente aislados eléctricamente de los terminales 2 y 4.
  • Los terminales 2 y 4 son el segundo par.
  • Si el interruptor está en la posición "ENCENDIDO", crea una conexión entre el terminal 1 y 3, completando el circuito 1.
  • Los terminales 2 y 4 se conectan simultáneamente para completar el circuito aislado 2.
Funcionalmente, un interruptor DPST es igual a dos interruptores SPST accionados al mismo tiempo. La principal ventaja de un interruptor DPST es que ambos circuitos están completamente aislados entre sí. Esta configuración puede ser ventajosa en aplicaciones con diferentes voltajes. Un ejemplo práctico de un interruptor DPST es cuando un circuito de luz de estado indica la conexión de un circuito de carga de voltaje más alto.

¿Qué es un interruptor DPDT?

Un interruptor de doble polo doble tiro (DPDT) consiste en seis terminales, dos de los cuales son terminales de entrada independientes. Cada uno de los polos puede completar dos circuitos diferentes. En otras palabras, cada terminal de entrada se conecta con dos terminales de salida, y los cuatro terminales de salida son separados. Los interruptores DPDT son el tipo más avanzado de interruptor que cubriremos aquí, así que asegúrate de consultar una hoja de datos cuando ordenes un interruptor DPDT. La imagen a continuación es del interruptor S7AWB de la serie NKK Switches' paquete resistente al agua, sello dual S-series.

Fundamentals of Switch Poles Throws

Observe la sección "Throw & Schematics" al final de la hoja de datos. Esta sección muestra los dos terminales de entrada (2 y 5) y sus respectivos terminales de salida (1 y 3 y 4 y 6). El modelo S7AWB consta de tres posiciones de interruptor (arriba, centro, abajo). Cuando el interruptor está en la posición "ARRIBA", el terminal de entrada 2 se conecta al terminal de salida 3. El terminal de entrada 5 está eléctricamente aislado pero conectado al terminal de salida 6. Al diseñar y comprar interruptores y relés, recuerde dos puntos importantes:

  • Los fabricantes a menudo reducen los costos de fabricación al utilizar el empaquetado de un interruptor más complejo para un modelo más sencillo. Por ejemplo, S21AWB es un interruptor DPST más sencillo, pero está alojado en el mismo paquete impermeable de doble sello que los otros interruptores de la serie S. El resto de los modelos en la hoja de datos son todos interruptores DPDT. En algunos escenarios únicos, los terminales del interruptor pueden quedar completamente sin uso, por lo que consulte la hoja de datos relevante al cablear su interruptor.
  • Los interruptores a menudo tienen "tácticas momentáneas" que son ideales para aplicaciones específicas. Piense en las tácticas momentáneas como el botón automático de la ventana de un automóvil ― la posición del interruptor solo está activa mientras el usuario lo acciona. Una vez que el usuario lo desactiva, el interruptor vuelve a su posición original. La hoja de datos anterior usa paréntesis para denotar la característica de táctica momentánea. Los interruptores que cuentan con configuraciones de interruptor momentáneo pueden estar listados como "(ON) OFF ON" o "(ON) OFF (ON)".

Conclusión

Muchos otros tipos de interruptores presentan diversas configuraciones de polos/lanzamiento, como interruptores de palanca 6PDT o palancas DP3T. Los interruptores rotativos consisten en cantidades casi ilimitadas de combinaciones de polos y lanzamientos. Comprender los tipos fundamentales de combinaciones de polos y lanzamientos será de gran beneficio al diseñar circuitos simples y complejos.

Etiquetas de artículo

Global
Artículo
Relés
Interruptores electromecánicos

Artículos de noticias relacionados