Arrow Electronics Components Online

Molex 天线:在物联网中提供无限可能的集成解决方案

天线18 7月 2022
城市景观覆盖着5G网络技术,搭配展示Molex连接组件。
查看所有文章

发掘物联网的全部潜力,并通过Molex多接口天线加以实现,现已在arrow.com上提供。

现代世界是一个相互连接的世界。但为了增强5G网络所需的无线通信发展,需要的不仅仅是电缆和导线所能实现的连接。

高速无线连接让我们摆脱了对传统实体网络的依赖,同时促成了近年来最令人兴奋的创新之一:物联网(IoT)。物联网是一个由连接设备组成的网络化环境,这些设备彼此之间能够通信。数据由大量设备自主处理,并基于这些数据做出决策。

对我们许多人来说,这项技术已经在我们的家庭中找到了初步应用。家用设备现在能够彼此共享数据,并可以通过智能手机由房主控制。从能够订购食品的冰箱到远程监控能源消耗的智能电表,这些创新都得益于5G连接的实现。

物联网的潜力

尽管在家庭内部应用这些技术具有巨大价值,但物联网的真正潜力在于家庭之外。5G通信的广泛采用为物联网在商业应用中的使用创造了巨大的机会。几乎每个行业,从农业到医疗保健,都在使用联网设备来提供更快速、更高效的服务。

Assorted wireless communication antennas, including patch, whip, and loop antennas, with various cables and connectors.

将众多设备融入全球无线网络的过程为设计者带来了挑战。在过去的时代,这些机器中的许多通常仅具有极少的无线连接功能。它们通过无线连接到物联网需要新的技术,而对于大多数设备而言,这意味着它们必须集成天线。

所有无线通信都使用射频 (RF) 辐射来传输数据。从普通的蓝牙设备到最新的 5G 网络,任何共享数据的设备都需要天线来收发信号。随着使用这些无线技术的设备数量的大幅增长,对能集成到紧凑型电子设备中的天线产品的需求也迅速增加。除了其传统的连接器产品系列,Molex 还制造了广泛应用于各种领域的大量天线产品。自 90 年代末以来,Molex 一直是移动和消费类应用的领先天线组件制造商之一。近年来,Molex 开发了广泛的即用型天线产品组合,以支持各行业日益增长的需求。

复杂应用的挑战

许多设备将在一个位置度过其服务生命周期。它们可以使用 Wi-Fi 或蓝牙连接来满足通信需求,设计人员可以选择适合每种环境的天线。但有些应用则更加复杂。

汽车设计领域一直处于新技术的前沿。车辆制造商正在利用最新的技术进步,创造一种沉浸式体验,让汽车、智能手机和其他道路使用者可以共享信息以促进安全。商业市场更进一步利用这项技术,打造成为最新物流网络核心部分的车辆。

智能工厂是指采用物联网的制造工厂。在工厂内部,所有元素都与物联网连接,以创建制造过程的完整图景。虽然机器本身可能能够利用有线通信,但有许多移动元素依赖于无线连接来与网络共享数据。

自动驾驶车辆(如叉车)利用物联网(IoT)来管理原材料在工厂内的移动。实际上,原材料本身也会被追踪,以确保及时送到正确的位置。工厂将使用Wi-Fi连接所有这些元素,甚至可能使用其自己的专用5G网络来提供现场的连接支持。

然而,工厂环境仅仅代表供应链中的一个元素。物联网的使用意味着可以通过5G甚至卫星通信将运输车辆集成起来,用于跟踪货物在离开工厂后的运输情况。这使得制造流程可以呈现出前所未有的全球视图,从原材料从源头的交付到货物在全球范围内的追踪。

但为制造过程提供这样的全面视角对设计师来说是一项巨大的挑战。该系统所采用的每种无线技术——5G、LTE、GNSS、Wi-Fi 和 Bluetooth——都使用不同的频率进行通信。一个能够提供全球范围内货物信息的追踪设备需要配备能够与所有必要协议进行通信的天线,以便实时更新信息。

不同频率,一种解决方案

Molex 已开发出多种组合天线,提供扩展的频率范围。一些方案具有非常低的外形高度,便于通过表面安装的PCB或有线替代方案轻松集成到现有外壳中。为了在恶劣条件下实现全球连接,Molex 进一步发展了这一概念,推出了5合1多功能中心天线(Multi-Hub 5-in-1 Antenna),可在arrow.com上获取。这是一款低外形、高度密封至IP67的外部安装设备,可应对严酷的环境。它配备了两个5G天线、两个用于Wi-Fi的天线以及一个GPS天线,以实现尽可能广泛的通信能力。

Black Molex connector with multiple cables and connectors.

使用多中心天线(Multi-Hub antenna)可以实现与物联网的无缝连接,从工厂内部的Wi-Fi网络过渡到外部的5G网络。GPS功能能够共享精准的位置信息,为供应链提供准确的实时情况。配备常用的SMA连接器,这款多中心天线(Multi-Hub)可以轻松集成到现有线束中,为商用及专业车辆以及集装箱运输解决方案提供支持。

无线连接使物联网成为可能,其潜力才刚刚开始被全面探索。对于那些希望充分利用物联网功能的设计师来说,提供可靠的多频RF通信可能是一个挑战。幸运的是,Molex和Arrow提供了一系列解决方案,通过它们的组合天线产品,让集成变得简单轻松,从而帮助众多无线设备制造商轻松实现物联网在不同领域所带来的价值,不仅优化了产品设计,还改进了制造设施,甚至提高了日常生活的舒适度。

文章标签

全球
文章和视频
5G
物联网 (IoT)
资源
电动车 (EV)

相关内容