Arrow Electronics Components Online

如何5G连接技术推动未来科技

5G06 6月 2022
黄昏时分充满活力的城市景观,呈现出灯火通明的建筑和一座桥梁,并叠加了数字网络可视化效果。
查看所有文章

新闻头条不断宣扬 5G 通信技术的最新创新,这些技术正在推动对高速连接需求的快速增长,以提供这些体验。尽管智能手机用户是 5G 网络的最快采用者,但在其他市场,高速无线连接的真正力量将产生最大的影响。 

物联网 (IoT) 是一个全球性的机器网络,用于共享数据。这些数据通过一系列传感器收集后通过互联网传输到其他机器。这种数据共享引发了巨大的创新,对我们的日常生活产生了深远影响。大多数用户熟悉物联网作为智能家居的核心技术,这是关于允许远程控制各种家庭功能的系统。然而,5G通信在其他领域的应用展现了更大的潜力。工业物联网 (IIoT) 正在革新制造业,并将在未来十年成为5G增长的关键驱动力之一。

物联网的使用也引入了一个名为数字孪生的新概念,这是一种真实世界系统的模拟模型。它利用从物理设备收集的数据来实时模拟系统的功能。虽然这个真实世界的系统可能是工厂中的一台机器,但数字孪生可以轻松代表几乎任何复杂系统。数字孪生已经在航空、石油和天然气以及医疗等多样化市场中找到应用。

数字孪生用于监测装在航空公司飞机上的喷气发动机、管理能源的生产和分配,甚至用于控制城市交通流量。5G网络的高速使数字孪生摆脱了有线通信的限制。高速连接器是系统的一部分,能够确保信号可靠传输。

边缘计算

5G技术使设计师能够以前所未有的速度收集和传输数据。随着这种显著更高的通信速度,云计算的应用成为现实,实现了利用远程数据中心提供存储和处理功能。

这些新系统所需的数据量巨大以及数据传输所需时间,促使了一种新数据管理方法的发展。边缘计算将智能系统带到网络边缘,因此在物理上更接近需求点。这改善了系统的响应时间,用延迟来描述这种性能。边缘计算通过不将数据发送到云端来将延迟保持在最低水平。

将高速电子设备放置在网络边缘附近可能会导致其暴露于恶劣环境中。无论设备是用于石油和天然气行业,还是生产线的一部分,它都需要在严苛条件下正常运行。无论是暴露在自然环境中,还是承受震动和冲击,边缘计算设备对元件的可靠性要求极高,尤其是那些实现技术运作和数据传输的连接器。

5G在汽车行业的应用

汽车市场也在利用5G网络的速度。 从家用轿车到重型工业设备,车辆的复杂性随着用户对更多功能的需求而增加。 除了导航系统之外,电动汽车的兴起以及自动驾驶系统的引入意味着更高的复杂性。

制造商正在开发V2X(Vehicle to X)技术,使车辆能够收集数据并与周围世界共享这些数据。  无论是工业环境还是家庭环境,车辆都将成为一个网络的一部分,该网络将利用数据来提高效率和安全性,同时减少排放。  正是5G革命将这些创新变成现实。  然而,汽车环境对组件来说非常苛刻。  暴露于道路条件、振动和高温意味着连接器必须坚固耐用,尤其是因为安全性依赖于其可靠性。

理解信号完整性

对于连接器传输高速数据来说,设计师需要了解信号完整性(SI)。SI描述了通过连接器和电缆传输的电信号的质量。许多因素会影响SI,包括来自外部环境的电磁干扰(EMI)。此外,新型连接器具有更小的引脚间距和更多的引脚数量,这两者都有可能因串扰而引发干扰。此外,通过印刷电路板(PCBs)和电缆的信号传输路径长度需要经过精心管理,以避免引入另一种错误来源。

随着数据速率的提高,信号完整性(SI)的重要性也日益增长。数字信号以一系列脉冲形式传输,数据传输的速率受信号变化速度以及网络内能量损失程度的影响。信号传输所使用的电缆和连接器必须尽可能少地影响信号。

随着5G无线通信的增长,技术正进军全新的市场。  在远离桌面或数据中心的受保护环境中,设备需要在恶劣条件下提供可靠且安全的通信。连接器在确保SI方面发挥着重要作用。设计人员必须了解连接器的性能以及它必须经过的条件,以确保最新设备为未来的高速应用做好准备。

5G通信、数字孪生、边缘计算和V2X技术正在支持强大新创新的出现,并产生大量数据,这些数据将推动从金融到医疗保健等领域前所未有的决策潜力,无论是现在还是未来。不可低估的是,连接器使这一切成为可能;确保它们的性能——无论环境如何——是实现未来技术全部潜力的关键。

文章标签

Molex
5G
物联网 (IoT)
汽车
IIOT
无线