Arrow Electronics Components Online

儿童和青少年的最佳STEM礼物

STEM玩具16 11月 2021
一个透明的Sphero机器人球显眼地展示着其内部电子元件和蓝色电路板。
查看所有文章

电子行业正在以快速且容易接近的状态增长,从IoT(物联网)到DIY(自己动手做)。尽管电子产品极具魅力,但其背后的理论和机制可能有些令人望而生畏,对儿童和青少年来说更是如此。为了帮助您的孩子继续在STEM领域的热情,我们整理了一份最佳STEM玩具和礼物的清单。

幸运的是,有一些工程与科学礼物让学习电子学不仅变得更容易,而且对儿童和青少年而言充满乐趣。本指南将介绍我推荐的九大产品,这些产品让电子教育变得简单、有创意、有趣。这份指南中的每个产品都对孩子的学习有帮助,我们将深入探讨一些见解,以及是什么使它们如此有趣和富有创意!
 
由于某些产品具有学习曲线,但如果您的孩子花时间进行探索,学习难度(从简单、中级到高级)的掌握不会用时太久。强烈建议在使用这些产品时,孩子能在成人的监督下进行。因此,我也增加了年龄建议。话虽如此,以下是为儿童和青少年推荐的顶级工程与科学礼物! 

机器人手臂边缘套件

等级: 中级/高级
推荐年龄: 13岁以上

所有组件页面的机器人图像

掌控机器臂!
 
和您的孩子一起搭建这个可控的机器臂,可以从地面拾取物品并移动。OWI Robotic Arm Edge 是一个具有挑战性的项目,但孩子们在完成后会感到兴奋和成就感(您的孩子也会享受控制它的乐趣!)。
 
您的孩子将学习如何构建一个机器臂,甚至可以通过添加Arduino Uno R3来实现无需控制器的机器臂控制。这将教会他们(也许还有您)如何从机械上构建并学习如何对 Arduino Uno 进行编程。关于如何将 Arduino 添加到机器臂的示例可以在互联网上找到。
 
由于有许多小零件,需要监督。需要四个 D 型电池(不包括在内)。
 
特点:

  • 控制夹爪开合
  • 手腕运动角度为 120°
  • 肘部活动范围为 300°
  • 底座旋转角度为 180°
  • 垂直延伸 15ʺ
  • 水平延伸 12.6ʺ
  • 提升能力为 100 克
  • 可通过 Arduino Uno R3 和电机驱动板进行改装

LittleBits Code Kit

级别: 简单/中级
推荐年龄: 8岁以上

所有组件页面的机器人图像

编程介绍。
虽然 Robotic Arm Edge Kit 专注于硬件构建,littleBits Coding Kit 则侧重于软件/编程,并结合电路设计。您可以使用其 codeBit 模块轻松将编程融入您的 littleBits 电路中。
 
您只需将其插入计算机,组合所需的模块,然后开始编程!孩子们可以通过 4 款游戏(更多教程和发明可在计算机应用程序中找到)迅速开始发明和编程,这些游戏包括拔河或摇滚吉他构建。
 
特点:

  • 学习编程并为您的程序构建电路
  • 16 个 Bits 和 30 个配件
  • 在 codeBits 模块上组合模块并与软件通信
  • 附带 4 个入门草图
  • 可以与其他 littleBits 套件结合使用

LittleBits Rule Your Room Kit

等级:简单/中级
推荐年龄:  8岁以上

用于所有组件页面的机器人图像

掌控你的房间!
让您的孩子使用 littleBits Rule Your Room Kit 为他们的房间创建自动化项目!他们将能够运用工程和解决问题的技能来打造互动创作。套件中已提供8个现成的发明。
 
这些发明包括小偷警报器,让他们发明自己的小偷报警器,及时抓住小偷,或者是一款个人最爱,Domain Defender,它将让他们创建一个防御系统,守护他们的物品并按命令进行攻击。
 
特征:

  • 为孩子的房间创造酷炫发明
  • 包括8个现成的发明(还有超过1000个在线和应用上的发明)
  • 发明包括可编程跳出玩偶、移动拼贴、嗡嗡书册、小偷警报器等
  • 包含7个Bits和19个配件

Sphero SPRK+

级别: 中级/高级
建议年龄: 10岁以上

适用于所有组件页面的机器人图像

为您的SPRK机器人提供易学的编码。
编写代码可能是一大挑战,但来自Sphero的SPRK+(即将推出!)使编码变得有趣、有创意且富有教育意义。该套件为您提供了解传感器工作原理的工具集,包括传感器数据收集和编程。
 
Sphero SPRK+适合所有技能水平。无论您是初学者,可以在应用程序中绘制路径供机器人跟随,还是能够使用基于模块的拖放界面的中级编码人员,或者可以编写自己的JavaScript的专业人员,SPRK+都适合每一个人!
 
通过可在平板电脑或手机上下载的Sphero Edu应用程序,您的孩子将学习所有关于编码、传感器以及SPRK+机器人的工作原理,因此请确保有一部智能手机或平板电脑以帮助他们开始。
 
功能:

  • 轻松学习编程和控制您的SPRK+机器人,通过蓝牙连接
  • 由Sphero Edu App提供支持,可跨多个平台对SPRK+进行编码
  • 可编程传感器,包括马达编码器、陀螺仪和加速计
  • 适合所有技能水平,从初学者到专业人员
  • 60分钟电池续航时间,支持充电、防水和防刮
  • 速度可达4.5英里每小时(2米/秒)

 
套件内容:
  • Sphero SPRK+
  • 带USB充电线的感应充电底座
  • 快速入门指南,迷宫胶带、360度量角器和贴纸
  • Sphero Edu应用程序可在App Store、Google Play、Chrome Store和Kindle Store下载
  • Swift Playground可在App Store下载,兼容Sphero Arcade和Sphero Template playground

LittleBits STEAM 学生套装

难度等级: 简单/中级
推荐年龄: 8岁以上

所有组件页面的机器人图像

学生套装适合1-3名孩子。
这个套装适合那些想要多于一个孩子的课堂环境的人。这个学生套装将提供超过16小时的课程,培养他们的工程技能和批判性思维。它附带许多在线的分步资源,他们可以学习电路和电子学的工作原理。
 
它包括8个有趣的挑战,还有更多挑战和发明可以在应用程序上找到。发明一辆自动驾驶车辆、一台艺术机器、安全装置等!它包括超过50种配件。
 
特点:

  • littleBits套件帮助他们发展批判性思维和工程设计
  • 包含19个Bits和45个配件
  • 在线资源帮助您扩展学习体验
  • 无尽的发明,你可以与其他littleBits套件结合

难度等级: 简单/中级
推荐年龄: 8岁及以上

组件页面的机器人图像

构建超过100个项目!
凭借多彩的电路设计,来自 Adafruit Industries 的 Snap Circuits Jr. 100 将电路设计和功能教学变得有趣。其色彩编码模块和超过100个项目的指南,让您和孩子们乐趣无穷。可以构建的一些很酷的项目包括飞碟、旋转画图、声音启动器和报警电路。
 
套件包括一个光敏电阻、一个音乐集成电路、马达、一个太空声集成电路等等!请注意,需要两个AA电池(不包括在内)。
 
特点:

  • 实践体验设计和构建工作电路模型
  • 构建超过100个项目,包括:飞碟、光传感器、闪光灯、可调音量警报器、旋转画图等
  • 包含30个部件
  • 易于遵循的说明手册,也可以在线找到

LittleBits Gizmo & Gadgets 第二版套件

难易程度: 简单/中级
推荐年龄: 8岁以上

全部组件页面的机器人图像

终极littleBits套件。
如果你认为其他套件不足以让你的孩子们忙碌,这个套件将让他们创造出无限的创意,长时间保持忙碌!此套件包含超过60个部件,可以让你的孩子们创造出数百个项目。你甚至可以使用其他littleBits套件与此终极版的littleBits套件结合使用。
 
包装箱内附带的内容让你的孩子们准备好建造16个发明。其中一些最佳发明包括BitBot,一种可以在房间中无线漫游的探测车,Rotolamp,你可以使用这个旋转灯光投影仪创造自己的光影模式,甚至还有一个酷炫的Bumperball游戏!
 
特点:

  • 具有13个Bits和56个配件的终极littleBits套件。
  • 兼容大多数iOS和Android设备
  • 可以重复使用其他littleBits模块与此套件
  • 16个发明已准备就绪(更多的在线和应用上有成千上万)

等级: 高级
建议年龄: 13岁以上

所有组件页面的机器人图像

启动 RP3 的配件。
排在首位的是此列表中的第一个也是唯一的单板计算机(SBC),非常受欢迎的 Raspberry Pi 3 Model B。虽然这款产品比列表中的其他产品复杂一些,但它成为最受欢迎的 SBC 之一是有原因的。Raspberry Pi 社区使得这款板成为最容易上手的板之一,几乎适合所有年龄段的人进行数以千计的编码示例和在线学习体验。
 
在 RP3 上进行项目时,可能性是无穷无尽的。你和你的孩子可以从简单的编码和电路设计开始,比如 LED 闪烁序列,然后再转向更高级的项目,如构建跟踪运动、温度和湿度的传感器。
 
我将此产品列在首位的原因是,因为该板具有广泛的可能性,再加上可接触的社区能帮助任何人,无论是孩子还是成人,成为该板的使用专家。请注意,初始设置需要显示器、键盘和鼠标以及 HDMI 线缆。
 
套件包括:

  • Raspberry Pi 3 – Model B(内置 Wi-Fi)
  • Adafruit Raspberry Pi B+ 外壳
  • Adafruit Assemble Pi Cobbler Plus
  • 全尺寸面包板
  • 高级公对公跳线
  • 美标转 TTL 串行线缆
  • 8 GB SD 卡,预装最新的 NOOBs 文件
  • 5V 2.4A 开关电源,配有 6’ MicroUSB 线缆
  • Raspberry Pi 徽章
  • 电子元件,包括电阻、电容、LED、开关和光电池

无论您最终从列表中选择哪款产品,都会确保让您的孩子们参与其中,并激发他们更多学习的兴趣,同时扩展他们的创造力。其中一些产品甚至可以让成年人(比如我!)感到有趣,并帮助您更好地理解电子产品。希望这些产品能让您和孩子们在学习中获得乐趣和参与感。
 
查看我们的其他礼物指南,其中包括DIY、机器人和3D打印机!

无论您从列表中选择哪种产品,它都能确保让您的孩子投入其中,激发他们的学习兴趣,同时拓展他们的创造力。其中一些产品甚至可以让成年人(比如我!)感到有趣,并帮助您更好地理解电子产品。希望这些能让您和您的孩子在学习中获得乐趣和投入。

文章标签

全球
文章
STEM
Adafruit Industries

相关内容