借助三种操作模式——入门模式、专家模式和编程模式——用户可以通过 ST BLE 传感器应用程序向导或 STM32Cube 功能包,探索传感器的使用方法。
利用 STMicroelectronics 在传感器和智能应用方面积累的丰富经验,这款开箱即用的开发套件使用户(无论是新手还是专业人士)都能够探索传感器在当今应用中的用途。
用户可通过 ST BLE 传感器智能手机应用中的专用向导,轻松配置并创建新体验,并可充分利用与具有功能包 FP ‑ SNS ‑ STBOX1 和 FP ‑ AI ‑ SENSING1 的 STM32 开放式开发环境 (ODE) 集成的全部优势。
资源
操作模式
在入门模式中,用户可以通过 ST BLE 传感器应用中预先录制的示例,熟悉传感器的使用方法。下面列出了当前可用的示例,且 ST 仍在继续通过应用更新添加新的示例。
- • Baby Crying Detector 允许用户配置 MP23ABS1 麦克风传感器,以检测婴儿啼哭等人类语音事件,并向智能手机发送警报,同时激活传感器板上的 LED。
- • 气压计允许用户配置 STTS751 温度传感器、LPS22HH 压力传感器和 HTS221 湿度传感器,以便在智能手机上实时监测环境信息,或者采集数据并在绘图屏幕上绘制时间曲线图。
- • 指南针和水平仪允许用户配置 LSM6DSOX 加速度计和陀螺仪以及 LIS2MDL 磁力计传感器,以监控实时方位和倾角传感器反馈数据,并绘制时间曲线图。
- • 数据记录器应用程序允许用户选择并配置适当的环境和运动传感器,以记录所选商品随时间变化的运输和储存条件。
- • 计步器允许用户配置 LSM6DSOX 加速度计来监控步行和跑步速度,并绘制时间曲线图。
- • 振动监控允许用户配置 LSM6DSOX 加速度计,并对板进行设置,以“学习”电动家用设备或工业设备的正常运行情况,然后监控同一设备是否存在异常振动,以便进行预测性维护。
在专家模式中,用户可以通过选择和配置传感器、定义输出和事件触发器以及应用进一步的数据处理算法,在 ST BLE 传感器应用程序中构建自定义应用程序,而无需编写代码。
在编程模式中,用户可以通过自己选择的 IDE 和标准 ST 调试器完全控制开发套件。该板与 ST - LINK V3(具有用于调试的 UART 引脚)兼容,且 SensorTile.box 的最新版本随附适配器板以及用于 ST - LINK / V2 编程和调试设备的线缆。这些功能包支持 SensorTile.box:
- •FP - SNS - STBOX1 采用基于 RTOS 的超低功耗实现,以便通过 BLE 传输传感器数据。传感器数据包括压力、相对湿度、温度、加速度计、陀螺仪和磁力计传感器,以及模拟麦克风。该固件支持无线固件升级 (FOTA) 更新,并允许用户对 LSM6DSOX 机器学习核心进行编程,用于活动识别或振动监控等应用。
- •FP - AI - SENSING1 可利用神经网络 (NN) 生成的输出,支持人类活动识别或音频场景分类等高级应用。该软件包附带人工智能实用程序,可用于在 SD 卡上进行数据记录和注释。用户可以记录来自传感器的数据,并定义要记录的类别或事件。利用记录的加注数据,用户可以在 PC/GPU/云端训练自己的神经网络,获得模型,然后使用 STM32CubeMX 工具的 X - CUBE - AI 扩展进行转换,最后在 SensorTile.box 上运行。

SensorTile.box 中的智能传感器
ST 率先推出先进的 MEMS 传感器,如 SensorTile.box 中的 IMU(惯性测量单元)LSM6DSOX。 这些器件(以及零件编号末尾带有 X 的未来所有 MEMS 器件)包含专为运行机器学习算法而优化的数字功能,允许在 IMU(惯性测量单元)和主处理器之间共享数据处理。这种方法可进一步降低系统的功耗,因为对于典型任务,传感器 ASIC 的功耗可低至 MCU 的 0.001 倍。请阅读下面的应用注释,了解有关这些 IMU(惯性测量单元)和相关开发工具中的嵌入式有限状态机 (FSM) 和机器学习核心 (MLC) 功能的更多信息:
LSM6DSOX:始终开启的 3D 加速度计和 3D 陀螺仪
LSM6DSOX:有限状态机
LSM6DSOX:机器学习核心
AlgoBuilder:适用于算法图解设计的桌面应用程序
SensorTile.box 已预编程,可在入门和专家模式下运行。如果用户在编程模式下覆盖默认固件,然后需要恢复,则 ST 提供 STSW - MKSBOX1 _ BL 固件包,可在 FOTA 功能因自定义固件上传而被覆盖或删除的情况下,恢复无线固件升级 (FOTA) 的能力。首次连接到 ST BLE 传感器应用程序时,用户需要根据提示升级到默认固件的最新版本。
STSW - MKSBOX1 _ BL 数据简介
SensorTile.box 完全采用 STMicroelectronics 产品打造:

购买产品
| 零件编号 | 说明 |
| STM32L4R9ZIJ6 | 超低功耗 ARM Cortex - M4 带 DSP 和 FPU 的微控制器 |
| SPBTLE - 1S | 蓝牙低功耗 4.2 模块 |
| LSM6DSOX | 六轴惯性测量 |
| LIS2DW12 | 三轴加速度计 |
| LIS2MDL | 三轴磁力计 |
| LIS3DHH | 3 轴加速度计(倾斜计) |
| STTS751 | 数字温度传感器 |
| HTS221 | 湿度传感器 |
| LPS22HH | 高度计/压力传感器 |
| MP23ABS1 | 模拟麦克风/音频传感器 |
| TS922EIJT | 轨到轨、高输出电流、双运算放大器 |
| STBC02AJR | 电池充电器 |
| LDK130PU - R | 低静态电流极低噪声 LDO |
| STBB3JR | 直流到直流转换器 |
| ST6G3244ME | 电平变换器 |
能够进行硬件设计的用户可使用电路图、Gerbers 和 BOM 文件进行进一步定制。
参阅相关产品