电池寿命的延长可以带来很多好处,包括更高的系统性能、更长的运行时间和更低的成本。提高电池寿命的方法之一是优化电路设计,限制电源在到达负载之前必须流经的器件数量。在本文中,您将了解 PassThru™ 技术如何帮助延长储能系统的使用寿命并提高其效率。
前言
延长电池的使用寿命,意味着储能系统性能更强、运行时间更长、成本更低。通常有三种方法可以延长电池寿命:改进电池技术,设计更优良的器件,以及提供创新的能源管理系统。改进电池技术包括:为特定应用选择合适的电池,以及设计适当的电池管理系统来控制充电、调节温度并充分降低功耗。设计更优良的器件需要考虑高效的硬件元件和稳健的固件,这两者对于更好地兼顾功能和寿命指标都是必不可少的。为了以智能方式实现能耗优化,可以利用最新的电源管理系统,这些系统采用基于 AI 的算法、新型拓扑结构和高效的转换器控制方法,例如 PassThru 模式和省电模式。
了解超级电容
将超级电容等储能器件与电池一起使用,可以使多种不同的应用场景受益。超级电容的优势包括:支持短时突发功率的快速充电和放电,更长的使用寿命,以及更高的整体系统效率。例如,超级电容非常适合快速储存能量和提供备用电源。超级电容可以承受极端温度环境条件。与电池配合使用时(例如在电动汽车中),超级电容有助于提高性能并延长电池寿命。此外,超级电容对环境更友好。

图 1. 24 V 超级电容和锂聚合物电池在 0.5 A 负载下的典型放电特性比较。
图 1 显示了超级电容与电池的不同之处。在相同额定电压下,6 芯 0.1 Ah 锂聚合物电池表现出电压源的特性,在整个运行期间能提供更稳定的电压。相比之下,当电流从 2 法拉超级电容流向负载时,电压线性下降。超级电容的这种线性放电特性需要更高效的系统来转换其能量。在这种场景下更适合使用降压-升压转换器功能,因为无论输入电压是低于还是高于设定好的输出电压,该转换器都能适当地调节并维持输出电压稳定。
什么是 PassThru 模式?
PassThru 技术是宽输入供电器件的基本特性。与采用传统控制方式(标准降压-升压控制器)的系统相比,它可以提高效率并延长储能系统的使用寿命。直通 (Passthrough) 是指在预定义的电压窗口,输入直接传递到输出,好像发生了短路一样。PassThru 技术充当电源(例如超级电容)与负载之间的网络,确保电压在指定的可接受范围内调节。它提供从电源到负载的直通路径,以确保器件尽可能高效地运行。PassThru 模式是确保超级电容供电的器件实现优化效率的重要手段,因为它能减少超级电容的加载/卸载循环,并改善器件的 EMI 和整体性能。
PassThru 模式如何延长储能系统的寿命
四开关降压-升压转换器中的 PassThru 模式根据指定的窗口设置,提供从电源到输出负载的直通路径,如图 2 所示。输入直接传递到输出。这样可消除开关损耗,从而提高指定 PassThru 窗口的效率,并且它还提高了电磁兼容性,因为在 PassThru 模式下不会出现开关频率。降压-升压转换器中的 PassThru 模式可提供灵活性,因为它允许设置与升压输出电压不同的降压输出电压。这与只提供一个标称输出电压的典型降压-升压 IC 相反。当输入电压出现异常时,该功能还能保护负载。PassThru 技术是 LT8210 的一种工作模式,该器件是市场上唯一具有此功能的降压-升压控制器 IC。
图 2. 具有 PassThru 模式的降压-升压转换器电路图。
要了解 LT8210 的 PassThru 工作模式,可以参考其数据手册或其演示板的效率曲线。图 3 显示了 DC2814A-A 演示板在 4 V 至 24 V 输入电压和 10% 至 80% 负载下的效率曲线。该演示板采用 LT8210,输入电压范围为 4 V 至 40 V,满载电流为 3 A,输出电压为 8 V 至 16 V。相对于降压-升压操作,在 PassThru 模式下工作会使较高负载下的效率提升多达 5%,较轻负载(例如 10% 电流负载)下的效率提升多达 17%。因此,在轻负载运行条件下,PassThru 模式实现了显著的性能改进。
值得注意的是,虽然 LT8210 的 PassThru 模式允许设置与降压输出电压不同的升压输出电压,但当输入电压在输出电压设置值附近时,仍会出现降压-升压区域。LT8210 中出现该降压-升压区域的原因在于,相对于一个电感电流调节的降压和升压控制区域存在交集。

图 3. DC2814A-A 效率曲线。
为了解 PassThru 模式的应用效果,我们来看图 4 中的系统。四开关降压-升压转换器用作负载点转换器的前置稳压器,负载点转换器也用作电机驱动器。虽然电源是 24 V 超级电容,但直流电机需要 9 V 输入电压和 0.3 A 输入电流。降压-升压转换器将采用 PassThru 模式,或采用传统四开关降压-升压控制器在连续导通模式 (CCM) 下运行。请注意,传统的降压-升压控制没有 PassThru 模式。如图 3 所示,它只有降压、升压和降压-升压操作。
使用 PassThru 模式的系统将其升压输出电压设置为 12 V,降压输出电压设置为 27 V。这样,超级电容的启动电压就可以在通带限值以内 5。因此,从 24 V 到 12 V 超级电容电压,系统将经历 PassThru 模式。在此期间,效率达到 99.9%。请注意,转换器将经历降压-升压模式,导致效率骤降,然后进入升压模式。另一方面,在传统降压-升压控制方式下运行的系统则设置为以 16 V 的恒定输出电压运行。这样做是为了将输出电压设置在通带限值设置的中点附近。

图 4. 超级电容供电的电机框图。
图 5. 支持 PassThru 模式的系统与传统 CCM 模式下运行的降压-升压转换器的效率比较。
图 5 显示了两个降压-升压转换器的效率比较,电压从 4 V 到 24 V,功率为 2.7 W。与传统控制方式的系统相比,PassThru 模式使效率提升了 22% 至 27%。为了进一步验证两个系统的差异,利用 ITECH IT6010C-80-300 的电池仿真器功能对其进行了测试。使用以下设置来仿真超级电容响应,运行时间至少 120 秒:起始电压为 24 V,结束电压为 0 V,电荷为 0.005 Ah,内阻为 0.01 mΩ。图 6 显示了两个系统的波形。通道 1 指示电池仿真器电压,通道 2 指示电机电压,通道 3 指示电机电流。PassThru 模式控制的系统运行了 224 秒,而传统控制方式的系统仅运行了 150 秒。因此,采用 PassThru 模式的系统运行时间增加了 49%。
图 6. 超级电容供电电机的总运行时间。
以下是使 PassThru 模式控制的系统效率更高的一些原因:
- PassThru 模式消除了降压操作
- 电池电压处于通带内
- 设计为在轻负载下运行,侧重于降低开关损耗。
结论
PassThru 技术是超级电容供电的器件实现优化性能的重要手段。与传统(CCM 模式下降压-升压)控制方式的系统相比,采用具有 PassThru 模式的 LT8210 同步降压-升压控制器可以大大优化超级电容供电器件的效率。在本文的示例中,PassThru 模式使效率提高了 27%,并增加了整个系统的总运行时间,从而将储能系统的运行时间延长了 49%。