真正地让人大开眼界。对于当今的监控应用,事实证明,超高密度边缘存储解决方案(例如 Micron 的 microSD 卡)将会成为真正的“游戏变革者”。这种新的边缘解决方案以行业领先的 64 层 Micron 3D TLC NAND 技术为基础。
传统技术只能保存几天时间的视频,之后便需要覆写。现在,仅仅是在摄像机本身中就可以存储长达 30 天的监控视频(具体取决于比特率和您每天的录制时长)。
对于一些系统设计人员来说,这意味着能够完全省去本地网络视频录像机,从而大大降低 TCO。这些新发现的功能还实现了一个新的用例:主存储。这些新一代边缘解决方案在更小的空间内实现了更大的容量且更为节能,因此,它们无疑是一股不容忽视的新生力量。