自从可在家上网以来,智能手机带来了网络访问的最重大转变。现在,卫星互联网正准备在网络普及性方面带来类似的突破。多亏了 Space X 的 Starlink 卫星互联网计划的创新,我们可以设想一个这样的未来,网络接入几乎随处可见,无需地面数据线或蜂窝塔基础设施。
卫星互联网是如何工作的?
科幻作家 Arthur C. Clarke 在他 1945 年的论文《地球外的中继站 – 火箭站能让无线电覆盖全球吗?》中设想了卫星通信,但互联网,甚至人造卫星(又名火箭站),直到很多年后才成为现实。然而,向太空发送信号并返回的想法在本质上是相同的,只有一个明显的例外:有实施地球静止轨道,或没有实施。
Clarke 提出的卫星中继(以及当今广泛使用的通信卫星)在一个轨道上运行,该轨道相对于地球表面上的一个点产生一致的位置(即,地理上的静止)。轨道力学计算出,每颗卫星必须位于距离地球表面 35,786 km 的位置才能保持这一速度。
要对接这样的卫星,只需将收发器指向正确的方向,就会锁定卫星的数据流。卫星提供商 HughesNet 和 Viasat 就是使用这种地球静止模式,用数量最少的大型卫星即可实现非常广泛的地理范围覆盖。
Starlink 使用的是一个极为不同的概念,在低得多的 550 km 高度部署数千颗较小的卫星。由于轨道高度较低,这些卫星的运行速度必须比地球的旋转速度快得多,而且它们的地理覆盖范围也更有限。因为它们是相对于地球表面移动的,跟踪 Starlink 卫星比单纯的对准就可以了要复杂的多。
相关:5G 家庭互联网如何取代您当前的 Wi-Fi
延迟:卫星互联网的优势
Starlink 的速度通常优于 HughesNet 和 ViaSat,但 Starlink(相对)低空飞行卫星群的根本优势在于延迟。按照光速的限制 (300,000 km/s),信号从地球到卫星再返回所需的时间更短。考虑到地球静止高度为 35,786 km,信号从地球表面到达地球静止卫星大约需要 0.12 秒。
对于互联网通信,请求必须传送到卫星,然后返回基站进行处理。然后,返回的数据必须传输到卫星并返回到请求者的位置,这意味着总共两次往返,因此数据到达时间为 0.48 秒(4 x 0.12 秒)。加上地面上的延迟,很可能需要半秒左右。然而,使用相同的数学方法,信号传输到 550 km 太空中的 Starlink 卫星只需要 0.0018 秒。乘以 4,得到的最小 ping 值是 0.072 秒,即 72 毫秒。

卫星互联网有多可靠?
虽然卫星互联网的技术细节令人着迷,但归根结底,您为什么想要获得这项服务呢?简短的回答是您可能不想。如果您住在一个拥有良好(甚至像样)的陆地或蜂窝宽带服务的地区,Starlink、HughesNet 或 ViaSat 通常都无法在价格或性能上与现有选择竞争。
考虑每种服务的价格,以及下载带宽和理论上的最小延迟:
- Starlink:90 - 500 美元/月,50-500 Mbps,72ms ping
- Viasat:64.99 - 149.99 美元/月,25 Mbps,480ms ping
- HughesNet:30-169.99 美元/月,12-100 Mbps,480ms ping
注意:价格/数据信息截止到 2023 年年中,不包括安装费或设备租赁费。Ping 是通过上述方法计算的最小值。
如果这些数字没有立即打动您,请访问 speedtest.net 并进行测试,记住您为服务支付的费用。我的下载速度是 369 Mbps,上传速度 11.09 Mbps,ping 是 9 ms。虽然对固定电话服务来说,这并不引人注目,但这也干掉了任何可用的卫星选择。
卫星互联网对没有宽带接入的社区非常有益。您可以选择通过卫星接入互联网,而不是等待服务提供商允许您连接到他们的宽带。遗憾的是,Starlink 仍只在某些地区推出其服务,但 Viasat 和 HughesNet 在美国大部分地区都可以使用。
卫星互联网的未来
不要指望卫星互联网很快就能取代陆地或蜂窝网络,但在某些情况下,它会成为蜂窝数据的补充。以 iPhone 14 的紧急短信服务为例,当地面蜂窝信号不可用时,该服务通过卫星传输数据。虽然还比较简陋,但可以想一想下一次迭代可能会是什么样子。卫星互联网接入正在船上、房车上和飞机上实现,因此我们可以期待这些功能很快会进一步扩展。
具体的技术进步包括,Viasat 最近发射了 ViaSat-3 卫星以提高网络性能,HughesNet 计划在今年晚些时候发射 Jupiter 3 卫星。HughesNet 首次推出了一个新的 Fusion 卫星互联网计划,该计划结合了地面和卫星互联网数据,以改善延迟。Viasat 公司则探索了用低地球轨道星群来补充地球静止轨道的数据传输。
其他公司正在进入或涉足卫星互联网领域,进一步推动创新。Amazon 正在准备其 Kuiper 低地球轨道卫星网络,而英国 OneWeb 卫星互联网提供商的星群中有 600 多颗卫星。我们还可以期待 Starlink 扩展其功能和覆盖范围。有趣的是,他们的合同甚至包括在月球和火星上的语言参考服务。
为什么卫星互联网是一项改变游戏规则的技术
虽然外地 Starlink 语言可能看起来过于雄心勃勃,但想想看,火箭垂直着陆在不久前还只发生在科幻小说中。看到这项技术在未来几年的发展,且在充分利用的情况下足以改变游戏规则,都令人兴奋不已。
当然,一项卫星通信技术已经以全球定位卫星的形式彻底改变了我们的出行方式。访问 Arrow.com,浏览与该卫星网络连接的各种产品,为您的项目添加精确定位和计时功能。
相关产品链接:在 Arrow.com 上搜索 GPS 产品