模拟工程师使用的设计工具的最新变化

模拟集成电路的制造商很早就认识到,在许多方面,模拟设计既是一门科学也是一门艺术。 几乎从一开始,像 Burr-Brown 和 National Semiconductor(两家现在都是 Texas Instruments 的组成部分)这样的公司就创建了当代传奇的应用说明书和文集,来帮助作业的工程师理解和运用他们的产品。 这些可说是第一批设计工具。

时间(和技术)不等人。 虽然那些旧书提供了宝贵的帮助,并且经常更新和可供下载,但是模拟和混合信号器件的主要生产者(除了少数例外)现在也是大的微控制器生产厂商。 所以,他们提供一系列基于软件的模拟设计工具以及编辑器、编译器和调试器,也就不足为奇了。

用于模拟应用的简单软件设计工具已存在多年,开始是一组等式加载到电子表格中,后来则是软盘和 CD 上的程序。 互联网的出现让人们可以下载定期更新的代码。

这里必须强调一点,我们只谈论了帮助工程师设计模拟集成电路的工具。 半导体制造商本身有成套的工具用于设计、验证和测试他们的芯片,但这些内容不属本文的讨论范围。

当前最新成果

 这些早期的程序主要处理单功能器件,如运算放大器等。 但模拟设计正转向子系统方式,在子系统方式中,以前的多个单独组件集成到一个器件中。 此外,可用器件数量极大,因此针对一个特定设计问题的解决方案可能有几十种。 这导致了在线设计工具的出现,其中包括一个产品选择工具,可帮助用户设计电路和选取最佳器件。

这一最新转变朝向高度互动的“专家系统”方法;开始为关键应用参数规格,设计工具不仅建议最好的器件,还让用户微调设计周边因素,如 BOM 成本和电路板足迹等。

0815 An example of an Expert System  based design tool  Texas Instruments WEBENCH Power Designer

图 1:基于“专家系统”的设计工具示例,Texas Instruments 的 WEBENCH Power Designer。 (来源:Texas Instruments)

这种新方法能提供什么好处? 旧的设计工具使用教科书公式计算外部元器件值,而新工具则利用它们的参数搜索引擎来选择适当的器件,然后添加特定于器件的参数作为设计算法的输入。

比如对于电压反馈放大器电路,设计的好处包括除了标准宽频增益器外,还纳入了运算放大器参数,如压摆率、寄生输入电容、噪声和闪烁噪声角。 除此之外,还可纳入更微妙的效应,例如输出-负载问题以及它们如何与放大器的频率响应交互。

设计好一个电路块后,许多新的设计工具随后可将该块移植到一个更通用的仿真平台上,这样,设计人员可以将几个块结合在一起,添加其他必需的元器件,或执行热仿真。或者,他们可以直接将电路或 PCB 布局下载到 CAD 程序中。

模拟设计工具示例

WEBENCH – Texas Instruments 在他们的 WEBENCH 平台下提供一套完整的模拟设计工具,包括设计人员用来处理电源、现场可编程门数组 (FPGA)、LED、放大器、医疗 AFE 等的工具。 这些工具对现实世界的需求敏感。 例如,传感器工具提供优化的信号路径性能、物料清单、预算成本和评估板链接,以及其他用来测试和验证仿真解决方案的工具。

LTspice – 来自 Linear Technology,LTspice 版本 IV 是一个高性能 SPICE 仿真器,原理图捕获和波形查看器,包含便于开关稳压器仿真的增强功能和模型。 可下载的 Windows 应用程序包括用于数以百计的 LT 运算放大器和开关稳压器以及电阻、晶体管和 MOSFET 模型的宏模型。

Filter Wizard– Analog Devices 的 Filter Wizard 可以帮助您设计低通、高通和带通滤波器。 先输入关键参数,即通带和阻带频率和增益以及滤波器响应时间,然后程序将挑选一种拓扑结构,生成一个示意图,帮助您选择最佳的 ADI 组件。

0815 Filter Wizard screenshot
图 2:Filter Wizard 屏幕截图。 (来源:Analog Devices)

Analog Devices 还提供全面的设计工具来支持其广泛的射频组合。 例如,ADIsimRF 是一个射频信号链计算器,允许计算系统参数,如级联增益、噪声系数、IP3 和 P1dB 以及总功耗。 级数数量不一,最多为 15 个。ADIsimRF 设计工具中包含来自许多 ADI 的 RF IC 和数据转换器的嵌入式数据,设计人员可以使用下拉式菜单轻松访问这些数据来进行组件选择。

iSim – Intersil 的 iSim 是一个基于 Web 的交互式设计工具,用来选择和仿真来自 Intersil 组合的器件。 用户遵循与其他工具中类似的设计过程:

1)      选择输入和输出规格。

2)      iSim 将寻找合适的 Intersil 器件和计算优化组件,

3)      在在线示意图中显示设计以测试应用,

4)      一旦设计经过验证,iSim 即生成 BOM 和设计报告。

目前,iSim 仅用于 Intersil 的电源管理器件和运算放大器。

Mindi – 这一来自 Microchip 的交互式设计工具旨在供设计人员用于有源滤波器、放大器、电池充电器、直流-直流转换器或数字电源。 例如,蓄电池充电器模块,可帮助设计采用锂离子、镍氢电池或镍镉电池的双向功率转换器或多化学电池充电器。 选择基本参数后,系统会生成交互式示意图;用户可以更改单个组件,运行仿真程序,查看电路性能的 Bode 图或打印出示意图。 放大器工具可容纳各种常见运算放大器电路,包括反相和非反相配置、差分放大器、积分和微分器。 它提供类似的功能,包括瞬态分析。

Power Supply WebDesigner (PSW) – Fairchild’s Power Supply WebDesigner (PSW) 是用来设计与仿真一次侧调节 (PSR) 或二次侧调节 (SSR) 反激转换器的工具。 与其他工具一样,它也产生原理、模拟验证和物料清单。 利用 PSW,您的 BOM 可以包括来自您首选分销商目录的自动选择零件。 Fairchild 为其他电源应用提供类似的设计工具,包括降-升压拓扑、隔离和非隔离型设计、直流-直流转换器和功率因子校正 (PFC) 电路。

来自 Arrow 的设计工具

我们在我们的网站上提供大量精选的数字设计工具。 然而,就所有讨论的模拟工具而言,它们都是免费的,可直接从制造商网站下载。 然而,BOM 组件,那完全是另一回事。

 

相关新闻文章

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。