具有无价便利性的无线连接技术

0323-ArrowTimes-Molex-Header-Image-820x410
来源:Getty Images

连通性使智能数字生活方式成为现实

“使用无线技术的最重要原因是方便”这句话再正确不过了。随着数十亿个物联网设备部署在我们的家庭、车辆、办公楼、工厂、公共场所和智能城市基础设施中,电子设备用户对连接能力的便利性的渴望也就不足为奇了。随着物联网(IoT)和万物互联(IoE)的推出,从智能电器和可穿戴设备到联网汽车和智能城市,任何事物都需要连接,而与网络断开连接就意味着与社会断开连接,这在我们今天生活和依赖的互联世界中,有着相当重要的影响。

无线连接可以使我们简单又安全地通过互联网,从世界任何地方连接到想去的任何地方,经过验证的解决方案可以使服务提供商提供良好的用户体验,一路跟踪到接入点的性能数据和完整性,并快速有效地执行操作、远程解决问题,这种经过良好设计的连接性,所带来的价值毫无疑问是巨大的。

部署Wi-Fi网络是因为它们易于实施、易于增加额外用户、基础设施成本控制、可扩展性和便携性。在路上移动的用户将公共场所的无线网络,视为保持联系的一种简单方式,而5G和多输入多输出(MIMO*)技术的可用性,进一步推动了这一点需求。在移动中使用实时高清(HD)视频流的车载多媒体现在不仅是可能的,而且已经成为现实。使用在IoT或M2M(机器对机器)应用平台上运行的工业路由器的工厂人员,可以通过LTE频段将高清视频流传输到他们的显示系统,以进行培训或通信,使其拥有无限的可能性。/p>

*MIMO技术在广泛的市场中用于Wi-Fi网络和蜂窝第四代(4G)长期演进(LTE)和第五代(5G)技术,也可用于无线局域网(WLAN)。所有采用IEEE 802.11n的无线产品都支持MIMO,该技术有助于使802.11n达到比没有802.11n的产品更高的速度。

凭借良好的视野条件,全球导航卫星系统(GNSS)可以提供定位性能,无论是车内还是车外,都可以满足多种服务和应用的要求。无论是联网商用车还是智能汽车的联网、导航和远程信息处理,都是连接技术的用例,其中Molex Sunshade(遮阳板)五合一天线(5G MIMOx2/Wi-Fi MIMOx2/GNSS)等多功能天线提供了完美的契合度。

0317-Molex-GNSS

清洁绿色能源、智能城市、智能工业、智能交通、智能农业和智能家居领域的无线技术互联世界。

来源:Getty Images

一种解决方案,多种可能性

0317-Molex-Sunshade

右上图:Series 219264 Sunshade五合一天线精简版包括2个LTE、2个Wi-Fi和1个GNSS天线。它包括5G MIMO和Wi-Fi MIMO天线系统,位于一个紧凑的天线罩内,该天线罩由优质塑料材料制成,可在任何类型的表面上进行背面粘合安装。该产品非常适用于汽车远程信息处理、运输和远程监控应用,具有从天线外壳底部引出的馈电电缆。

右下图:Series 220573 Sunshade五合一天线专业版提供2 x 5G/LTE、2 x Wi-Fi和1 x GNSS连接。它具有5G/LTE MIMO和Wi-Fi MIMO天线,全部封装在紧凑的优质塑料天线罩内,并采用螺栓螺母安装配置。与219264系列变体一样,该天线有一根从天线外壳底部引出的馈电电缆。

Molex Sunshade五合一天线提供扩展的频率范围,以处理多种无线通信协议的组合,同时提供具有高辐射效率的远程连接,满足了市场对模块化连接的需求,可快速轻松地适应各种应用。这些范围从商用车辆到无线IT基础设施、电信、网络系统或具有恶劣操作环境的装置。

Sunshade五合一天线的内置蜂窝(LTE、5G)MIMOx2、Wi-Fi(三频)x2和GNSS功能,具有广泛的频带频谱,有助于克服设计人员只能在一个环境中选择某种天线,而在另一个环境中又不适用的挑战。通过整合支持广泛工作频率的天线阵列,无线应用的设计人员可以访问他们需要的连接,以实现最佳设备性能。

薄型的Sunshade五合一天线专业版将LTE/5G全频段蜂窝、Wi-Fi和GNSS天线封装在一个紧凑而坚固的外壳中,旨在支持抗冲击应用的高IK10等级,额外的耐用特性还包括IP67等级,可抵御恶劣的环境条件。该天线可采用背面粘合剂或螺栓螺母安装配置,它可以轻松集成到智能和专用车辆、T-box、物联网和工业物联网,以及远程信息处理系统等应用中。

想要将众多的电子器件集成到全球无线网络中,给系统设计人员带来了挑战。这些挑战可能包括在小尺寸和金属表面上满足高辐射效率的设计要求,或者可能包括电缆长度和连接器类型限制。Sunshade天线的SMA(公头)连接器便于调节电缆长度,并且连接端可调节至FAKRA和HFM连接器。Molex Sunshade五合一天线专业版在金属和非金属表面上均具有出色的性能。

两种Sunshade五合一天线的尺寸仅为95 x 95 x 38毫米,电缆长度为1000毫米,在5G/LTE MIMO的频段上以2瓦的射频功率运行:698-960MHz/1710-2690MHz/3300-5000MHz;WI-FI MIMO为2400-2500MHz/5150-5850MHz/5925-7125MHz,GNSS为1561-1602MHz。经过线性极化,匹配时天线的工作温度为-40至+85℃。

目前Sunshade五合一天线有两个料号,其中包括Sunshade五合一天线专业版(220573-1000)和Sunshade五合一天线精简版(219264-0001)。更多产品和应用规范信息可在Molex.com的外部天线或组合天线网站上找到。

结语

随着电子产品的不断小型化、多功能性和便携性,无线技术和部署它们的解决方案变得更加智能,并变得越来越紧密。IoT、IoE和车联网(Vehicle to Everything, V2X)的连接技术,为无线技术的发展速度和风格提供了动力,天线仍然是此类发展的关键,更不用说通过连接和被连接所带来日益增加的便利性。如果用三个词来形容本文所介绍的Molex的Sunshade五合一天线,可以说是五花八门、一应俱全、一机多能,而且对不断扩展的天线技术生态系统,在构造、配置和贡献的方方面面都是如此。

相关新闻文章

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。