车载网络系统的革命性发展
随着汽车电气化的快速发展,除了向电池驱动的电动车辆转变,传统车辆也开始采用大量的电子系统。这些系统利用众多的传感器、处理器和执行器来增强功能性、安全性和效率,从而导致车辆复杂性的迅速增加。随着汽车技术的进步,车载网络(IVN)系统的需求也在不断增长,要求更高的带宽和更低的通信延迟以确保功能性和安全性。本文将为您介绍车载网络系统的发展以及安森美(onsemi)推出的相关解决方案。
车载网络协议满足汽车的性能和带宽需求
随着多年来汽车电子应用的发展,用于车载网络的多种主要(或专用)协议被开发出来。尽管每种协议都有其独特属性,但由于汽车架构的不断变化以及车载网络中传输的数据量巨大,这些协议仍难以满足现代汽车的需求。因此,汽车制造商正在寻求新的解决方案,以提供所需的性能和带宽。 在众多网络协议中,Ethernet(以太网)曾是一个显而易见的选择,因为它在计算领域被广泛采用,具有相对较高的带宽且成本合理。然而,当应用到汽车领域时,它存在一个显著的缺点,即无法以时间敏感或确定性的模式运行。其原因在于以太网的运行机制中固有的载波监听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)协议。 为了让汽车行业能够利用以太网的优势,一种新的协议被开发出来。这种专为汽车设计的协议变体被称为10BASE-T1S,它用物理层冲突避免(PLCA)替代了CSMA/CD,从而实现了对线控驾驶(Drive-by-Wire)和高级驾驶辅助系统(ADAS)应用至关重要的确定性操作。 由于其高带宽和低延迟的特性,汽车以太网正越来越多地用于车载信息娱乐系统和ADAS系统。以太网在实现车对车(V2V)和车对基础设施(V2I)通信等连接功能中发挥了关键作用,这些功能对于提升安全管理至关重要。 随着车辆越来越依赖数据驱动的技术,对更高带宽的需求将持续增长,以支持如自动驾驶、高清/4K视频流和增强现实应用等高级功能。汽车中的以太网网络必须提供更快的数据传输速率。未来的汽车以太网网络还应具有超低延迟功能,以快速决策和响应,支持自动驾驶。
建立全面的车辆架构和成像解决方案
对于汽车制造商来说,车辆内部不同子系统的组织和互联是需要考虑的重要因素。通常,子系统根据其功能(例如驱动系统、底盘、舒适性)而非其在车辆内的物理位置进行组织。这种方式可能会导致电缆复杂性增加,从而提高车辆的成本和重量。
近年来,更受欢迎的方式是根据子系统在车辆内的位置划分为“区域”。区域化架构结合了可扩展性和灵活性,允许相对轻松地实现变化,如移除、添加或升级子系统。它还支持冗余和容错元素的部署,这对于达到关键系统所需的功能安全水平至关重要。
虽然区域化架构设计减少了对电缆的需求,但显著增加了车内网络主干上传输的数据量,从而需要更高的带宽、性能和低延迟。为了实现例如ADAS(高级驾驶辅助系统)中的自动紧急制动(AEB)功能,传感器和控制电子设备分布在整个车辆内,而对安全关键系统的可靠操作依赖时间敏感网络(TSN),以消除任何延迟差异。
毫无疑问,确定性10BASE-T1S以太网将在未来的车辆中发挥关键作用,特别是在区域化架构的主干网络中。像MOST和FlexRay这样的协议在新设计中可能不会被使用,但LIN和CAN预计将继续在各个“区域”中发挥作用。
此外,其他协议将持续开发,包括MIPI联盟的摄像头串行接口2(CSI-2)和显示串行接口2(DSI-2),这些协议对于当今车辆中连接高分辨率摄像头、传感器和显示器(用于ADAS和信息娱乐系统)至关重要。此外,MIPI联盟和汽车SerDes联盟(ASA)正在开发标准化的SerDes解决方案,并专注于增强MIPI协议的安全性以及为摄像头启动非对称以太网技术,涉及高带宽传输和低带宽接收。然而,最显著的架构变化是CAN将不再是车辆主通信主干的默认协议;取而代之的将是以太网担任这一角色。
车载网络类型的基础知识
车载网络主要涉及LIN、CAN(FD)、FlexRay 和汽车以太网技术的基础知识。以下将为您介绍相关的技术概念。
林:
LIN采用12V架构,并基于单线串行通信协议,利用常见的SCI(UART)字节-字接口。其最高速度可达20 kb/s(EMC/时钟同步)。主控节点负责介质访问,无需仲裁或碰撞管理,从而确保延迟时间。LIN具有从节点时钟同步机制(无需石英或陶瓷谐振器),并允许在不改变其他从节点的硬件/软件的情况下添加节点。通常,它支持少于12个节点(64个标识符,传输速率相对较低)。 LIN物理层的Vsup范围在7V到18V之间。由于对斜率和对称性有严格要求,其最小占空比为39.6%,最大占空比为58.1%(总线负载时间常数在1 µs到5 µs之间:1k/1 nF、660/6.8 nF、500/10 nF)。非同步振荡器的容差值小于14%。 LIN的通信概念由主任务(报文头部)启动,在识别标识符后激活从任务以开始报文响应(1-8个数据字节加1个校验字节)。它支持奇偶校验和校验和以确保数据的正确性。
能:
CAN(控制器局域网)是另一种车辆网络的主流协议。在CAN通信中,所有设备都是平等的,可以随时通信。如果发生冲突(两个设备同时发送数据),会通过仲裁机制确保消息能够被理解。 CAN支持异步通信(事件触发)。当总线处于空闲状态时,任何节点都可以访问总线。它采用无破坏性的仲裁方法,能够实现100%的带宽利用率且没有数据丢失。低优先级的消息具有更高的延迟,而高优先级的消息具有更低的延迟。CAN支持基于11位(或扩展的29位)数据包标识符的可变消息优先级,从而实现自动错误检测、信号标识和重试功能。CAN使用双绞线电缆进行通信,最多可以连接40个设备,通信速率可达1 Mb/s。 CAN总线的物理层要求在线的两端进行端接。ISO 11898标准定义了电缆阻抗为120 ± 12 Ω,需使用屏蔽或非屏蔽双绞线电缆。在CAN总线的仲裁过程中,如果两条消息同时通过CAN总线发送,总线将使用信号的“逻辑与”操作。因此,二进制编号最低的消息标识符会获得最高优先级。每个设备都会监听通道,如果检测到总线上的位与其标识符的位不匹配,就会退出发送。CAN支持灵活的数据速率,为了增加带宽,CAN灵活数据速率(CAN FD)被引入作为CAN的扩展。
FlexRay:
FlexRay协议类似于火车时刻表,使用时间槽精确地对所有FlexRay通信进行调度。它具有高达10 Mb/s的高速数据传输能力,并支持时间触发和事件触发行为、冗余、容错以及确定性(利用“时间槽”)。FlexRay满足诸如线控驾驶、线控转向和线控制动等应用的错误容忍度、速度以及时间确定性性能要求。 在FlexRay的物理层中,静态段保留用于以固定周期到达的确定性数据,而动态段用于不需要确定性的一般事件驱动数据(参见CAN)。符号窗口通常用于网络维护和网络启动信号,而网络空闲时间用于维持已知的“静默”时间,以实现节点时钟之间的同步。
以太网:
以太网包括像 100Base-T1 和 1000Base-T1 这样的标准,它们使用单根双绞线电缆,支持全双工通信,并实现高达 100/1000 Mbps 的速度。电缆长度可达至少 15 米。差分信号通过电容耦合到双绞线电缆中。物理层将比特转换为符号(3 比特转换为 2 个符号),符号值可以是 +1、0 或 -1,分别对应三种不同的差分电压水平。以太网支持点对点通信,而对于更复杂的网络,则需要使用交换机。即使没有节点打算发送数据,为了维持同步,通信仍会继续。 对于 100Base-T1,物理层链路伙伴之一是主设备(发起训练),另一个是从设备(通过从数据流中恢复时钟与主设备同步)。由于物理层采用 PAM3(3 比特转换为 2 个符号),其波特率为 66 MBd/s,允许两个链路伙伴同时传输符号。因此,可以观察到五种不同的差分电压水平。要传输的数据可以与旁带流结合,并包含一台加扰器(伪随机流)以实现更好的电磁兼容性(EMC)性能。 10Base-T1S 是一种以单根双绞线电缆(长度最长可达至少 15 米)以 10 Mbps 的速率传输数据的协议。它支持点对点半双工通信。可选特性包括点对点全双工操作和半双工多点(如 CAN、FlexRay、LIN 等)操作。它还可以支持多点分布式操作,其中有一个主设备和至少 8 个从设备。主设备通过信标发起通信,然后每个从设备获得发送数据的机会。这种协议被称为物理层碰撞避免(PLCA)。
安森美 (onsemi) 一直深入参与车载网络领域,并拥有广泛的产品组合
安森美 (onsemi) 已深耕汽车内部网络 (IVN) 领域超过30年,提供广泛的产品组合,并为客户提供可靠的技术支持和应用支持。安森美的产品组合涵盖所有主流的IVN技术,如LIN、CAN和FlexRay,并且不断增强其知识产权 (IP),以更好地满足汽车行业的要求与需求。 随着10BASE-T1S以太网在汽车行业中的重要性日益提升,安森美正在将大部分开发资源集中在这一领域。在最近推出相关解决方案后,安森美正着手开发性能更高的第二代产品,以助力行业持续推动区域架构和自动驾驶技术的发展。 凭借逾30年为汽车行业提供支持的经验及一整套符合AEC标准的产品组合,安森美能够帮助客户设计高可靠性的解决方案,为终端用户创造价值,并实现卓越性能表现。安森美在高级驾驶辅助系统 (ADAS) 领域占据重要地位,其全面的产品组合包括电源管理、照明解决方案、电机驱动器、系统设计专业知识、参考设计、强大且灵活的开发套件以及经验丰富的应用支持。其关键组件均符合ISO-26262/ASIL标准。
结论
随着车辆越来越多地配备电子系统,汽车网络的重要性正迅速增加。本文介绍的汽车网络技术将在连接各类汽车电子系统中被广泛应用,从而提供更强大的功能和更高的安全标准。凭借在汽车电子领域超过30年的专业经验,安森美 (onsemi) 能够提供全面的汽车电子解决方案。如有进一步需求或深入咨询,欢迎随时联系安森美 (onsemi) 或飞箭电子 (Arrow Electronics)。
文章标签