Arrow Electronics Components Online

NXP i.MX RT系列跨界MCU指南

微控制器 (MCUs)16 8月 2023
工业机器人手臂正在电路板装配线上工作
查看所有文章

NXP 的 i.MX RT 跨界微控制器通过高性能处理、集成和安全性打造无与伦比的物联网体验。

引领GHz MCU时代,NXP的跨界处理器和MCU将MCU的便捷性与应用处理器的复杂性结合,形成一种混合设备,旨在满足消费者对智能且安全的高性能产品中增强用户体验的日益增长需求。在这一类产品中,包括了i.MX RT系列的跨界MCU。   该系列将前所未有的性能与可靠性、高度集成化以及安全性相结合,以推动工业、物联网(IoT)和汽车应用的发展。i.MX RT系列包括:

  • 高性能的Arm® Cortex®-M和DSP内核

  • 硬件加速器(PXP、2D GPU、PowerQuad DSP 协处理器)

  • 大型、低延迟片上SRAM存储器

  • 低功耗运行,包括集成DC-DC转换器的低动态功耗和低功耗静态模式

  • 与高级多媒体集成,用于图形用户界面(GUI)和增强的人机界面(HMI)

  • 广泛的内存接口选项,包括四路/八路 SPI 和 HyperFlash™/HyperRAM™、SDRAM、NAND Flash、NOR Flash、SD/eMMC

  • 具有硬件保护密钥的安全功能,用于安全启动,AES引擎用于数据加密,从Quad/Octal SPI/HyperFlash执行就地(XIP)的动态解密,硬件椭圆曲线加密以及加密硬件协处理器

文章标签

全球
NXP Semiconductors
汽车与运输
物联网 (IoT)
汽车
文章

相关内容